에너지 최적화

Energy optimisation
Energy optimisation

왜 에너지 최적화인가?

펌프 시스템에 대한 에너지 최적화는 에너지 소비를 줄이고 비용을 절약해줍니다.

 

펌프 수명주기 비용에 따르면, 최초 구매 비용은 5%, 서비스 및 수리 비용은 단지 10%에 불과하고 펌프 운영에 따르는 에너지 비용이 나머지 85%를 차지합니다. 그런포스의 인텔리전트 시스템 접근을 통한 에너지 최적화는 더 큰 에너지 효율을 실현할 수 있는 방법입니다.

 

현재 설치되어 있는 모든 펌프 중 3분의 2가 비효율적이며 60% 이상의 너무 많은 에너지를 사용하고 있습니다. 그렇기 때문에, 그런포스 iSOLUTIONS로 교체한다면 상당한 에너지 절감을 가져올 수 있습니다. 전세계의 비효율적인 펌프를 교체한다면 전세계 4%의 전력 소비를 감소할 수 있으며, 이는 연간 10억명이 사용할 수 있는 양입니다.

 

Energy optimisation

비효율적인 펌프 시스템을 용납하지 마세요. 그런포스 에너지 진단을 요구하세요.

그런포스 펌프 에너지 진단은 운영 비용을 절감할 수 있는 최고이자 최선의 비용 효율적인 방법입니다. 이는 기존 펌프의 에너지 소비와 CO2 배출량을 계산하는 숙련된 그런포스 직원에 의한 분석입니다. 분석 결과는 더욱 에너지 효율적인 그런포스 iSOLUTIONS로 교체 시 에너지 절감 가능 여부를 확인해 줍니다. 사용자는 제품 수명주기비용 분석 및 펌프 시스템 최적화에 대한 제안을 포함한 자세한 에너지 진단 리포트를 받아볼 수 있습니다.

 

그런포스 에너지 진단에 대해 더 알아보세요

관련 주제