그런포스 iSOLUTIONS: 산업용수 재사용

물 소비량을 절감하며 수자원을 절약합시다

전 세계 많은 지역이 물 부족 상황을 직면하고 있는데, 산업 공정은 이 문제의 큰 비중을 차지합니다. 많은 산업이 물 집약적이기 때문에 생산에 소요되는 물 수요량은 2050년까지 400% 증가할 것[OECD]으로 예상됩니다. 물은 용매, 냉각용 액체, 세척 및 세정제 등 여러 응용 형태로써 직간접적으로 중요한 역할을 합니다.


청정수 및 폐수 배출 비용의 증가와 물 부족 현상으로 인해 전 세계적으로 많은 제조 공장들은 물을 재사용하는 추세로 가고 있습니다. 물 재사용은 전체 플랜트 또는 특정 공정의 폐수를 물 순환 시스템에 다시 공급할 수 있는 수질로 처리되는 경우입니다. 냉각탑의 온도 조절을 위한 물 재사용은 냉각탑이 산업 전반에 걸쳐 다량의 물을 소비하고 상대적으로 낮은 수질을 필요로 하는데, 그에 따라 물 재사용 시스템이 핵심 공정에 대한 수처리보다 설비 투자비가 낮기 때문에 도입이 용이한 분야입니다.

물 재사용 공정을 최적화하는 방법에 대한 전문가의 의견을 들어보십시오.

그런포스는 생물학적, 화학적, 물리적 처리를 비롯해 모든 주요 수처리 단계에 적용할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 신뢰성과 비용 효율성 측면에서 물 재사용 시스템을 최첨단으로 만들 수 있으며, 동시에 증가하는 물 재사용의 수요에 대비할 수 있습니다.

우리는 세정 공정에 투입되는 물의 80 %를 재사용합니다.

그런포스는 물 절약의 목표가 있습니다. 2025년까지 물 소비량을 2008년 대비 50% 줄이고자 합니다. 2018년에 개장한 그런포스의 폐수 처리 공장에서는 그런포스 iSOLUTIONS 물 재사용 기술이 사용됩니다. 이 솔루션 덕분에 세정 과정으로 발생한 폐수의 약 80%를 재사용할 수 있으며, 이 공장은 연간 약 5,000 m3의 물을 절약합니다.

산업용수 재사용의 미래

산업용수 재사용의 주요 공정에 대해 배우고 그런포스 iSOLUTIONS가 물, 에너지 및 비용을 절감하며 최적화하는 방법을 알아보십시오.

그런포스 Ecademy에서 지식 향상하기

물 재사용에 대한 전문가 강연

산업용수 재사용에 대해 자세히 알고 싶으신가요? 그런포스 Ecademy는 당사의 전문가를 만나 산업용수 재사용 공정을 시작할 때 직면할 수 있는 문제점에 대해 논의할 수 있도록 여러분을 초대합니다. 비디오를 시청하시고 전문가의 최신 조언을 들어보십시오.

  • 왜 공장에서 물을 재사용하는가? 
  • 산업 폐수 처리의 주요 공정 
  • 산업용수 재사용: 컴포넌트에서 시스템으로

물 재사용 관련 지식 향상

그런포스 Ecademy는 지능형 솔루션을 통해 물 재사용 공정을 최적화하는 방법을 알려줍니다. 산업용수 재사용 시스템을 구현하는 이유를 자세히 설명해 드리고, 다양한 형태의 산업 공정이 요구하는 사항을 알려드리겠습니다.

 

물 재사용 공정을 위한 지능형 솔루션 

그런포스 iSOLUTIONS는 스마트 구성 장치들을 연결하여 물 재사용 공정을 최적화합니다. 디지털 도징 펌프, 모니터링, 측정 및 제어 장치와 지능형 가변 주파수 펌프가 결합되어 있습니다. 이렇게 연결된 컴포넌트와 더불어 시간, 인건비 및 비용을 절약하는 시스템 효율성을 제공합니다.

CTF_TrM:Please fill in the required fields
- 유효하지 않은 이메일

귀하는 언제든지 귀하의 동의를 철회할 수 있으며, 이전의 처리의 적법성에 영향을 주지 않습니다. 또한 프로파일링을 포함하여 직접 마케팅 목적을 위해 귀하의 개인정보가 사용되는 것에 반대 할 권리가 있습니다. 귀하의 개인 정보 및 귀하의 권리에 관한 더 자세한 사항을 확인하실 수 있습니다. 이용 약관 그리고 개인정보 보호정책