산업용 급수: 시스템 중앙 모니터링 및 제어

현재와 ​​미래 산업 급수 시스템의 완벽한 제어 및 최적화를 원하십니까?

고객의 문제가 압력 가압, 레벨 제어, 액체 운반 또는 여과 그 무엇이든, 그런포스의 지능형 펌프는 완전히 통합된 최적의 급수 시스템을 구축하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 그런포스 iSOLUTIONS는 전체 액체 인프라를 유지 및 최적화하는 데 도움을 주며, 급수 시스템을 전체 프로세스에 연결하여 광범위한 매개 변수를 모니터링하고 제어할 수 있도록 도와줍니다.

그런포스 iSOLUTIONS의 이점:

  • 더욱 견고하고 효율적인 액체 인프라 달성
  • 최고의 시스템 효율성 달성
  • 예상치못한 다운타임 차단
  • 점점 더 엄격해 지는 물 재사용 기준에 부합
  • 인건비 및 유지보수 비용 절감
  • 수자원 인프라의 확장 및 개선 요구시 전체적인 개요 확인

고객 요구에 맞는 전문화된 맞춤 설계

그런포스 iSOLUTIONS를 선택하면 저희 보일러 및 시스템 전문가가 급수 시스템 및 전반적인 공정의 정확한 요구 사항에 맞는 최적의 공급 펌프를 설계하기 위해 모든 노력을 다 할 것입니다. 저희는 펌프 시스템이 전체 공정 제어 장치에 직접 연결되도록 하고 필요한 모든 공정 매개 변수를 측정할 수 있게 보장합니다. 또한 고객은 시스템 설계, 설치 및 유지보수에 관한 연락 창구를 단일화할 수 있습니다.


맞춤화되고 완전히 통합 연결된 시스템은 완전한 제어가 가능합니다.

전반적인 수자원 인프라에 중점을 두고 시스템을 광범위하게 살펴보면 보다 견고하고 신뢰할 수있는 급수 시스템을 설계 할 수 있습니다. 또한 펌프 제어 장치를 SCADA 또는 BMS 시스템과 연결하여 클라이언트가 액체 인프라를 완벽하게 제어 할 수 있으므로, 예상치 못한 시스템 오류가 발생하지 않으며 다운타임이 줄어듭니다.

시스템 전체 제어 및 정밀도

그런포스 iSOLUTIONS는 취수부터 수처리 및 분배에 이르기까지 SCADA 시스템에 대한 완벽한 연결을 포함하여 클라이언트가 찾고있는 성능을 안정적으로 제공하는 맞춤형 완전 통합 시스템을 제공합니다.

통합형 초여과 펌프

오늘날 시중의 많은 드라이브들은 다양한 모터 요구에 일반적입니다. 특정 펌프 모델에 맞게 설계된 드라이브는 설치와 설정이 더욱 간편하고 효율적입니다. 초여과용 지능형 펌프에는 드라이브가 최적화되어 펌프 모터와 함께 작동하는 통합 드라이브가 포함되어 있습니다. 이로써 펌프는 모터 사이즈가 작아지고 성능이 최적화되며 최고의 유연성을 얻을 수 있습니다. 저희 수처리 응용 제품 전문가들은 항상 고객의 펌프와 프로젝트 특성을 논의합니다.

그런포스에 연락하기

더욱 자세한 상담 또는 지원이 필요하십니까?

그런포스 프로덕트 센터

펌프 사이징 또는 설치 프로젝트 시작하기

상세보기
CTF_TrM:Please fill in the required fields

뉴스레터를 신청하고 최신 뉴스를 받아보세요.

- 유효하지 않은 이메일

귀하는 언제든지 귀하의 동의를 철회할 수 있으며, 이전의 처리의 적법성에 영향을 주지 않습니다. 또한 프로파일링을 포함하여 직접 마케팅 목적을 위해 귀하의 개인정보가 사용되는 것에 반대 할 권리가 있습니다. 귀하의 개인 정보 및 귀하의 권리에 관한 더 자세한 사항을 확인하실 수 있습니다. 이용 약관 그리고 개인정보 보호정책