22,000명을 수용하는 폴란드 크라쿠프 아레나의 성공의 비밀

Overview_TEXT

개요

상황

"경기장 정원 15,000명이 꽉 차면 신경써야 할 일이 많습니다."라고 크리스챤 소보타(Krystian Sobota)는 말합니다. "기술팀에서는 전체 펌프 시스템의 작동을 책임지고 경기장의 냉온수, 환기, 에어컨디셔닝을 관리하고 있습니다."

기술 서비스 책임자인 크리스챤 소보타는 매일 다양한 분야를 관리하고 점검합니다. 냉온수, 환기, 에어 컨디셔닝, 보안, 소방 안전, 폐수 등 경기장을 방문한 사람들이 편안하고 안전하게 경기를 관람할 수 있는 환경을 조성하는 모든 일이 그의 일입니다.

전석 매진 행사의 경우 최대 22,000명까지 수용할 수 있습니다.

"행사 중간의 휴식 시간에 어디에서나 물을 원활하게 사용할 수 있어야 하기 때문에 좋은 펌프를 선정하는 것이 매우 중요합니다. 경기장에 있는 모든 사람들이 물과 냉난방 시스템을 편하게 이용할 수 있어야 하기 때문입니다."

 

솔루션

크리스챤 소보타는 설계팀에서 프로젝트를 시작할 때 어떤 펌프가 가장 적절할지 심혈을 기울여 검토했다고 말합니다. "시중에 나온 제품 중 가장 좋은 펌프를 선택한 것 같습니다." 이곳에는 Hydro Multi-E 부스터 시스템, MAGNA3, TPE3 펌프 등이 설치되었습니다. "그런포스의 펌프 덕분에 전기를 절약하고 공간을 효율적으로 활용하면서 우수한 결과를 달성하고 있습니다."

소보타가 속한 팀은 태블릿에서 Grundfos GO 모바일 앱을 사용하여 신속하게 펌프를 모니터하고 데이터를 관리합니다.

"모니터링 시스템이 아주 유용합니다. 모바일 앱에 제어 시스템과 건물 관리 시스템이 모두 연결되어 있어, 앱에서 펌프의 기술 변수를 바로 확인할 수 있습니다. 이 덕분에 시간과 에너지를 상당히 절약할 수 있으며 경기장 전체 관리에 큰 도움이 됩니다."

이 곳, 크라쿠프 아레나(Krakow Arena)는 경기장이 사람들로 꽉 차도 모든 시스템이 문제없이 작동합니다. "그런포스의 펌프는 모든 사양과 기술 매개변수를 아우를 수 있는 유일한 펌프로, 경기장 내의 모든 물과 HVAC 시스템이 제대로 작동할 수 있게 되었습니다."라고 크리스챤 소보타는 말합니다.

그런포스의 펌프를 사용하면 에너지를 대폭 절감할 수 있으며, 특히 물이 효율적이며 지속적으로 사용되어야 하는 대규모 행사에서 그 위력이 발휘된다고 합니다. "그런포스의 펌프를 사용하고 난 후, 에너지 소비가 크게 줄고, 운영 비용이 대폭 절감되었으며, 유지보수 비용이 감소하였습니다. 또한, 시스템과 기기를 제대로 선택하면 수리 걱정을 할 필요가 없는데, 바로 그런포스의 펌프 덕분에 유지보수 작업 효율도 대폭 상승했습니다."라고 크리스챤 소보타가 말합니다. "그런포스의 펌프를 설치하면 시스템을 가끔 확인해 주는 것만으로도 전체 시스템을 원활하게 운영할 수 있습니다."

주제:

부스터 및 HVAC

위치:

Google Map

폴란드 크라쿠프

회사:

크라쿠프 아레나 (Tauron Arena Kraków)

효율적인 펌프 덕분에 크라쿠프의 경기장에 수천 명이 모여도, 편안하고 지속가능한 환경이 그대로 유지됩니다.

 

Hydro Multi-E Booster 세트는 22,000명으로 거대한 경기장이 꽉 차도 물 공급이 제대로 이루어지도록 압력을 일정하게 유지합니다.

How to Buy_TEXT

구매 방법

이곳에서 귀하 국가의 사이트를 찾을 수 있습니다.

전화번호

1588-7696