폐수를 자원으로 바꾸는 물 재사용

Overview_TEXT

개요

상황

덴마크 베어링브로(Bjerringbro)에 있는 그런포스의 넓은 공장 한쪽에서 마법 같은 일이 벌어졌습니다.

공장 안은 지게와 팰릿이 난무하는 가운데 작업자들이 빛나는 금속 부품을 선반에 매달고 있습니다. 매달린 펌프 베이스, 모터 스토브, 플랜지 및 기타 구성품들은 표면 처리 및 헹굼을 위한 일련의 화학적 또는 물 욕조에 연속적으로 담그는 거대한 기계로 이동합니다. 작업자들은 정전기로 페인트 층의 부품을 코팅하기 위해 수조대로 이동합니다. 이 작업을 전기도금 (CED) 또는 전기 영동이라고 합니다. 이 과정을 통해 물건이 녹슬지 않도록 보호하고 마무리하게 됩니다. 이 과정부터 물건은 뜨거운 공기 건조기로 들어가고, 그 후 시스템을 통해 공장으로 빠져나갑니다. 최종 작업을 마치면 작업자들은 물건을 갈고리에서 떼어내 공장의 다른 부분으로 운반하기 위해 팔레트에 싣게 됩니다.

"CED 프로세스는 환경에 영향을 미치며, 이는 우리에게 큰 걱정거리 입니다. 그런포스는 2025년까지 해당 작업에서의 물 사용량을 50% 줄이는 것을 목표로 하는 지속가능성 의제를 가지고 있다."고 덧붙였습니다. 

그런포스는 덴마크 지방의 약 8천 명이 사는 마을인 베어링브로에 있습니다. "우리는 마을의 다른 사람들처럼 지하에서 물을 얻고 있으며, 지역 시민 모두가 집에서 샤워를 하거나 술을 마실 때 그 물을 사용하게 됩니다. 만약 우리가 이 CED 물을 재활용할 수 있다면, 우리는 지역사회를 위해 이곳에 사는 사람들을 위해 물을 절약할 수 있을 겁니다."고 말했습니다.

 

솔루션

그런포스는 이전에 더러운 CED 공정수를 현장 치료 센터로 보냈습니다. 치료 센터에서는 기초적인 여과 및 사전 처리 작업 후 시립 폐수 시설로 공정수를 내보내게 됩니다. 


이곳에서 그런포스는 CED 공정수를 위한 완전한 폐수 처리 및 재활용 시스템을 구축할 수 있는 가능성을 발견하였습니다. 


"우리는 제품, 환경 문제, 화학, 생산 과정에 대한 지식을 갖춘 전문가 팀을 구성했으며, 물과 폐수 처리에서 가장 최신의 기술로 시스템을 구축하고 실현하는데 성공했습니다.” 라고 앤더스가 말했습니다.


CED 폐수 처리는 기본적으로 물을 3개의 여과계를 거쳐 그런포스 BM 역삼투 기계로 보내는 시스템입니다. 마지막으로, 정제수는 공장의 CED 탱크로 다시 돌아가게 됩니다.

 

폐수 회로 (The closed water circuit) 

그런포스의 CED 공정 공장은 연간 5, 000m3의 물을 처리합니다. 덴마크의 100가구가 매년 사용하는 물의 양 또는 올림픽 크기의 수영장 두 개를 채울 수 있는 물의 양입니다. 그 중 20%는 고체 물질이거나 필터를 세척하는 데 사용되기 때문에 공정수의 80%를 다시 치료용 욕조에 재활용합니다. 이 폐쇄회로(closed water circuit)는 처음 1년 동안 절반의 용량으로 작동해 왔기 때문에 결과적으로 연간 1만 m3의 물을 처리하게 됩니다.


앤더스 룬드 한센 수석은 이 시스템을 만든 동기는 돈이 아니었다고 말합니다. "중요한 것은 좋은 사업 사례를 만드는 것이 아니었다"고 말하며, "사업으로의 발전이 아닌, 지속 가능성에 동기를 둔 물 소비를 줄이려는 야망이었습니다."


"이것은 또한 그런포스가 제품이 어떻게 UN의 지속 가능한 의제에 기여하는지를 이해하는데 도움을 줍니다. 여러분은 이것을 작은 실험실에서 볼 수 있으며, 그런포스의 제품에서 많은 것을 알 수 있는 연구 센터도 존재합니다. 우리는 끊임없이 어떻게 물과 에너지의 지속 가능한 의제에 기여할 수 있는지도 고민합니다."

 

자원으로서의 폐수 

그런포스의 환경, 보건 및 안전 책임자인 카렌 투보르크는 다른 유형의 산업들과 비교해서 그런포스는 물을 그렇게 많이 사용하지 않는다고 말합니다. "다른 산업 공장들과 마찬가지로 그런포스의 활동은 환경적인 발자취를 남길 수밖에 없습니다. 우리는 베어링브로 공장의 물을 재활용하면 무엇이 가능할지 예측하고, 중소 생산 단위가 있어도 변화를 일으킬 수 있다는 점을 선택했습니다."


카렌 투보르크는 이 프로젝트가 오늘날 우리가 수자원으로 다르게 행동할 것을 요구하는 환경 문제를 해결하는데 있어서 더 큰 그림의 일부라고 덧붙였습니다. "우리는 사용한 물을 폐수로 보지 않습니다. 우리는 그것을 치료해 재사용할 수 있고, 생산에 다시 순환할 수 있는 자원으로 생각합니다."


"우리에게 폐기물은 없습니다. 자원만 있을 뿐이죠."

주제:

공업용수의 재사용

위치:

덴마크, 베어링브로

회사:

그런포스그룹

덴마크 그런포스의 앤더스 룬드 한센 수석 제조 책임자는 CED 표면 처리 응용 프로그램을 보여주고 있습니다. 이 공정은 화학 물질, 물, 페인트로 이루어진 일련의 공정수로서, 궁극적으로 펌프 구성품을 마모와 녹으로부터 보호해 준다. 그런포스는 이러한 공정수를 1년에 5, 000m3로 처리하며, 지금은 처리 후 재사용합니다.

 

새로운 주조의 구성요소는 그런포스 CED 표면 처리 시스템을 통해 처리됩니다.

 

이 시스템은 그런포스 CED 표면처리 용도의 폐수를 일련의 필터와 역삼투로 처리한다. 그 다음 CED 유닛으로 세척된 물을 다시 보내 재사용을 가능하게 합니다.

 

새로 주물 되는 부품의 받침대가 베어링브로 소재 그런포스 공장의 CED 표면 처리 시스템의 첫 번째 공정수에서 올라오고 있습니다.

 

How to Buy_TEXT

구매 방법

이곳에서 귀하 국가의 사이트를 찾을 수 있습니다.

전화번호

1588-7696