덴마크의 지속 가능형 학생 기숙사

Overview_TEXT

개요

 

상황

어반 리거(Urban rigger)와 그런포스의 만남은 갈수록 높아지는 덴마크 수도 코펜하겐의 학생 주거시설 수요를 혁신적으로 해결하였습니다. 이 주거 시설은  야르크 잉겔스(BIG)가 설계하였으며 폐기 예정이었던 컨테이너 9개를 '업사이클'하여 600톤의 콘크리트 기반 위에 설치하였습니다. 이 컨테이너에는 12 가구가 거주할 수 있고, 주방, 화장실과 통유리 창문 등 완전한 '집'으로서 제 역할을 다하고 있습니다. 놀라울 정도로 넓은 수면 밑의 지하실에는 공용공간과 샤워시설, 그리고 각 가구를 위한 개인 라커가 마련되어 있습니다.

그러나 이런 소규모 수룍양용 거주 시설을 만들 때, 공공 급수 시설과 폐수 처리 시설이 도시와 연결되지 않는 점이 가장 큰 문제였습니다. 하지만 그런포스는 지하실에 최적의 솔루션을 설치하여 편안하고 안전한 주거 환경을 만들었습니다.

"12 가구의 모든 물과 전기 공급, 폐수 관리는 매우 복잡한 일입니다. 특히 폐수 처리를 어떻게 하느냐가 가장 큰 관건이었죠. 공공 폐수 시설과 이곳의 시설을 단순하게 연결하는 것은 불가능했습니다. 저희는 수면 아래에 설치한 어반 리거 폐수시설에서 폐수를 수 미터 끌어올려야 했습니다.”라고 어반 리거의 CTO 피터 메인츠센(Peter Mayntzhusen)은 말합니다.

 

솔루션

지속가능성은 어반 리거의 가장 중요한 핵심 요소입니다. 또한 이 수륙양용형 집은 에너지를 절감할 뿐만 아니라 전세계를 떠다닐 수 있습니다.

"우리의 파트너인 그런포스는 이 주거시설에서 가장 중요한 역할을 맡았습니다. 제품을 설치하는 것에 그치지 않고 어반 리거를 혁신적으로 탈바꿈 시킨 것입니다."라고 어반 리거 CEO 라스무스 뢰멜링(Rasmus Rømeling)은 말합니다.

지붕의 태양광 에너지 발전 시설과 해수를 이용한 열 발생 장치가 설치된 어반 리거에서 그런포스의 Multilift MDG는 폐수를 끌어올려 처리할 수 있도록 해줍니다.

“처음에는 이 리프팅 스테이션이 잘 작동하는지 자주 확인했어요. 그러나 1년 동안 아무 문제 없이 작동하는 것을 보고 저는 더 이상 일일이 확인할 필요가 없다는 것을 깨달았죠.” 라고 피터는 이야기하며 그런포스의 제품에 대한 강한 신뢰를 보였습니다.

어반 리거에는 리프팅 스테이션뿐만 아니라 두 개의 ALPHA2 서큘레이터가 급수를 담당하고 여러 개의 UNILIFT KP250 펌프가 주거시설의 안정성을 책임지고 있습니다. 심정용 배수펌프는 각 지하실의 코너에 위치해있어 지하실에 물이 들어올 시 바로 배수할 수 있도록 설치되어 있습니다.

 

성과

옛날 덴마크 생선잡이 배를 연상시키는 녹색을 칠해놓은 어반 리거는 근처를 지나가던 사람들이 들어와서 구경할 정도로 높은 관심을 끌고 있어, 현재는 입주자만 출입할 수 있도록 막고 있습니다. 이런 불편함에도 불구하고 거주 학생들은 높은 만족감을 보이고 있습니다.

"저는 제가 사는 곳이 지속 가능성에 기여한다는 것이 제일 중요해요. 학생으로서 지속 가능성을 추구하는 첨단 기술과 함께 산다는 것은 매우 멋진 일이죠."라고 실케 다노 클링베어(Silke Danø Klingberg)는 말합니다.

그녀는 어반 리거 첫 입주자 중 하나입니다. 이 어반 리거는 입주자가 점점 늘어 2019년에는 첫번째 리거 옆에 5개의 리거가 더 설치될 예정입니다. 이미 다른 유럽 국가에서도 이 학생 주거시설에 관심을 보이고 있고, 어반 리거에서도 코펜하겐의 성공 케이스를 다른 나라에 전파하기 위해 노력하고 있습니다.

"앞으로도 우리는 그런포스와 긴밀한 협력을 통해 이 주거시설을 최적화하고 발전시켜 나갈 것입니다. 지속가능성이 이 계획의 핵심이며, 장기적으로는 효율적인 자가발전 시설을 갖춰 에너지를 자급자족하는 것이 목표입니다."라고 CEO 라스무스는 말합니다.

주제:

수륙양용 거주시설의 수처리 문제 해결

위치:

덴마크 코펜하겐

회사:

어반 리거

어반 리거에는 12 가구가 지속가능한 방법으로 생활하고 있습니다. 고효율 펌프를 사용하고, 파도에서 에너지를 얻기도 합니다.

 

어반 리거의 CEO인 라스무스 뢰멜링은 그런포스와 같은 세계적인 업체와 협력해 혁신을 일으킬 수 있다는 사실에 감사를 표합니다.

 

"리프팅 스테이션은 지난 1년간 아무런 문제 없이 잘 작동하고 있습니다."라며 어반 리거의 CTO 피터 메인츠센은 매우 만족합니다.

Silke Klingberg in her Urban Rigger apartment.

"아침에 눈을 뜨면 '물'이 나를 감싸주고 있다는 생각이 들어요."라고 어반 리거 거주자인 실케 다노 클링베어는 말합니다.

 

ALPHA2 circulators for water supply

그런포스는 어반 리거에 고효율 펌프를 설치했습니다. 폐수 처리를 위한 리프팅 스테이션 외에도 급수를 위한 ALPHA2 순환 펌프와 범람을 방지하기 위한 UNILIFT KP250가 설치되어 있습니다.