그런포스, 펌프 업그레이드로 성장하는 도시를 위한 효율성 향상

Overview_TEXT

개요

개요 

중국의 퀘장(Qujiang)시에서는 전통 방식으로 중력의 흐름에 의존하는 급수 시스템을 사용해왔지만, 도시화는 새로운 도전을 요구하고 있었습니다. 이에, 펌프 효율 개선을 위한 프로젝트가 시작되며, 조용한 펌프장에서 일할 수 있게 된 근로자들은 행복해졌고, 다른 이점들을 통해 펌프 효율성도 향상되었습니다.

 

상황

중국 남동부 푸젠성에 위치한, 700만 명 이상의 인구가 거주하는 도시 푸저우(Fuzhou)에는 강과 하천이 도시 안까지 흐릅니다. 지난 수 십년간, 전통 방식으로 중력의 흐름에 의존하는 급수 시스템을 사용하고 있어, 도심에 흐르는 강과 하천은 제대로 흐르지 못하고 고여 검은색으로 변색되었고, 악취가 진동하는 상태였습니다. 

푸저우에 거주하는 잉키(Ying Qi)는 “과거의 강은 매우 오염된 상태였으며, 강변에서 심한 악취로 고통받았습니다.”라고 전했습니다. 또 다른 주민 장쑤샹(Jiang Shouxiang)은 “강은 악취가 나는 작은 하수구로 취급되었으며, 위생도 매우 안좋은 상태였습니다.”라고 말했습니다.

중국 수처리 전문 기업 워터그룹(Beijing Enterprises Water Group)의 직원이자 푸저우 수환경 프로젝트 총책임자인 송즈궈(Song Zhiguo)에 따르면, 푸저우시는 중국 남부에 위치한 다른 도시들과 유사한 문제를 겪고 있었습니다. 송즈궈은 “중국 남부 도시 주민들이 전반적으로 강변에 거주하는 것을 선호하기 때문에, 다른 도시들도 푸저우와 상황이 별반 다르지 않습니다. 물은 검은색으로 변색되고 악취가 나는 문제는 현재 중국에서 화제입니다.”라고 말한다. 

전문가들은 강물이 고이는 현상부터 해결해야 한다는 점을 인지하고 있었지만, 강변에 펌프장과 유수지를 설치하기에는 공간이 부족했기 때문에 새로운 방법을 모색해야 했습니다.

 

솔루션

강물을 다시 흐르게 하기 위해 중국 워터그룹과 푸저우 지역정부 관계자들은 그런포스와 협력하여 펌프, 센서, 그리고 제어장치로 주변 경관과 어우러지는 다수의 펌프 게이트를 설치했습니다.

펌프 게이트를 운영하는 푸젠 푸위엔싱 전기기계설비사(Fujian Fuyuanxing Electromechanical Equipment Company)의 기술책임자인 천자싱(Chen Jiaxing)은 “원래 설치되어 있던 수문은 전력을 사용하지 않고, 강 중간에서 경사만 제공했습니다. 우리는 수문 위에 펌프를 설치해 수문 역할을 하는 것과 동시에 강물이 앞으로 흘러 유수가 되도록 바꿨습니다. 강물이 흐르게 되면 변색되거나 악취가 나지 않는다.”라고 설명했습니다.

또한 송즈궈는 “설치된 펌프 게이트는 전반적인 수자원 관리를 위해 강물을 균등하게 분배하고 지속적으로 흐르도록 합니다.”라고 덧붙였다.

 

결과

취송즈궈는 "펌프 게이트를 설치하면서 강은 깨끗해지고, 유수로 변했습니다. 그런포스는 이 프로젝트에 필요한 핵심 제품과 역량을 제공했습니다. 워터그룹과 푸저우는 그런포스 제품의 기술 수준, 내구성, 그리고 실행가능성을 긍정적으로 평가했습니다.”라고 전했습니다.

송즈궈는 설치된 펌프 게이트가 물을 흐르게 할 뿐만 아니라, 아름답게 디자인됐기 때문에 공원의 일부로 어울리게 할 수 있었다고 말했습니다. 또한 펌프 게이트가 주민들의 휴식공간이나 만남의 장소로 거듭했다고 말했습니다. 송즈궈는 "주민들은 강이 깨끗해져서 매우 기뻐하고 있습니다. 이제 마음 편하게 강변에 거주하거나 산책을 즐길 수 있게 됐습니다.”라고 전했습니다.

주민들도 송즈궈와 동일한 의견이었습니다. 푸저우 주민인 헤화(Hehua)는 "그런포스와 푸위엔싱 전기기계설비사는 강이 살아나도록 도와줬습니다. 강은 더 이상 악취가 나는 죽은 물이 아닙니다.”라고 말했다. 그녀의 이웃인 첸쉐슈(Chen Xuezhu)는 "지역 주민들은 이제 매우 행복합니다. 몇몇의 동네 여성들은 매일 춤 연습을 하러 펌프 게이트에 옵니다.”라고 전했습니다.

또한 다른 주민인 장쑤셴(Jiang Shouxian)은 "펌프 게이트가 설치된 이후, 강물이 매우 깨끗해서 좋습니다. 저는 90살이라 많은 것을 경험해봤지만, 푸저우는 살기 좋은 곳입니다. 여기에 거주하는 제가 이렇게 행복하기 때문에 장수할 수 있었습니다.”라고 덧붙였습니다.

 

주제:

에너지 및 소음 절감을 위한 펌프 교체

위치:

중국 광둥성 소관

회사:

중국 취장의 상수도 업체

"효율적이고 조용한 펌프 덕분에 우리의 작업 환경이 매우 개선되었습니다. 또한, 새로운 안정적인 펌프 때문에 급수 시스템 안정성도 향상되었습니다. 이 말은 곧, 이 곳의 물을 사용하는 시민들에게 큰 혜택을 제공할 수 있게 되었다는 것입니다."  중국 광둥성 소관에 위치한 샤오예 부스터 펌프실을 관리하는 취장 상수도 업체의 기술 및 설비 팀장 류 쯔웨이

취장 상수도 업체는 광둥성 소관의 급격한 도시화로 인해 폭발적으로 증가하는 생활용수 수요를 충족시키지 못했습니다. 그래서 이 시설은 현재 규모의 두 배에 달하는 시설을 증설하고 있습니다.

"이번 프로젝트를 통해 경제적 이익 창출 뿐만 아니라, 사람을 위한 작업환경의 중요성도 배웠습니다." 취장 상수도 업체의 류 쯔웨이는 말합니다.

 

취장 상수도 관리소장은 신규 그런포스 펌프 시스템의 안정성과 적은 소음에 매우 만족하고 있습니다.