최고로 믿을 수 있는 펌프 시스템이 필요한 카자흐스탄의 엑스포

Overview_TEXT

개요

상황

알리벡 카라울베코브(Alibek Karaulbekov)는 아스타나 엑스포 2017 (Astana EXPO 2017) 건물의 난방, 환기, 에어컨디셔닝(이하 'HVAC') 펌프를 정할 때 어떤 상황에서도 고장나지 않는 제품이 반드시 필요했습니다.
"고장은 절대 있을 수 없는 일입니다." 

아스타나 엑스포 2017은 카자흐스탄이 자국의 지위를 세계 무대에 선보이는 행사였습니다. 카자흐스탄은 중앙아시아에서 가장 역동적인 신흥 시장 중 하나로 꼽힙니다. 4년이 넘는 준비 기간 동안 아스타나 엑스포 2017은 많은 국가 원수, UN 사무총장, 다국적 기업 및 기관 등, 수백만명의 사람들을 맞이할 채비를 했습니다.

개최지는 카자흐스탄의 수도인 아스타나였습니다. 100여 개국이 자국의 기술을 전시할 새로운 현대식 건물 여러 개를 세우고, 카자흐스탄 전용 건물로 8층짜리 유리 구체 건물을 세웠습니다.

아스타나 엑스포 2017의 설계부 수석 엔지니어인 알리벡은 펌프 시스템을 선정할 때 추구하는 것이 하나 더 있었습니다. 바로 행사의 핵심 주제인 "미래 에너지"와 관련이 있어야 한다는 것이었습니다. 펌프의 경우 이는 높은 에너지 효율을 의미했습니다.

엑스포가 끝나면 일부 건물은 국제 금융 센터, 국립 대학교, 박물관 등 다른 곳에서 사용할 예정이지만 HVAC 시스템 운영은 계속 알리벡의 팀에서 담당할 것입니다. "신뢰성, 내구성, 에너지 효율이라는 3가지 중요 요소를 바탕으로 모든 펌프실 설비를 선택했습니다."

 

해결

아스타나 엑스포 2017은 주요 펌프 공급업체로 그런포스를 선택했습니다. "저희가 원하는 것을 모두 충족시키는 곳은 그런포스 뿐이었습니다."라고 알리벡은 말합니다. 여기에는 HVAC 시스템뿐만 아니라 상수도 공급 및 하수 처리에 필요한 펌프가 모두 포함되어 있습니다.

엑스포에서 중점적으로 사용된 제품은 MGE 모터가 설치된 TPE3 순환 펌프와 MAGNA3였습니다. 높은 에너지 효율 덕분에 일반적인 IE4 효율 수준을 충분히 넘어서는 모터로, 전세계 전기 모터에서 에너지 효율 최고 등급인 IE5 수준입니다. 0.75-11kW 범위의 그런포스 MGE 모터는 모두 IE5 수준을 달성했습니다.

"그런포스 펌프에 완전히 만족하고 있습니다."라고 알리벡은 말합니다. "최소한의 신경만 쓰면 됩니다. 그러면서도 엔지니어라면 누구나 인정할 만큼 성능이 뛰어납니다. 현재 그런포스 펌프는 다른 업체 펌프 제조업체에 비해 20-25% 이상 에너지 효율이 높은 것으로 나타났습니다. 게다가 안락하고 편안한 전시장을 만들겠다는 목표도 충족시켰습니다."라고 그는 덧붙였습니다.

 

결과

알리벡은 장비 운영팀의 수석 엔지니어이기 때문에 기계실에 문제가 발생했을 때에만 기계실을 방문하는데 지금까지 기계실에 간 횟수는 한 번에 불과합니다. 그것도 펌프 고장 때문은 아니었습니다.

"에어컨디셔닝 시스템이 용량의 30%만 가동되고 있었는데 펌프와는 아무 관련이 없었습니다. 문제는 냉각기였으며 그 문제는 금세 해결되었습니다. 모든 펌프는 다 제대로 작동했습니다."

주제:

전세계 엑스포를 위한 HVAC 시스템

위치:

카자흐스탄 아스타나

회사:

아스타나 엑스포 2017

아스타나 엑스포 2017이 개최될 카자흐스탄 수도 아스타나의 아름다운 아침을 만끽하고 있는 알리벡 카라울베코브

그런포스의 올레그 트라페즈니코브(Oleg Trapeznikov, 왼쪽)가 설계부 수석 엔지니어 알리벡과 함께 아스타나 엑스포 2017의 기계실을 둘러보고 있습니다.

카자흐스탄 아스타나 엑스포 2017 설계부의 수석 엔지니어인 알리벡은 그런포스가 신뢰성, 내구성, 에너지 효율이라는 세가지 주요 요건을 모두 충족한 유일한 펌프 공급업체라고 말합니다.

How to Buy_TEXT

구매 방법

이곳에서 귀하 국가의 사이트를 찾을 수 있습니다.

전화번호

1588-7696