오스트리아 수도회사: '이 정도의 에너지 절감이 가능하리라고는 상상도 못했습니다'

Overview_TEXT

개요

CR 펌프와 첫 대면

Christian Portschy는 그런포스의 최신 부스터 펌프를 처음 본 순간 그 “조그만” 크기에 내심 걱정이 되었습니다.

오베르바르트의 수도회사 WVSB(Wasserverband Südliches Burgenland)의 매니징 디렉터인 그는 “매우 의심스러웠다”며 당시의 느낌을 이야기합니다.

WVSB는 주로 수중 펌프 분야에서 그런포스와 수 년간 협력 관계를 유지해 왔습니다. 그러던 차에 Portschy는 그런포스가 새로운 “초대형” CR 다단 펌프 시리즈의 현장 테스트 후보지를 찾고 있다는 소식을 들었으며, WVSB의 부스터 용도, 즉 모래 여과/역류 세척 이후 물을 저장 탱크로 끌어올리는 구간에 사용할 수 있을 것이라는 생각이 들었습니다. 그런포스는 새 CR 펌프가 현재 실제 사용 중인 브랜드의 펌프에 비해 30% 더 높은 효율로 동일한 작업을 할 수 있다고 제안을 하였고, Portschy는 시도해 보고 싶은 마음이 들었습니다.

하지만 그는 펌프의 크기가 너무 작은 것을 보고 고민에 빠졌습니다. “이 펌프로는 필요한 수압을 도저히 지원하지 못할 것이라고 생각했다”고 말합니다. 더구나 WVSB는 오베르바르트 주민 50,000명을 위해 에너지와 비용 효율이 뛰어나고 안정적으로 물을 제공하는 것이 중요했습니다.

과연 CR-95가 그 역할을 할 수 있을까요?

CR 펌프 설치 결과

Portschy는 말하기를 2017년 5월에 실시된 시운전 중에 다시 한 번 불안해졌다고 합니다. 통제실의 작업자도 마찬가지였습니다. 이 전력 소비 수치가 정확한 건가요? 작은 모터에 과부하가 걸린 것 아닌가요? 펌프가 특성곡선 범위 내에서 작동하고 있는 것 맞나요? 초당 25리터(l/s)로 급수를 하고 있는데, 오래된 구형 펌프보다 8 l/s나 더 높잖아요? 실제 작동하기는 한 건가요? 소리도 별로 크지 않던데...

그러나 효과가 입증되기까지는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. 그런포스 CR95 펌프의 전력 사용량은 l/s당 689W를 기록하였고, 이는 기존 펌프 사용량인 895W 대비 대폭 감소한 수치입니다. 추가 조사 결과, 최대 30%까지 절감이 가능할 것으로 보고 있습니다.

“이 펌프는 정말 제대로 된 제품”이라고 Portschy는 말합니다. “에너지가 상당히 절감된다는 것이 수치로 증명되었으며, 성능 데이터를 보고 진짜 깜짝 놀랐습니다.”

현재 WVSB는 부스터용으로 설치된 다른 세 대의 구형 펌프를 수 개월 내에 모두 CR 95로 교체할 계획을 세우고 있습니다.

Christian Portschy는 “이 펌프 덕에 엄청난 에너지 절감 효과를 얻었다”는 말에 덧붙여 이 펌프가 지속 가능성에 대한 자사의 사명과도 정확히 부합한다는 점을 강조합니다. 실제로 WVSB는 인근의 건물 지붕에 200PV급 태양 에너지 패널을 설치한 바 있으며, 고효율 펌프를 설치해 에너지 소비를 최소화할 뿐만 아니라 이제 정전 시에도 중요한 장비를 계속 작동할 수 있도록 시스템을 구축했습니다.

“우리 회사의 목표는 변함없이 우리 지역의 주민들에게 지속 가능한 방식으로 물을 공급하는 것이며, 최신 기술을 적극 도입함으로써 후세를 위해 언제든 귀중한 수자원을 공급할 수 있는 기반을 마련했다는 것을 매우 자랑스럽게 생각합니다.”

주제:

급수를 위한 가압 부스터 시스템

위치:

오스트리아 부르겐란트 남부의 오베르바르트

회사:

WVSB(Wasserverband Südliches Burgenland)

Christian Portschy가 그런포스 CR-95 부스터 펌프 옆에서 멋진 포즈를 취하고 있습니다. Portschy는 오스트리아 오베르바르트의 수도회사 WVSB(Wasserverband Südliches Burgenland)의 매니징 디렉터로 근무하고 있습니다.

오스트리아 오베르바르트의 WVSB에 설치된 CR-95 다단 펌프의 모습입니다. 가압 및 여과 용도로 사용되는 다른 브랜드의 구형 펌프에 비해 펌프의 크기가 훨씬 작습니다. 성능은 어떠할까요?

“우리 회사의 목표는 변함없이 우리 지역의 주민들에게 지속 가능한 방식으로 물을 공급하는 것”이라고 오스트리아 오베르바르트의 수도회사 WVSB의 매니징 디렉터 Christian Portschy는 말합니다.