캘리포니아 유기농 와이너리의 지속 가능성에 중요한 역할을 하는 펌프

Overview_TEXT

개요

상황

중남부 캘리포니아의 샌타리타힐스(Santa Rita Hills) 지역에는 비가 자주 오지 않습니다.

"아직도 2010년 6월에 비가 왔던 날 이야기를 합니다."라고 샌타바버라 카운티(Santa Barbara County)의 뷰엘톤(Buellton) 인근에 위치한 암펠로스 포도 농장(Ampelos Vineyard and Cellars, 이하 '암펠로스') 공동 소유주인 피터 워크(Peter Work)는 말합니다. "여기는 일년에 6개월은 비가 내리지 않습니다. 이 때에는 비가 별로 오지 않는 정도가 아니라 아예 비가 내리지 않습니다."

하지만 관개 시설로 물만 확보하면 와인용 포도를 경작하기에 아주 좋은 곳이라고 피터는 말합니다. 이곳은 동쪽에서 서쪽으로 태평양까지 이어지는 세 개의 낮은 산맥의 안쪽에 위치해 있습니다. 이런 지형적 특성 때문에 바다에서 올라온 습기가 모여, 아침과 늦은 오후 그리고 이른 저녁 시간에 "해양층(marine layer)"이 형성됩니다. "덕분에 포도의 맛과 향, 영양분이 알맞게 차오를 수 있는 최적의 경작 환경이 조성됩니다."라고 피터는 말합니다.

암펠로스의 포도나무 46,000그루에는 일주일에 50만 리터의 물이 필요합니다. 이곳은 그런포스의 SP 심정용 펌프로 지하 50미터 대수층에서부터 물을 끌어올립니다.

"펌프를 확보하는 것, 즉 물을 확보하는 것이 매우 중요합니다."라고 피터는 말합니다. "물이 없으면 여기에서 농사를 지을 수 없습니다. 포도나무에 물을 주지 못하면 끝입니다. 일주일에 4-5일 정도, 펌프가 필요할 때 가동할 수 있도록 하는 게 대단히 중요합니다."

펌프는 암펠로스가 기업으로서 지속적인 운영을 하는 데에도 큰 역할을 담당하고 있습니다. 암펠로스는 2006년에 생물역학적 유기농 경작을 도입했습니다. 암펠로스는 미국에서 2008년 'Sustainability in Practice', 2009년 'Organic and Biodynamic' 인증을 최초로 획득한 와이너리입니다.

솔루션

관개 시스템에는 지면 드리퍼(dripper)와 포도나무 위에 스프링클러가 포함됩니다. 펌프에 안정적으로 전력을 공급하기 위해 피터와 레베카는 8kW PV 태양 전지판 시스템을 설치했습니다. 신뢰성이 높은 그런포스 펌프에 태양 전지판이 더해져 한층 안정적이고 안전한 시스템이 구현되었습니다.

"잘못될 소지가 있는 부분은 최대한 줄이는 것이 목표입니다. 이곳에서는 관개 시설이 제대로 작동하는지 걱정할 필요가 없습니다. 태양 전지판이 있고 그런포스 펌프가 있으니까요."라고 피터는 말합니다.

1999년에 피터 부부가 농장을 샀을 때, 우물에는 1995년에 설치한 펌프가 이미 설치되어 있었습니다. 어떤 브랜드 혹은 모델인지는 알지 못했지만, 그 펌프는 문제없이 작동하고 있었습니다.

2015년에 수리가 필요해져서 인근의 배관공을 불렀습니다. "교체가 필요하다고 하더군요. 20년 동안 쉬지 않고 가동되었다고요. 크레인으로 펌프를 꺼내니 그런포스 로고가 표시되어 있었습니다."라고 피터는 말합니다. "저희한테 어떤 펌프로 교체하고 싶은지 물어볼 필요도 없었습니다. 그런포스 펌프가 있으니까요. 고객이라면 누구나 믿을 수 있는 제품을 원하게 마련이잖아요."

결과

"포도 농장 관개 시설에서 가장 중요한 건 안정적이고 신뢰성 있는 시스템이라고 생각합니다."라고 피터 워크는 말합니다. "아침에 일어날 때 관개 시설이 제대로 작동하고 있는지 걱정할 필요가 없습니다. 그런포스 펌프 시스템이 설치되어 있으니까요. 시즌 내내 포도나무가 싱싱하게 자라도록 하려면 우수한 관개 시설과 제대로 된 펌프가 있어야 합니다."

주제:

지속 가능한 포도 농장의 관개 시설

위치:

Google Map

미국 캘리포니아 롬폭(Lompoc)

회사:

암펠로스 와이너리

Ampelos Vineyard and Winery
피터 워크는 겨울 휴면기를 맞이하기 전 가을에 마지막으로 포도나무에 물을 흠뻑 주었습니다.
Ampelos Vineyard and Winery
피터 워크는 캘리포니아 샌타리타힐스의 포도 농장에서 가을동안 생산된 피노 누아의 색깔을 확인합니다.