사례 검색

검색 초기화
3개 중 1개 부터 3개 까지의 결과
Case banner
Waterworks cuts energy by a third with real-time pressure adjustments
Demand-driven system supplies water when Chilean city needs it
오스트리아 수도회사: '이 정도의 에너지 절감이 가능하리라고는 상상도 못했습니다'
오스트리아 오베르바르트의 WVSB(Wasserverband Südliches Burgenland)에서 모래 여과/역류 세척 이후의 부스터 펌프 시스템을 위해 그런포스가 새로운
지역 열 발전소에서 새로운 그런포스 CR 펌프를 테스트용으로 설치해 10%의 효율 개선을 달성했습니다
2015년 가을에 덴마크 히르첼스 지역 열 발전소에 차세대 CR 다단 펌프 중에서 세 대의 CR-95가 현장 테스트를 위해 설치되었습니다. 이 발전소에서는 야링에서 19km 떨어진 폐기물 소각로에 두 대의 펌프를 설치했고 나머지 한 대는 톤비의 열 전송 라인 중간 지점에 설치했습니다.