사례 검색

검색 초기화
238개 중 231개 부터 238개 까지의 결과
Case banner
Whale Pumps Ltd using Grundfos Direct Sensors VFS
Customer had experienced failures (due to debris becoming lodged in the vane bearing) with the paddle wheel flow meters previously being used. They were also looking to reduce the component cost.
When a constant temperature is vital
Copenhagen, Denmark: Throughout the different stages of pharmaceutical production a constant temperature and humidity are extremely important factors.
Wireless data transmission keeps reliability high and costs low at ...
For a wastewater treatment plant, reliability is of great importance. The removal of wastewater and stormwater in extreme situations must happen when required. Costs are also important, and the key is to ensure cost-effectiveness without compromising the reliability and the sustainability of the wastewater treatment plant.
Wisthoff: DME digital dosing pumps improve glass production.
Wisthoff Glassworks in Germany is a subsidiary of the international Group Gerresheimer.
WML: Digital Dosing system -Pioneer solution for water company
The WML (Water Maatschappij) is a Dutch water company, which is housed in the province of Limburg.
Working with the customer for that special solution
Cheminova A/S produces and markets fine chemicals, the most important product group being plant protection products.
오스트리아 수도회사: '이 정도의 에너지 절감이 가능하리라고는 상상도 못했습니다'
오스트리아 오베르바르트의 WVSB(Wasserverband Südliches Burgenland)에서 모래 여과/역류 세척 이후의 부스터 펌프 시스템을 위해 그런포스가 새로운
지역 열 발전소에서 새로운 그런포스 CR 펌프를 테스트용으로 설치해 10%의 효율 개선을 달성했습니다
2015년 가을에 덴마크 히르첼스 지역 열 발전소에 차세대 CR 다단 펌프 중에서 세 대의 CR-95가 현장 테스트를 위해 설치되었습니다. 이 발전소에서는 야링에서 19km 떨어진 폐기물 소각로에 두 대의 펌프를 설치했고 나머지 한 대는 톤비의 열 전송 라인 중간 지점에 설치했습니다.