사례 검색

검색 초기화
25개 중 11개 부터 20개 까지의 결과
Case banner
수처리된 폐수를 재이용하는 모짜렐라 공장
Denmark's Arla Foods uses Grundfos BioBooster onsite to clean a half million litres of discarded water from cheese production daily. Arla Foods uses the treated water in its own processing plant instead of ground water.
쉽고 빠르게 깨끗한 물을 제공해 우간다 마을 주민의 삶을 변화한 그런포스
After decades of unsafe water, fishing villages by Uganda’s Lake Victoria are now getting safe and affordable water with Grundfos Lifelink water systems. Among all age groups in one village, diarrhoea cases have fallen by nearly half in just two years – and are well on their way to total eradication.
안락함은 그대로 유지하면서 에너지 소비량은 절반으로 줄인 최고급 호텔
In 2010, Midea renovated its headquarters in Shunde, China. The company used another brand of pumps. By 2011, high electricity costs, high noise and other problems from those pumps encouraged the owners to look for a better solution. They installed Grundfos, which immediately cut their running costs in half.
에너지 사용량을 늘리지 않고서도 40%의 성장을 달성한 벨기에 병원
Pump replacement will help UZ Brussel become one of Belgium’s most sustainable hospitals
에너지 투자 수익률을 두 배로 올린 덴마크 은행
Energy efficient pumps save Jyske Bank money and reduce CO2 emissions
오스트리아 수도회사: '이 정도의 에너지 절감이 가능하리라고는 상상도 못했습니다'
오스트리아 오베르바르트의 WVSB(Wasserverband Südliches Burgenland)에서 모래 여과/역류 세척 이후의 부스터 펌프 시스템을 위해 그런포스가 새로운
중국 수처리 시설을 위한 솔루션으로 소금을 사용한 그런포스
Old-fashioned chlorine gas disinfection brought risk to workers and the nearby community at Haiyan County Sandi Tap Water Company. The plant wanted a safe, reliable alternative. It chose Grundfos Selcoperm, which uses only water, common salt and electricity to produce hypochlorite.
지역 열 발전소에서 새로운 그런포스 CR 펌프를 테스트용으로 설치해 10%의 효율 개선을 달성했습니다
2015년 가을에 덴마크 히르첼스 지역 열 발전소에 차세대 CR 다단 펌프 중에서 세 대의 CR-95가 현장 테스트를 위해 설치되었습니다. 이 발전소에서는 야링에서 19km 떨어진 폐기물 소각로에 두 대의 펌프를 설치했고 나머지 한 대는 톤비의 열 전송 라인 중간 지점에 설치했습니다.
최고로 믿을 수 있는 펌프 시스템이 필요한 카자흐스탄의 엑스포
Astana EXPO 2017 enjoys 25 percent energy savings from ultra-efficient pumping systems while millions of visitors experience comfort in buildings.
춥고 외딴 알프스에서도 문제없이 작동하는 펌프
ALPHA pumps supply comfort at lowest possible energy use