그런포스 iSOLUTIONS: HVAC

CBS HVAC

대부분의 시설 관리자들이 델타 T 문제로 고심하고 있다는 사실을 알고 계십니까?

해답은 인텔리전스입니다. 컨트롤러와 펌프를 BMS에 연결하면 시스템 조건과 가동 상태를 완벽하게 추적할 수 있습니다. 시스템 부하에 기반한 첨단 에너지 절감 제어 모드를 통해 냉수와 난방 분배에 대한 에너지와 비용을 절감할 수 있습니다. 또한, 시스템 압력을 필요한 수준으로만 줄임으로써 시스템 제어력을 향상시킬 수 있습니다. 

Distributed Pumping

Distributed Pumping is a paradigm shift in the optimisation of chilled water systems in commercial buildings, where centralised pumps and energy-consuming balancing and control valves are replaced with intelligent pumps placed on each floor of the building.

Read more

CBS-HVAC-DIPU

최대 80% 펌프 에너지 절감 방법

Sligo University Hospital은 난방 시스템을 그런포스의 신형 보일러와 지능형 펌프로 개량했습니다. 원격 모니터링과 제어 및 펌프의 출력을 실제 난방 시스템 압력에 맞춰 조절하는 인텔리전스를 내장하여 이 병원은 신형 펌프의 에너지를 최대 80% 절감하고 있습니다. 영상을 시청하고 자세한 내용을 읽어보세요.

그런포스 iSOLUTIONS의 지능형 제어 기기 살펴보기

상업용 건물의 에너지 소비량의 평균 30-40%가 HVAC 시스템에서 소비된다는 것을 알고 계셨습니까? 상호 연결된 지능형 펌프로 시스템 제어력을 높이고 시스템 압력을 필요한 수준으로 줄일 수 있습니다. 지능형 제어 기기에 관해 자세히 알아보세요. 

애플리케이션 가이드 다운로드 

Building Information Modeling

그런포스의 지능형 HVAC 솔루션

Hot water

TPE3를 이용한 온수 순환 개선

덴마크 비보르그(Viborg) 지역 병원은 위생 표준을 유지하기 위해 완벽한 온수 제어가 반드시 필요합니다. 그런포스 TPE3 펌프는 일정 온도 제어 기능을 통해 수도꼭지를 틀자마자 온수를 사용할 수 있도록 온수 시스템을 구현했습니다.  

Chilled water

상업용 건물의 냉수 시스템 효율 향상 

상업용 건물의 HVAC 시스템은 전체 에너지 소비량의 30-40%를 소비할 정도로 그 비중이 큽니다. 그런포스 냉수 시스템은 효율이 높아 에너지 소비량을 줄이는 등, 환경 오염과 CO2 배출량 절감에 기여하고 있습니다. 

Boiler shunt

넌콘덴싱 보일러 시스템을 위한 보일러 션트 펌프

보일러는 난방 시스템의 필수 요소로, 오랜 기간 안정적으로 사용할 수 있도록 세심한 관리와 보호가 필요합니다. 그런포스 보일러 션트 솔루션은 시스템의 유량 조건에 맞는 펌프를 간편하게 선정할 수 있게 구성되어 있으며, 원격 디지털 제어 기능을 이용해 시운전도 가능합니다.

Resource dumped by HtmlRendererServlet

Resource path: /content/gpk/ko_KR/campaigns/isolutions/commercial-buildings/hvac/jcr:content/par/columns2_324e/column0/par/columns2

Resource metadata: {sling.modificationTime=-1, sling.characterEncoding=null, sling.contentType=null, sling.creationTime=-1, sling.contentLength=-1, sling.resolutionPath=/content/gpk/ko_KR/campaigns/isolutions/commercial-buildings/hvac/jcr:content/par/columns2_324e/column0/par/columns2}

Resource type: nt:unstructured

Resource super type: -

Resource properties

jcr:primaryType: nt:unstructured

손쉬운 설치 및 시운전

그런포스 TPE3를 이용하면 손쉽게 HVAC 시스템을 설치하고 시운전을 할 수 있습니다. TPE3는 어느 빌딩 관리 시스템에나 쉽게 연결할 수 있고, 각 건물의 부하에 맞게 조정이 가능하며, 사용자의 편의성을 높여줍니다. 

모든 HVAC 시스템에 적합한 MAGNA3 솔루션

그런포스 MAGNA3를 이용해 손쉽게 펌프를 설치하고 시운전할 수 있는 방법을 소개합니다. MAGNA3의 장점 

  • 간편한 설치 및 시운전
  • 에너지 절감
  • 시스템 성능 향상 
MAGNA3_750x422

MAGNA3

광범위한 사이즈 옵션을 제공하는 지능형 MAGNA3 순환 펌프는 통신 장비와 첨단 모터를 탑재했습니다. 그런포스의고성능 펌프는 고성능 건물 시스템에 완벽한 솔루션이며 냉난방 애플리케이션에 모두 적합합니다.

제품 페이지로 이동하기 

TPE3_750x422

TPE3

이 첨단 펌프의 고급 기능은 난방, 냉방 및 지역 에너지 시스템의 성능을 최적화할 수 있도록 설계되었습니다. 동급 최강의 에너지 효율 이외에도 지능형 TPE3가 건물의 애플리케이션에 얼마나 막대한 차이를 만들 수 있는지 확인하실 수 있습니다.

제품 페이지로 이동하기 

은행 에너지 소비량 60% 절감

위스케 은행(Jyske Bank)에 설치된 그런포스 솔루션이 에너지 소비량과 비용을 절감하고 투자 수익을 극대화한 방법을 소개합니다. 

Danish bank

그런포스 펌프 클리닉 서비스 받기  

그런포스 펌프 클리닉은 시스템 최적화를 통한 비용 절감 예상 금액을 산정하고, 최적의 고효율 고성능 솔루션을 제안해드립니다. 결과 보고서에서 펌프 시스템의 현재 효율, 경제성, 운영 및 환경 측면에서 추가 절감이 가능한 방법을 전반적으로 확인하실 수 있습니다. 

  • 수명주기 비용의 엄격한 평가 
  • 추가로 에너지를 절감할 수 있는 방안에 대한 
  • 세부 내용 설비의 환경적인 영향을 개선할 가능성 
  • 그런포스 펌프 클리닉이 제안하는 펌프 설치 리스트 및 시스템의 세부 내용 
Astana EXPO

최고의 HVAC 안정성을 확보한 아스타나 EXPO  

과   제: 아스타나 EXPO 2017에는 에너지 효율 및 위기 상황에 대처 가능한 HVAC 시스템 구축이 최우선 과제 였습니다.  

솔루션: 그런포스 iSOLUTIONS 시스템은 에너지 사용량을 25%줄이고, 시스템의 안정성뿐 아니라 수백만 명의 EXPO 참가자들의 편의를 보장하는 시스템을 제공했습니다.

Krakow arena

지능형 펌프로 비용을 절감하는 크라쿠프 아레나 

폴란드의 Tauron Arena Krakow는 최대 22,000명이 매우 쾌적하게 이용할 수 있는 유럽 최대의 실내 경기장입니다. 따라서 이 경기장의 기술 직원들은 매우 효율적인 HVAC 및 급수 시스템을 구축해야 하는 부담을 안고 있습니다. 

이 경기장의 HVAC 및 급수에 소비되는 에너지를 억제하는 동시에 상당한 경비를 절감하고 유지보수 비용을 줄이는데 그런포스 iSOLUTIONS가 어떤 도움을 주고 있는지 알아보십시오.

HVAC 시스템을 위한 그런포스 iSOLUTIONS 알아보기

Air-con & Chilled Water

가변 유량으로 칠러 동결 및 트리핑 방지 

최소한의 유량이 없으면 냉수 시스템이 쉽게 동결되거나 트리핑될 수 있습니다. 변동하는 유량을 지능 제어하고, 복잡한 시스템에서 최적의 성능을 보장하는그런포스 iSOLUTIONS을 소개합니다.  

자세히 보기

Boiler systems

어떠한 보일러 시스템 설계에서든지 최적의 환수 온도 보장 

최적의 환수 온도 없이는 콘덴싱 및 넌콘덴싱 보일러에서 부식, 열 충격, 고장의 위험이 있습니다. 지능적인 방법으로 보일러를 구성하고 제어하는 방법에 대해 알아보십시오. 

자세히 보기

CTF_TrM:Please fill in the required fields
Sign up

뉴스레터를 신청하고 최신 뉴스를 받아보세요

- 유효하지 않은 이메일

귀하는 언제든지 귀하의 동의를 철회할 수 있으며, 이전의 처리의 적법성에 영향을 주지 않습니다. 또한 프로파일링을 포함하여 직접 마케팅 목적을 위해 귀하의 개인정보가 사용되는 것에 반대 할 권리가 있습니다. 귀하의 개인 정보 및 귀하의 권리에 관한 더 자세한 사항을 확인하실 수 있습니다. 이용 약관 그리고 개인정보 보호정책