물과 에너지 ㅣ Water and Energy

Water facts

마음가짐 하나로 큰 차이를 만듭니다

Clean water and sanitation

모두를 위한 안전하고 접근이 용이한 물

8,400만 명의 사람들이 안전한 식수에 접근이 불가했을때, 우리는 책임감 있는 행동은 물론,      폐수를 적절히 처리하고, 물 소비를 최소화하며, 사용 가능한 물 관린 솔루션을 구현해야 합니다.

그런포스는 UN의 글로벌 목표 6번을 지원합니다. 

Climate action

물과 에너지 ㅣ Water and Energy

에너지 사용은 기후 변화의 주요 원인이며 펌프 용액은 전 세계 전력 소비량의 10%를 차지합니다. 에너지 효율이 높은 펌프 솔루션을 사용하면 전력 소비를 최대 4%까지 줄일 수 있습니다.

그런포스는 UN의 글로벌 목표 13번을 지원합니다. 

Care for our water

생각보다 더 큰 우리의 물발자국(FOODPRINT)

우리는 우리가 사용하는 물의 90%를 볼 수 없습니다. 하지만, 우리 자신이 해결책이 될 수 있습니다.                                                                                                                                          왜냐하면 그것은 단지 물이 아니라, 우리가 물 자체이기 때문입니다. 이제 #ForOurWater(우리의 물을 위한) 배려를 시작해야 합니다!

세계 곳곳에 설치된 그런포스 솔루션 

그런포스는 전세계 수많은 프로젝트에서 에너지 소비 감소와 편리성 증대는 물론, 비교할 수 없는 운영 신뢰도를 보유한 기업입니다.                                                                                          그런포스가 일상 업무나 애플리케이션을 통해 어떻게 가치와 지속가능성을 더하는지에 대한 고객의 이야기를 확인해보세요.

Pump station solves chronic flooding

상습 홍수 문제를 해결해 세마랑(Semarang)의 삶의 질을 개선

대규모 상습 홍수로 고통 받던 인도네시아의 세마랑(Semarang) 시민들을 홍수로부터 보호하기 위해 그런포스는 강력하고 독특한 해결책을 마련했습니다. 세마랑 펌프장이 도시의 중앙과 영향 받는 모든 지역의 상습 홍수 문제를 어떻게 해결했는지 알아보세요.                                           

Pump upgrade for growing city brings efficiency

펌프 업그레이드로 성장하는 도시를 위한 효율성 향상

중국의 퀘장(Qujiang)시에서는 전통 방식으로 중력의 흐름에 의존하는 급수 시스템을 사용해왔지만, 도시화는 새로운 도전을 요구하고 있었습니다. 이에, 펌프 효율 개선을 위한 프로젝트가 시작되며, 조용한 펌프장에서 일할 수 있게 된 근로자들은 행복해졌고, 다른 이점들을 통해 펌프      효율성도 향상되었습니다. 

Ningbo doses safely and accurately for 1.5 million citizens

150만 명의 시민을 위해 안전하고 정확하게 물을 정수하는 중국의 닝보시

10년 전, 중국 닝보(Ninbo)의 호수에 위치한 물 공장은 저염소산나트륨 펌핑에 새로운 솔루션을 필요로 했습니다. 새롭게 설치된 그런포스의 도징 펌프는 현재까지 여전히 강력하고 150만 명의
시민들에게 안전한 물을 공급하고 있습니다.

Pump gates bring a new flow to Fuzhou’s rivers, revitalising life in city centre

푸저우(Fuzhou) 강에 새로운 흐름과 도시 중심부의 삶을 활성화한 펌프게이트

지난 수십 년 동안 중국 푸저우(Fuzhou)시는 강과 운하의 검고 냄새나는 물로 고민하였습니다.  그런포스의 펌프게이트 도입으로 깨끗한 강물을 다시 흐르게 되며, 사람들이 많이 사는 강가를  따라 더 나은 생활 환경을 만들수 있었습니다. 

One man's ambition

전 세계에서 활용되는 그런포스 솔루션

 그런포스 사용자의 입장에서 다양한 애플리케이션과 요구 사항을 경험해보세요.                       그런포스는 모든 물과 에너지가 최대한 효율적이고 책임감 있게 사용되도록 하는                     완전한 해결책을 제공합니다. 

Grundfos and W12 fighting climate change

기후 변화에 대응하는 그런포스와 W12

그런포스는 수자원 문제 해결과 기후변화 대응을 위한 W12와 회원국을 지원하고 있습니다.                                                                                                                                                      그런포스는 W12와 파트너십을 통해 오랜 시간 쌓아온 수자원 관리 기술을 공유하고, 전 세계 인류에게 필요한 지속 가능한 수자원 확보에 기여하고 있습니다.