전세계 코로나19 바이러스 확산으로 인한 그런포스 그룹 CEO 특별 서신

2020/03/31

전세계 그런포스 파트너를 대상으로 공표된 그런포스 그룹 총괄 CEO인 Mads Nipper 회장의 메시지를 안내드립니다. 모두가 어렵고 불확실한 환경 속에서도 미래를 향한 희망과 열정을 가꿔 나가시길 바라며, 특별히 건강 유념하시기를 한국그런포스펌프가 기원합니다.

아래: 서신 전문

그런포스 그룹 CEO 특별 서신

안녕하십니까? 친애하고 존경하는 그런포스 파트너 여러분! 그런포스 그룹의 총괄 회장 매즈 니퍼 (Mads Nipper)입니다.

먼저, 그런포스의 소중한 파트너인 여러분들께 감사와 안부의 인사를 드립니다. 
현재 전 세계는 코로나19 바이러스의 급속한 확산이라는 우리가 겪어보지 못한 새로운 비상 상황에 직면해 있습니다. 중국을 제외한 전세계 모든 곳의 상황은 앞으로 몇 주 또는 몇 달 동안 더 악화될 것으로 전망되고 있습니다. 이에 모든 국가의 정부, 기업, 단체, 시민들은 불확실한 상황 속에서 인류에게 미치는 영향을 최소화하기 위해 통일되고 규제된 집단 행동을 요구 받고 있는 상황이며, 이러한 긴급한 변화는 우리에게 매우 도전적이며 예측 불가능한 미래의 연속이라고 말씀드릴 수 있습니다. 하지만 저는 올해 말쯤에는 우리가 겪고있는 모든 불확실한 상황들이 다시 통제될 수 있기를 희망합니다. 


그럼에도 불구하고, 지난 몇 주 동안 전 세계 기업들은 코로나19 바이러스의 확산으로 인해 매우 큰 비용과 시간, 노력이라는 막대한 대가를 지불해야 했습니다. 특히 항공 및 호텔 산업들은 이미 심각한 타격을 받고 있으며, 다른 산업들도 유사한 고통과 함께 점진적으로 생존을 위협받게 될 것입니다. 하지만 감사하게도, 물과 펌프 관련 산업은 건물, 공장, 공공 시설 등 모든 부분의 기반이 되는 중요 사업군으로써 심각한 영향을 받는 다른 산업군과 대비해 볼 때, 일부의 제한적인 영향만 있을 것으로 전망됩니다. 


이러한 상황에서, 그런포스 그룹은 기업의 사회적 책임을 매우 엄중하게 생각하고 있으며, 임직원과 고객, 그리고 우리 파트너의 안전은 그 중에서도 우리가 지켜야할 가장 중요한 가치 입니다. 동시에 그런포스와 우리의 중요한 파트너 여러분들의 사업을 지속가능하게 유지해야 한다는 책임감도 무겁게 느끼고 있습니다. 


우리 모두는 코로나19 바이러스의 확산으로 인한 글로벌 비상상황에 처해 있지만, 그런포스 그룹은 여러분을 지속적으로 지원할 것을 약속 드립니다. 그런포스 그룹은 고객, 공급업체, 주요 사업 파트너 등 우리가 협력하는 모든 사업 주체의 영향이 최소화 될 수 있도록, 가능한 모든 필요한 조치를 취할 것입니다. 비록 일부 국가들이 일정 기간 동안 폐쇄된다고 하더라도, 그런포스 그룹은 우리가 보유한 전세계적인 공급망을 통해 우리 사업을 충분히 지속가능하게 유지할 수 있다고 굳건히 믿고 있습니다. 


그런포스 그룹은 우리의 파트너들과 함께 발전할 수 있는 모든 가능한 수단을 동원할 것이며, 세계 경제가 다시 정상화될 때 우리는 더욱 강력한 모습으로 변화되어 있을 것임을 확신합니다. 그런포스 그룹의 지난 75년간의 지속가능한 성장과 발전은 확고한 철학을 바탕으로 한 우리 모두의 노력이 더해져 이루어진 것이며, 앞으로도 우리의 모든 파트너를 포함하는 장기적인 비전으로 사업을 지속시키고 발전시킬 것입니다.

 
그런포스 그룹은 부채가 전혀 없는 그런포스 재단 소유의 기업으로, 현 상황에 대처할 수 있는 충분한 재정적 능력을 보유하고 있으며, 58개국 19,000명의 임직원들 모두가 우리의 파트너인 여러분들을 위해 지금 이순간에도 최선의 노력을 하고 있습니다. 


점점 증가하고 있는 앞으로의 불확실성을 고려해볼 때, 미래의 기업 운영에 전혀 어려움이 전혀 없을 것이라고 장담할 수 없지만, 그런포스 그룹은 여러분을 최대한 지원하기 위해 최선을 다할 것임을 다시 한번 약속 드립니다. 또한 이를 통해, 이번 어려움을 극복함은 물론, 우리의 파트너쉽은 더욱 견고해 질 것이라고 확신합니다. 


오직 우리의 굳건한 파트너쉽만이 ‘전세계의 물과 기후 문제에 대한 해결책을 찾고 인류를 위해 삶의 질을 개선함’ 이라는 시대를 초월한 그런포스 그룹의 사명을 실천하고 함께 앞으로 나아가는 길일 것입니다. 


모두 건강에 유의하시길 다시 한번 기원합니다. 
감사합니다. 

그런포스 그룹 회장
매즈 니퍼 배상