SE 1.1-11 kW

개요

개요

SE 펌프 제품군은 오랜 기간 동안 문제 없이 작동 가능하도록 설계되었습니다. SE 제품군은 모터 냉각 없이도 물 밖 또는 수중 설치가 가능하며, 안정성과 서비스의 용이성이 뛰어납니다. 이 펌프군은 자동 커플링 가이드 레일 시스템이나 고정 파이프 연결을 사용하여 영구 설치가 가능합니다. 또한 독립형 설치에도 적합하며 휴대형 유틸리티 펌프로 사용할 수도 있습니다.

이 펌프군은 운전 시간이 짧고, 건물(dry matter) 함량이 5 % 이상, 구면의 통과경이 최대 100 mm인 경우 SuperVortex 임펠러(SEV)와 함께, 또는 운전 시간이 길고, 건물(dry matter) 함량이 최대 3 %, 구면의 통과경이 최대 100 mm인 경우 S-tube 임펠러(SE1)와 함께 사용할 수 있습니다.

S-tube 임펠러는 시판되는 임펠러 중 건물(dry matter) 함량이 수시로 변화하는 현대의 폐수 처리 관련 문제점에 대처할 수 있도록 설계된 유일한 임펠러입니다. S-tube 임펠러의 단순하고 견고한 설계는 통과경에 영향을 미치지 않으면서도 탁월한 수준의 수력 효율을 제공합니다.

적용분야

SE 펌프 제품군은 지자체, 공공사업 및 산업 적용분야에서 많은 양의 폐수, 공정수, 여과되지 않은 원 하수를 처리할 수 있도록 설계되었으며 고유량에 이상적입니다.

SE 펌프는 스테인리스강 임펠러가 포함된 제품부터 스테인리스강 제품에 이르기까지 가혹한 환경에서도 사용이 가능한 다양한 소재로 제작되어 다음 표준을 충족합니다. EN 1.4408 및 EN 1.4517/1.4539

특징 및 이점

  • 뛰어난 모터 효율성으로 에너지와 비용을 절감해 줍니다.
  • 지능적인 적응형 제어를 통해 에너지를 적게 소모하면서도 안정적으로 작동합니다.
  • 일체형 아날로그 센서가 펌프 상태를 완전하게 모니터링합니다.
  • 리프팅 핸들은 최적의 균형점과 정확한 리프팅을 제공할 수 있도록 설계되었습니다.
  • 매끄럽고 청소가 용이한 표면은 뛰어난 견고성과 내충격성을 제공합니다.
  • 펌프에 케이블 하나만 연결하므로 펌프 설치, 시운전 및 유지 보수가 간편합니다.
  • 유체가 모터 내로 침투할 수 없도록 방습 커넥터 플러그를 사용합니다.
  • 특허를 받은 SmartSeal 자동 커플링 개스킷은 완전한 샘 방지(leak-proof) 연결을 제공합니다.
  • 쉽게 열 수 있는 클램프를 사용하여 펌프를 모터 유닛에서 쉽고 빠르게 분해할 수 있습니다.
  • 기계적 이중 샤프트 씰을 통해 운전 시간은 늘리고 가동 중단 시간은 낮춥니다.
  • 로터 샤프트를 짧게 하여 진동을 줄임으로써 샤프트 씰과 베어링을 보호합니다.
  • 액체를 사용하지 않는 모터 냉각 방식으로, 물 밖 설치인 경우에도 연속 운전이 가능합니다.
  • SuperVortex 또는 S-tube 임펠러 중에서 선택할 수 있습니다.
  • 교체 가능한 웨어 링을 통해 펌프의 효율성을 극대화합니다.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

혜택

  • 단일 채널 및 소용돌이 임펠러
  • 액체를 사용하지 않는 독특한 모터 냉각
  • 방습 케이블 플러그 연결
브로셔

브로셔

 

SE – 제품 브로셔

SE – 제품 브로셔

제품 브로셔 발행 번호: 97745765 릴리스 날짜: 25-08-2010

SE – 제품 브로셔 SEV 및 SE1

SEV / SE1 – 제품 브로셔

제품 브로셔

폐수 제품

폐수 제품

제품 브로셔 발행 번호: 97512325 릴리스 날짜: 17-12-2009

사례
서비스
설치

설치

정보 및 도움말

Grundfos는 펌프 및 관련 시스템의 세계적인 제공업체입니다. 펌프 또는 솔루션의 설치 단계에서 필요할 경우 교육을 받은 당사의 서비스 엔지니어가 고객의 설치를 지원해드릴 수 있습니다. Grundfos 제품은 엄격한 표준에 따라 제작되기 때문에 수명이 깁니다. 수 년에 걸친 여러 다양한 종류의 설치 경험과 설치 기술도 Grundfos 제품 또는 시스템의 수명을 최대화하는 또 다른 주요 요인입니다.

당사에서 지원할 수 있는 사항:

  • 올바른 펌프 보호에 대한 정보
  • 필요한 정비/수리를 위한 펌프의 실제 배치에 대한 도움말
  • 올바른 운전을 유지하기 위한 펌프의 실제 배치에 대한 도움말
  • 모범 사용 및 전자파 적합성의 요구사항을 충족하는 올바른 배선

새 설치를 위해 전 지원을 받으려면 가까운 Grundfos사로 연락하십시오.

시운전

최적의 성능을 얻기 위해 제품/시스템을 처음부터 정확하게 설치하고 조정하는 것이 중요합니다. Grundfos 서비스 기술자의 지식과 경험을 바탕으로 펌프의 성능을 조정하는 데 Grundfos 전용 공구를 사용함으로써 효율성을 가능한 최대로 높이고 장비를 정확하게 운전할 수 있도록 해드립니다. 다음과 같은 경우 펌프의 시운전을 권장합니다.

  • 펌프가 주파수 변환기에 의해 제어되는 경우
  • 펌프 시스템이 대형 시스템, 예를 들어 빌딩 관리 시스템에서 사용되는 경우
  • 사용자가 펌프의 올바른 운전에 대해 교육을 받고자 하는 경우
  • 펌프가 중요한 생산/적용분야 시설에서 중요한 고리 역할을 하는 경우
  • 설치가 Grundfos 제품을 예를 들어 수처리 시스템에서 계획된 수명 기간 동안 사용하는 데 중요한 경우. 이러한 경우에는 시운전이 권장될 뿐만 아니라 필수적입니다.
  • 안전이 예를 들어 소독 시스템에서와 같이 중요한 사안인 경우
    시운전은 단계별 절차에 따라 실시되고, 펌프의 세팅 보고서가 작성됩니다.

새로 설치한 Grundfos 제품의 시운전에 대한 조정이 필요하면 언제라도 가까운 Grundfos사로 연락하십시오.

권장 예비 부품

Grundfos 전략이 고객에게 가능한 최상의 펌프 솔루션을 제공하는 것이지만, 장기간 사용하면 특정한 상황에서 일부 구성품에 마모와 파열이 발생하게 됩니다. 단기간의 운전 중단시간이 필요하거나 펌프가 접근이 어려운 지역에 설치되어 예비 부품의 인도에 시간이 오래 걸리는 경우, 소량의 권장 예비 부품을 현장에 비축해 놓는 것이 좋습니다.

권장 예비 부품이나 Grundfos 제품의 서비스 키트에 대한 정보는 가까운 Grundfos사에 문의하십시오.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
운전

운전

최적화

Grundfos는 기존의 펌프 시스템 효율성을 분석하여, 효율성 제고을 위한 제안을 제공함으로써 장기적으로 비용을 절감하도록 해줍니다.

기존 시스템의 효율성을 제고합니다.

기존의 펌프 시스템의 효율성을 분석함으로써 효율성 제공의 기반을 마련하고, 장기적으로 비용을 절감해줍니다. 효율성 분석으로 효율성 제고를 위한 제안을 제공하고 이러한 제안의 적용 시 비용이 어떻게 절감되는지 보여줍니다.

Grundfos는 펌프 시스템의 효율성을 평가하기 위해 다음과 같은 분석 레벨을 제공합니다.

  • 설치된 베이스 점검.

기본 평가는 펌프 명판의 데이터를 기초로 하여 실시하여 조사된 성능을 더 새롭고 효율적인 기술이 제공하는 성능 및 최신 펌프 자료와 비교합니다.

  • 펌프 효율성에 대한 빠른 점검.

펌프의 압력과 전력량 소비를 측정합니다. 현재 펌프 데이터와 측정 결과를 기초로 유량을 추정합니다.

효율성 제고를 위한 일부 제안으로 속도 제어 업그레이드, 모터 업그레이드, 치수가 다른 파이프, 컨트롤러의 설치 또는 정기적인 정비 계약 등을 들 수 있습니다.

펌프 감사 완료

Grundfos가 제공하는 효율성 분석은 펌프 시스템이 에너지를 최적으로 소비하면서 작동되는지 확인하는 데 사용되는 진단 도구인 Pump Audit에서 첫 단계로 실시됩니다. 이는 현재와 향후 비용을 최소로 유지하기 위해서입니다. Grundfos Pump Audit에 대한 자세한 내용은 "교체 분석"을 참조하십시오.

서비스 계약

Grundfos 서비스 계약은 펌프 시스템의 효율적이고 중단 없는 운전을 보장하고, 사용자가 연중무휴 24시간 내내 전세계에 걸쳐 있는 Grundfos 서비스 센터 및 공인 서비스 파트너에 액세스할 수 있도록 합니다.

수리보다 예방이 낫고 더 비용 효과적입니다.

펌프를 구입했다면, 그 펌프가 효율적이고 안정적으로 작동되기를 원하실 것입니다. Grundfos와 정식 서비스 계약을 체결하면 안심하실 수 있습니다. 경제적으로도 유리하여 유지보수 예산 비용이 안정적이고 상당한 할인을 받을 수 있습니다.

중단 시간을 방지하기 위해 예약된 유지보수 방문을 받으십시오.
항상 특별 교육을 받은 당사 직원이 사용자의 장비를 정비해드립니다.

비용 효과적인 선택

유지보수를 잘 받은 펌프는 최대 50%까지 에너지 소비를 절감할 수 있습니다. 게다가, 여러 개의 펌프가 함께 사용될 때 하나의 펌프에서 결함이 발생하면 다른 펌프들에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다. Grundfos 서비스 계약은 펌프의 총 운영 비용을 최소화해줍니다. 구입에서 폐기할 때까지 드는 당사의 모든 제품에 대한 총 비용을 자세히 계산한다는 것은 각 펌프를 소유함으로써 드는 실제 비용을 전반적으로 파악한다는 것을 의미합니다.

서비스 계약을 체결하고 기술이 뛰어난 당사의 서비스 기술자가 귀하의 펌프를 정비하도록 하면 예기치 못한 지출을 확실하게 방지할 수 있습니다. 펌프를 정기적으로 정비하고 유지보수하면 최적의 효율성으로 펌프를 운전할 수 있습니다.

수리 및 유지보수

Grundfos 서비스는 귀하의 펌프를 유지보수하고 수리합니다. 당사의 서비스 전문가는 효율성 문제에 대해 조언하고 장기적으로 비용을 절감하는 데 도움이 되는 제안을 제공합니다.

기존의 펌프 시스템에 대한 수리 및 유지보수

당연히 귀하가 당사에서 구입하신 펌프의 수리 및 유지보수는 반드시 Grundfos에 문의하십시오. Grundfos는 귀하의 펌프를 새 사양과 동일한 사양으로 수리할 수 있습니다. 그러나 중요한 점은 장기적으로 보았을 때 펌프를 수리하는 것보다 업그레이드하거나 교체하는 것이 비용상 더 저렴할 수 있습니다. 이러한 방법이 어떻게 사업적으로 합리적인지 확인하려면 "업그레이드 및 교체"를 참조하십시오.

어디에 있든지 효과적인 서비스를 받을 수 있습니다.

항상 가까운 곳에서 Grundfos 서비스 센터를 찾을 수 있습니다. 당사는 지역에 있는 공인 서비스 파트너와 협업함으로써 전세계에 걸쳐 서비스를 제공합니다. 즉각적인 지원이 필요하든 비용을 절감하는 방법에 관심이 있든, 멀지 않은 곳에서 자격이 있는 전문가에게 도움을 받을 수 있습니다.

Grundfos 원격 관리

Grundfos 원격 관리는 아주 낮은 비용으로 인터넷 PC에서 펌프 설치를 모니터링하고 관리할 수 있는 비용 효과적이고 안전하고 신뢰성 있는 방법입니다.

펌프와 사람의 연결

안전하고 신뢰성 있는 원격 관리 시스템을 사용하여 아주 낮은 비용으로 인터넷 PC에서 펌프 시스템을 모니터링하고 관리할 수 있습니다.

Grundfos 원격 관리는 상업 건물과 상하수도 시스템에서 펌프 설치를 모니터링하고 관리할 수 있는 비용 효과적이고 간단한 시스템입니다. 이는 현장 검사의 필요를 줄이고, 알람 또는 경고가 발생할 경우 담당자에게 직접 알립니다.

이 시스템은 휴대폰 기반의 모니터링에 비해 더 광범위한 이점과 기능을 제공합니다. 원격 프로세스 자동화가 필요하지 않은 사람의 경우, Grundfos 원격 관리는 종전의 SCADA(감시 제어 및 데이터 취득) 시스템에 비해 모니터링 및 원격 제어에 이상적인 솔루션입니다. 초기 투자가 최소로 들며, 낮은 고정 요금으로 데이터 트래픽, 호스팅 비용 및 모든 데이터 백업을 포함한 시스템 지원을 감당합니다.

효율적인 알람 관리

이 새로운 원격측정 시스템에서는 비상연락 스케줄이 있어 현장 컨트롤러의 알람 메시지가 담당자에게 직접 전달됩니다. 시스템 관리자는 어디서든지 PC에서 로그온하고 하루 중 일정 시간에 각 설치 펌프에서 알람 메시지를 받는 사람을 정할 수 있습니다. 관리자는 몇 년 앞서 계획을 세울 수 있고 스케줄에 일일 단위의 예외사항을 쉽게 처리할 수 있습니다.

서비스 및 유지보수 최적화

시스템에서 자동으로 생성되는 추이 그래프를 사용해 펌프 성능의 변화를 추적할 수 있습니다. 이러한 추적으로 설치 펌프의 마모 또는 손상을 알 수 있으며, 이에 따라 서비스 및 유지보수 계획을 세울 수 있습니다.

통신 인터페이스(CIU271 모뎀)의 경우 사용자의 Grundfos 펌프 및 컨트롤러에서 GPRS/SMS를 통해 데이터를 전송할 수 있습니다. 내장된 다목적 I/O 보드에서는 센서와 스위치를 연결할 수 있습니다. Grundfos Pump Audit는 당사의 교체 분석 도구입니다. 이는 완전한 진단 도구로서, 사용자의 시설, 사용자 시스템의 에너지 효율성, 사용자 펌프 솔루션의 총 수명 비용을 고려합니다. 이 도구는 예상 회수 시간을 포함하여 교체에 대한 상세한 권장사항을 제공합니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
교체품

교체

Grundfos Pump Audit는 당사의 교체 분석 도구입니다. 이는 완전한 진단 도구로서, 사용자의 시설, 사용자 시스템의 에너지 효율성, 사용자 펌프 솔루션의 총 수명 비용을 고려합니다. 이 도구는 예상 회수 시간을 포함하여 교체에 대한 상세한 권장사항을 제공합니다.
당사의 Pump Audit를 이용하여 에너지 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

Grundfos Pump Audit는 사용자의 펌프 시스템을 포괄적으로 점검합니다. 이 도구는 일정 기간에 걸쳐 설치된 펌프의 유량, 압력, 흡수된 파워, 전반적인 효율성을 측정하고, 효율성이 더 높은 펌프와 모터로 전환할 경우 어느 정도의 에너지를 절약할 수 있는지 알려줍니다.

이 프로세스는 Pump Audit 팀이 사용자의 시설을 방문하여 앞으로 어떻게 해야 가장 좋은지를 알아내기 위해 사용자의 요구사항에 대한 설명을 듣는 것으로 시작합니다. 다음 단계로 시설에 대한 광범위한 현장 실사에 들어갑니다. 여기에는 운전 환경, 펌프, 밸브 및 배관 도면에 대한 검사가 포함됩니다.

CAPS

CAPS의 목적은 사용자의 적용분야에 최적합한 펌프를 선택할 수 있도록 Grundfos 제품의 광범위한 카탈로그와 크기 조정 프로그램이 포함된 완벽한 도구를 제공하는 데 있습니다.

중앙 난방 순환 펌프, 온수 펌프, 폐수 S 펌프에 대한 광범위한 펌프 교체 선택 기능, 곡선, 도면, 견적 텍스트, 배선도 등을 포함하는 전문적인 견적을 작성하는 기능도 있습니다.

이 밖에도, 소프트웨어에는 다국어로 된 거의 모든 Grundfos 펌프의 지침 및 운전 매뉴얼이 포함되어 있습니다. 모든 하수 제품과 몇 가지 기타 펌프 타입에 대한 서비스 도면, 분해도 및 부품 목록이 제공됩니다.

CAPS는 다음 두 가지 버전으로 제공됩니다. WinCAPS는 CD-ROM으로, 온라인 버전인 WebCAPS는 Grundfos 웹 사이트에서 제공됩니다. WebCAPS에서 제공되는 추가 기능으로 CAD 도면 및 참고문헌을 들 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
예비 부품

예비 부품

"책임감"은 Grundfos의 핵심 가치 중 하나입니다. 당사의 펌프가 수명이 다할 때까지 낮은 에너지 소비를 유지하고 가능한 최고의 성능을 발휘하도록 설계되어야 한다는 것은 필수적인 사항입니다. 이를 위해 예비 부품과 교체 키트를 포함한 서비스 제공품이 개발 단계에서 정의됩니다.
고객맞춤형 서비스 제공품, 온라인 주문, 응답이 신속한 대리점으로 부품 필요 시 부품 확보에 어려움이 없습니다.

권장 예비 부품 목록

목록은 펌프 정비를 위해 현장에 비축해야 할 부품을 지정합니다. 이러한 권장사항은 당사의 WebCAPS 도구의 제품 사이트에서 확인할 수 있습니다.

특별하게 설계된 서비스 키트

서비스 키트에는 탈거, 교체, 재조립에 대한 지침을 포함하여 특정 유지보수 또는 수리 작업에 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

24시간 예비 부품 인도 서비스

사용자가 기다리는 불편함을 없애기 위해, 사용자의 운전에 중요한 예비 부품의 재고는 별도로 준비해 놓을 수 있습니다. 이로써 사용자가 필요로 할 때면 언제든지 예비 부품을 구할 수 있습니다.

10년 보증

당사는 오늘 귀하가 구입한 Grundfos 펌프에 대한 예비 부품을 최소 10년 동안 제공할 수 있음을 보증합니다.

온라인 도구 서비스

어느 PC에서든지 당사의 온라인 도구인 WebCAPS에 24시간 액세스할 수 있습니다. 펌프를 정비하는 데 필요한 모든 기술 문서 및 정보를 언제든지 즉시 확인할 수 있습니다.

  • 정비 지침
  • 단계별 정비 비디오
  • 인터랙티브 분해도
  • 단면도.

정비 비디오

이 제품에 대한 정비 비디오를 사용할 수 있습니다. 정비 비디오를 보면 펌프의 분해와 조립 방법을 쉽게 알 수 있습니다.

WebCAPS 문서와 서비스 절에서는 정비 비디오에 빠르고 쉽게 액세스하는 방법을 알려줍니다.
WebCAPS 홈페이지에서 비디오에 액세스하는 방법은 다음과 같이 두 가지입니다.

  • 서비스를 통해
  • 문서를 통해

비디오는 또한 CD-ROM과 DVD로도 제공됩니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
연락처
영업소

연락처

현지 판매회사에 연락하려면 국가를 선택하십시오.


전화번호

1588-7696
서비스 센터

연락처

현지 서비스 센터에 연락하려면 국가를 선택하십시오.


전화번호

02-531-7600