SB and SBA

개요

개요

SB 및 SBA 펌프는 청수 펌핑에 사용되는 수중 부스터 펌프입니다. 우수 처리와 개인용 우물 어플리케이션에 특화되었으며, 두 가지의 주요 버전으로 제공됩니다.

 

SB

그런포스 SB 펌프는 청수 펌핑에 사용되는 수중 펌프입니다. 특히 가정용에 특화되었으며, 소음 없는 운전을 자랑합니다. 빗물 수집 탱크나 우물 내 설치된 펌프가 지하에 설치될 때, 소음문제가 전혀 발생하지 않습니다. SB펌프에는 자동 운전을 위한 압력 매니지먼트인 외부 컨트롤러가 필요합니다.

 

특징 및 장점

  • 유연한 선택 – 펌프 + 컨트롤러
    • 완벽한 제어와 모니터링
      • 서비스와 유지보수 시 쉽게 사용 가능한 컨트롤FJ
      •  

         

        SBA

        그런포스 SBA는 일체형 펌프입니다. 이미 성능이 증명된 SB 플랫폼을 기반으로 설계되었으나 통합형 컨트롤 유닛이 제공되기 때문에 외장형 펌프 컨트롤러가 불필요합니다.

        SBA는 플러그-펌프 솔루션입니다. 펌프가 설치되고 배관에 연결되면 펌프 스위치를 켜기만 하면 됩니다.

         

        특징 및 장점

        • 손쉬운 선택 - 일체형
        • 손쉬운 설치 - 일체형
        • 유연한 설치 - 내부 컨트롤러가 없음

         

        SB 및 SBA 펌프는 두 가지의 주요 버전으로 제공됩니다.

        • 흡입 스트레이너 (1mm메시) 장착형
          • 플로우팅 흡입 스트레이너 (1mm 메시)가 장착된 유연한 흡입 호스를 포함한 사이드 흡입구 장착형

             

            두 가지 버전의 펌프에는 플로우트 스위치를 포함시킬 수도 있습니다.

            플로우트 스위치는 자동 운전, 공회전 방지 기능 및 저유량 시 작동 중단 기능을 제공하여 스트레이너 안으로 표면의 조각이 들어가지 못하게 합니다.

            적용분야

            SB 및 SBA펌프는 청수 펌핑에 사용되는 수중 부스터 펌프로 특히 빗물 처리에 특화되었습니다.

            • 소음 없는 운전
            • 높은 신뢰성
            • 통합형 보호장치
            • 플로우팅 흡입 스트레이너

             

            플로우팅 흡입 스트레이너를 장착한 펌프는 깨끗하고 불순물이 없는 수면 부근부터 물을 끌어올립니다.

            SBA 펌프의 추가 기능

            • 단순형 - 일체형 유닛
            • 손쉬운 설치 - 외부 제어 유닛이 불필요함
            • 통합형 공회전 방지 기능
            • 공회전 이후 자동 시작 기능
            • 인양고리 장착 






                Facebook Twitter LinkedIn Technorati
            브로셔

            브로셔

             

            GRUNDFOS PUMPS FOR HOME AND GARDEN

            HOME AND GARDEN

            Product brochure
            Publication No: GPM00690
            Release date: 06-07-2012

            PDF 다운로드

            8473Kb - 52 pages

            Looking for the perfect pressure solution?

            Pressure Manager

            Product brochure
            Publication No: 97503636
            Release date: 01-06-2009

            PDF 다운로드

            4970 kb - 5 pages

            SB & SBA, reliable submersible pressure pumps

            SB & SBA

            Product brochure
            Publication No.: 98455609
            Release date: 01-04-2013

            PDF 다운로드

            1174 kb - 8 pages

            사례

            사례

            서비스
            설치

            Installation

            Information and advice

            Grundfos is a world-wide provider of pumps and related systems. We have a trained staff of service engineers who will be able to support you during the installation phase of the pump or solution. Grundfos products are manufactured to very high standards, which helps to ensure a long life. Our many years of experience of different kinds of installation and with installation techniques are also key factors for maximising the lives of your Grundfos products or systems.

            We will be able to support you with the following:

            • Information about the proper protection of our pumps
            • Advice on the physical positioning of the pump for necessary service/repair
            • Advice on the physical positioning of the pump to maintain proper operation
            • Correct cabling to fulfil the requirements of good practice and electromagnetic compatibility.


            Please contact your local Grundfos company to obtain full support for your new installation.

            Recommended spare parts

            Even though the Grundfos strategy is to supply the best possible pump solutions to our customers, after a long period of operation there will be wear and tear to some of the components in certain situations. If short operating downtime is a requirement, or if the pump is installed in inaccessible areas where delivery of spare parts may take a long time, it is advisable to maintain a small stock of recommended spare parts on site.

            Please contact your local Grundfos company to obtain information about recommended spare parts or service kits for your Grundfos product.





                Facebook Twitter LinkedIn Technorati
            운전

            Operation

            Repair and maintenance

            Grundfos Service will maintain and repair your pumps. Our service professionals can also advise you on efficiency issues, offering suggestions for saving money in the long term.

            Repair and maintenance of your existing pump systems

            Naturally, you can always call Grundfos for the repair and maintenance of pumps you have purchased from us. Grundfos can repair your pumps to the same specifications as new. However, it is important to remember that an upgrade or even a replacement pump can be cheaper than repair in the long term. See "Upgrades and Replacement" for how this makes good business sense.

            Effective service – wherever you are

            Grundfos Service is always close by. Working in collaboration with our local authorised service partners we offer worldwide service. Help from qualified pump professionals is never far away, whether you need immediate assistance or are interested in hearing about opportunities for making savings.





                Facebook Twitter LinkedIn Technorati
            교체품

            Replacement

            CAPS

            The purpose of CAPS is to provide a complete tool that contains both an extensive catalogue of Grundfos products and a sizing program to select the most suitable pump for your application.

            There is also a comprehensive pump replacement selection function for central heating circulator pumps, hot water pumps and wastewater S pumps, and a function for producing professional quotations that include curves, drawings, quotation texts, wiring diagrams, etc.

            Last but not least, the software contains the instruction and operating manuals for nearly all Grundfos pumps in multiple languages. Service drawings, exploded views and parts lists are available for all sewage products as well as several other pump types.

            CAPS is available in two versions: WinCAPS, available on CD-ROM, and the online version WebCAPS, available at the Grundfos website. Additional features available in WebCAPS include CAD Drawings and Literature.





                Facebook Twitter LinkedIn Technorati
            예비 부품

            Spare parts

            "BE Responsible" is one of our core values at Grundfos. It is essential to us that our pumps are designed for low energy consumption and the highest possible performance throughout their operating lives. One consequence of this is that service offerings, including spare parts and replacement kits, are defined in the development phase.
            Customised service offerings, online ordering and rapid response distribution centres ensure that you have the parts when you need them.

            Recommended spare parts list

            The list specifies the parts you should keep on site to service your pumps. These recommendations can be found at the product site in our WebCAPS tool

            Specially designed service kits

            Service kits include everything you need for a specific maintenance or repair task, including instructions for dismantling, replacement and reassembly.

            24-hour spare part delivery service

            To be extra sure that you do not have to wait, we can set aside a stock of spare parts that are critical for your operation. This will ensure that they are available whenever you need them.


            10-year guarantee

            We guarantee that spare parts for any Grundfos pump you buy today will remain available for at least the next 10 years.

            Service online tool

            24-hour access to our online tool WebCAPS is available from any PC. All the technical documentation and information you need to service your pumps is immediately available to you, at any time:

            • Service instructions
            • Step-by-step service videos
            • Interactive exploded views
            • Sectional drawings.




                Facebook Twitter LinkedIn Technorati
            연락처
            Sales office

            Contact us

            Select country to contact your local sales company


            전화번호

            1588-7696
            Service center

            Contact us

            Select country to contact your local sales company


            전화번호

            1588-7696
            구매 방법

            구매 방법

            이곳에서 귀하 국가의 사이트를 찾을 수 있습니다.


            전화번호: 1588-7696
            웹사이트: http://www.grundfos.co.kr