Hydro Multi-E

개요

개요

Hydro Multi-E는 빌딩 서비스 적용분야용으로 특별하게 설계된 혁신적인 가압 부스팅 시스템입니다.
그런포스의 Hydro Multi-E 부스팅 시스템은 철저한 테스트를 거쳐 언제라도 설치할 수 있게 준비되어 있습니다. 제어 패널에서 설정값을 쉽게 조정할 수 있고, 고급 제어기능으로 기타 항목을 조정하여 일정압력을 유지하여 최적의 편의성을 보장할 수 있습니다.


Hydro Multi-E는 잘 알려진 CRE 펌프에 효율성과 신뢰성이 매우 높은 IE3 모터와 함께 탑재됩니다. 마이크로 주파수 제어(속도 제어) 모터가 독특한 제어 기능을 제공하여 사용자의 편의성을 높이는 한편 운영 비용을 줄여줍니다. 전체부중에 고품질 재질을 사용했습니다.

 

적용분야

  • 사무실
  • 학교
  • 호텔
  • 아파트 단지

 

특징 및 이점

  • 신뢰성
  • 높은 효율성
  • 용이한 서비스
  • 공간 절약
  • 용이한 시운전
  • 유량에 완벽하게 적응
  • 저유량 탐지




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

혜택

  • 신뢰성
  • 고효율
  • 용이한 정비
브로셔

브로셔

 

브로셔

가압 시스템

브로셔

서비스
설치

설치

커미셔닝

본 제품은 보다 큰 규모의 솔루션으로써 그런포스 제품 여럿과 함께 작동합니다. 최적의 성능을 발휘하기 위해서는 처음부터 시스템이 잘 구축되어야 합니다. 그런포스 서비스 엔지니어의 경험과 지식 그리고 펌프의 성능을 조절하기 위한 그런포스 전용 서비스 툴을 활용하여 최대의 효율을 얻을 수 있고 최상의 장비 운전이 보장됩니다. 다음과 경우에서 커미셔닝을 추천합니다:

  • 주파수 변환기를 통해 펌프를 제어하는 경우
  • 펌프가 대규모 시스템에서 운전할 때. 예. 건물 관리 시스템
  • 올바른 펌프/시스템 운전에 대한 교육 희망 시
  • 그런포스 제품이 생애 주기 동안 운전하는데 있어 설치 단계가 매우 중요한 경우. 예. 수처리 어플리케이션. 이와 같은 경우, 커미셔닝은 권장사항이 아닌 의무사항임
  • 안전이 매우 중요한 요소인 경우. 예. 소독 시스템


새로 설치한 그런포스 시스템의 커미셔닝 시, 가까운 그런포스로 문의하세요.

권장 부품

비록 그런포스의 전략이 고객에게 최상의 펌프 솔루션을 제공하는 것이라 할지라도, 장기간 운전하였을 경우 특정 위치에서 특정 부위에 마모와 벗겨짐 현상이 일어날 수 있습니다. 정지 시간이 짧거나 접근이 여의치 않는 곳에 펌프가 설치되어 있다면, 권장 예비 부품을 현장에 보유하는 것을 권장합니다.

사용하고 계시는 그런포스 제품의 예비 부품 또는 서비스 키트에 대한 정보는 가까운 그런포스로 문의하세요.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
운전

운전

최적화

그런포스는 기존의 펌프 시스템 효율성을 분석하여, 효율성 제고을 위한 제안을 제공함으로써 장기적으로 비용을 절감하도록 해줍니다.

기존 시스템의 효율성을 제고합니다.

기존의 펌프 시스템의 효율성을 분석함으로써 효율성 제공의 기반을 마련하고, 장기적으로 비용을 절감해줍니다. 효율성 분석으로 효율성 제고를 위한 제안을 제공하고 이러한 제안의 적용 시 비용이 어떻게 절감되는지 보여줍니다.

그런포스는 펌프 시스템의 효율성을 평가하기 위해 다음과 같은 분석 레벨을 제공합니다.

  • 설치된 베이스 점검


기본 평가는 펌프 명판의 데이터를 기초로 하여 실시하여 조사된 성능을 더 새롭고 효율적인 기술이 제공하는 성능 및 최신 펌프 자료와 비교합니다.

  • 펌프 효율성에 대한 빠른 점검


펌프의 압력 및 소비 전력량(kWh)을 측정합니다. 현재 펌프 데이터와 측정 결과를 기초로 유량을 추정합니다.

효율성 제고를 위한 일부 제안으로 속도 제어 업그레이드, 모터 업그레이드, 치수가 다른 파이프, 컨트롤러의 설치 또는 정기적인 정비 계약 등을 들 수 있습니다.

펌프 감사 완료

그런포스가 제공하는 효율성 분석은 펌프 시스템이 에너지를 최적으로 소비하면서 작동되는지 확인하는 데 사용되는 진단 도구인 Pump Audit에서 첫 단계로 실시됩니다. 이는 현재와 향후 비용을 최소로 유지하기 위해서입니다. 그런포스 Pump Audit에 대한 자세한 내용은 "교체 분석"을 참조하십시오.

서비스 계약

그런포스 서비스 계약은 펌프 시스템의 효율적이고 중단 없는 운전을 보장하고 사용자가 연중무휴 24시간 내내 전세계에 걸쳐 있는 그런포스 서비스 센터 및 공인 서비스 파트너에 액세스할 수 있습니다.

수리보다 예방이 낫고 더 비용 효과적입니다.

펌프를 구입했다면, 효율적이고 신뢰성 있게 작동하기를 원하실 것입니다. 그런포스와 정식 서비스 계약을 체결하면 안심하실 수 있습니다. 경제적으로도 유리하여 유지보수 예산 비용이 안정적이고 상당한 할인을 받을 수 있습니다.

사용자의 니즈에 적합한 광범위한 서비스 프로그램을 조합하기만 하면 당사에서 예약된 출장 유지보수를 실시하여 중단시간을 방지합니다. 당사는 모든 펌프에 적용할 수 있는 세 가지 서비스 계약을 제공합니다.

  • 기본
  • 확장
  • 종합


어느 계약을 선택하든 항상 특별 교육을 받은 당사 직원이 사용자의 장비를 정비해드립니다.

비용 효과적인 선택

유지보수를 잘 받은 펌프는 최대 50%까지 에너지 소비를 절감할 수 있습니다. 게다가, 여러 개의 펌프가 함께 사용될 때 하나의 펌프에서 결함이 발생하면 다른 펌프들에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 그런포스 서비스는 펌프의 총 운영 비용을 최소화해줍니다. 구입에서 폐기할 때까지 드는 당사의 모든 제품에 대한 총 비용을 자세히 계산한다는 것은 각 펌프를 소유함으로써 드는 실제 비용을 전반적으로 파악한다는 것을 의미합니다.

서비스 계약을 체결하고 기술이 뛰어난 당사의 서비스 기술자가 귀하의 펌프를 정비하도록 하면 예기치 못한 지출을 확실하게 방지할 수 있습니다. 펌프를 정기적으로 정비하고 유지보수하면 최적의 효율성으로 펌프를 운전할 수 있습니다.

수리 및 유지보수

그런포스 서비스는 귀하의 펌프를 유지보수하고 수리합니다. 당사의 서비스 전문가는 효율성 문제에 대해 조언하고 장기적으로 비용을 절감하는 데 도움이 되는 제안을 제공합니다.

기존의 펌프 시스템에 대한 수리 및 유지보수

당연히 귀하가 당사에서 구입하신 펌프의 수리 및 유지보수는 반드시 그런포스에 문의하십시오. 그런포스는 귀하의 펌프를 새 사양과 동일한 사양으로 수리할 수 있습니다. 그러나 중요한 점은 장기적으로 보았을 때 펌프를 수리하는 것보다 업그레이드하거나 교체하는 것이 비용상 더 저렴할 수 있습니다. 이러한 방법이 어떻게 사업적으로 합리적인지 확인하려면 "업그레이드 및 교체"를 참조하십시오.

어디에 있든지 효과적인 서비스를 받을 수 있습니다.

항상 가까운 곳에서 그런포스 서비스 센터를 찾을 수 있습니다. 당사는 지역에 있는 공인 서비스 파트너와 협업함으로써 전세계에 걸쳐 서비스를 제공합니다. 즉각적인 지원이 필요하든 비용을 절감하는 방법에 관심이 있든, 멀지 않은 곳에서 자격이 있는 전문가에게 도움을 받을 수 있습니다.

그런포스 원격 관리

그런포스 원격 관리는 아주 낮은 비용으로 인터넷 PC에서 펌프 설치를 모니터링하고 관리할 수 있는 비용 효과적이고 안전하고 신뢰성 있는 방법입니다.

펌프와 사람의 연결

안전하고 신뢰성 있는 원격 관리 시스템을 사용하여 아주 낮은 비용으로 인터넷 PC에서 펌프 시스템을 모니터링하고 관리할 수 있습니다.

그런포스 원격 관리는 상업 건물과 상하수도 시스템에서 펌프 설치를 모니터링하고 관리할 수 있는 비용 효과적이고 간단한 시스템입니다. 이는 현장 검사의 필요를 줄이고, 알람 또는 경고가 발생할 경우 담당자에게 직접 알립니다.

이 시스템은 휴대폰 기반의 모니터링에 비해 더 광범위한 이점과 기능을 제공합니다. 원격 프로세스 자동화가 필요하지 않은 사람의 경우, 그런포스 원격 관리는 종전의 SCADA(감시 제어 및 데이터 취득) 시스템에 비해 모니터링 및 원격 제어에 이상적인 솔루션입니다. 초기 투자가 최소로 들며, 낮은 고정 요금으로 데이터 트래픽, 호스팅 비용 및 모든 데이터 백업을 포함한 시스템 지원을 감당합니다.

효율적인 알람 관리

이 새로운 원격측정 시스템에서는 비상연락 스케줄이 있어 현장 컨트롤러의 알람 메시지가 담당자에게 직접 전달됩니다. 시스템 관리자는 어디서든지 PC에서 로그온하고 하루 중 일정 시간에 각 설치 펌프에서 알람 메시지를 받는 사람을 정할 수 있습니다. 관리자는 몇 년 앞서 계획을 세울 수 있고 스케줄에 일일 단위의 예외사항을 쉽게 처리할 수 있습니다.

서비스 및 유지보수 최적화

시스템에서 자동으로 생성되는 추이 그래프를 사용해 펌프 성능의 변화를 추적할 수 있습니다. 이러한 추적으로 설치 펌프의 마모 또는 손상을 알 수 있으며, 이에 따라 서비스 및 유지보수 계획을 세울 수 있습니다.

통신 인터페이스(CIU271 모뎀)의 경우 사용자의 그런포스 펌프 및 컨트롤러에서 GPRS/SMS를 통해 데이터를 전송할 수 있습니다. 내장된 다목적 I/O 보드에서는 센서와 스위치를 연결할 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
교체품

교체품 안내

그런포스 Pump Audit는 당사의 교체 분석 도구입니다. 이는 완전한 진단 도구로서, 사용자의 시설, 사용자 시스템의 에너지 효율성, 사용자 펌프 솔루션의 총 수명 비용을 고려합니다. 이 도구는 예상 회수 시간을 포함하여 교체에 대한 상세한 권장사항을 제공합니다.

당사의 Pump Audit를 이용하여 에너지 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

그런포스 Pump Audit은 당사가 교체 분석에 부여한 이름입니다. 그런포스가 개발한 이 완전한 진단 도구는 모든 종류의 펌핑 시스템에서 과도한 에너지 소비를 식별하는 데 사용됩니다. 펌프 감사에 대한 당사의 경험에 의하면, 많은 경우 펌프가 소비하는 에너지의 30-50%가 절약됩니다.

CAPS

CAPS의 목적은 사용자의 적용분야에 최적합한 펌프를 선택할 수 있도록 그런포스 제품의 광범위한 카탈로그와 크기 조정 프로그램이 포함된 완벽한 도구를 제공하는 데 있습니다.

중앙 난방 순환 펌프, 온수 펌프, 폐수 S 펌프에 대한 광범위한 펌프 교체 선택 기능, 곡선, 도면, 견적 텍스트, 배선도 등을 포함하는 전문적인 견적을 작성하는 기능도 있습니다.

마지막이지만 역시 중요한 점으로, 소프트웨어에는 다국어로 된 거의 모든 그런포스 펌프의 지침 및 운전 매뉴얼이 포함되어 있습니다. 모든 하수 제품과 몇 가지 기타 펌프 타입에 대한 서비스 도면, 분해도 및 부품 목록이 제공됩니다.

CAPS는 다음 두 가지 버전으로 제공됩니다. WinCAPS는 CD-ROM으로, 온라인 버전인 WebCAPS는 그런포스 웹 사이트에서 제공됩니다. WebCAPS의 추가적인 특징으로 CAD 도면과 참고문헌을 들 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
예비 부품

예비 부품

"책임감"은 그런포스의 핵심 가치 중 하나입니다. 당사의 펌프가 수명이 다할 때까지 낮은 에너지 소비를 유지하고 가능한 최고의 성능을 발휘하도록 설계되어야 한다는 것은 필수적인 사항입니다. 이를 위해 예비 부품과 교체 키트를 포함한 서비스 제공품이 개발 단계에서 정의됩니다.
고객맞춤형 서비스 제공품, 온라인 주문, 응답이 신속한 대리점으로 부품 필요 시 부품 확보에 어려움이 없습니다.

권장 예비 부품 목록

목록은 펌프 정비를 위해 현장에 비축해야 할 부품을 지정합니다. 이러한 권장사항은 당사의 WebCAPS 도구의 제품 사이트에서 확인할 수 있습니다.

특별하게 설계된 서비스 키트

서비스 키트에는 탈거, 교체, 재조립에 대한 지침을 포함하여 특정 유지보수 또는 수리 작업에 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

24시간 예비 부품 인도 서비스

사용자가 기다리는 불편함을 없애기 위해, 사용자의 운전에 중요한 예비 부품의 재고는 별도로 준비해 놓을 수 있습니다. 이로써 사용자가 필요로 할 때면 언제든지 예비 부품을 구할 수 있습니다.

10년 보증

당사는 오늘 귀하가 구입한 그런포스 펌프에 대한 예비 부품을 최소 10년 동안 구할 수 있음을 보증합니다.

온라인 도구 서비스

어느 PC에서든지 당사의 온라인 도구인 WebCAPS에 24시간 액세스할 수 있습니다. 펌프를 정비하는 데 필요한 모든 기술 문서 및 정보를 언제든지 즉시 확인할 수 있습니다.

  • 정비 지침
  • 단계별 정비 비디오
  • 인터랙티브 분해도
  • 단면도




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
연락처
한국그런포스펌프

Contact us

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
한국그런포스펌프

Contact us

Select country to contact your local sales company


전화번호

02-531-7600