소방 시스템

개요

개요

NBF는 소방 스프링클러 펌프 적용분야용으로 만든 편흡입 펌프입니다. NBF는 클로스 커플 타입이고 NJF는 롱 커플 타입입니다.

NKF 소방 시스템은 커플링과 전동 모터이거나 디젤 엔진인 드라이버가 통합된 NBF 또는 NKF 편흡입 펌프로서, 베이스 프레임 위에 조립됩니다.

전기 펌프 타입은 컴팩트 모델로 주문할 수 있습니다(베이스 프레임에 통합된 컨트롤러 포함).

디젤 구동방식의 NKF 컨트롤러는 항상 시스템의 일부를 구성합니다.

재질

펌프 재질은 EN 12845와 prEN12259-12를 준수합니다.

  • 임펠러와 마모 링은 청동으로 만들어집니다.
  • 샤프트, 와셔, 너트와 같이 액체와 접촉하는 부품은 스테인레스강으로 만들어집니다.
  • 캐스팅은 주철로 만들어집니다.

컨트롤러

그런포스는 벽 장착에 적합하게 또는 독립형으로 설치할 수 있도록 완전한 공장 조립 컨트롤러를 스틸 플레이트 캐비닛 안에 넣어 제공합니다. 컨트롤러는 EN 12845 표준을 준수합니다. 디젤 파우더 펌프용 컨트롤러는 항상 베이스 프레임 위에 장착합니다.

전동 모터

전동 모터는 현지의 전동 모터 표준을 준수한 MG 또는 MMG 모터입니다. 2011년 7월 16일부터, 유럽에서 사용되는 모터는 IE2 = EFF 1 모터입니다.

디젤 엔진

디젤 엔진은 ISO 3046-1에 의거한 정격 출력으로 현장 고도에서 전부하 상태로 계속 작동할 수 있습니다. 1986. 펌프는 15초 이내에 최고 작동 속도에 이릅니다. 엔진은 5 °C의 실온에서 시동할 수 있습니다.

완전한 각 엔진 펌프 유닛은 최소 1.5시간 동안 정격 유속으로 제조업체의 테스트 베드에서 테스트를 거치고 결과를 테스트 인증서에 기록합니다.

적용분야

그런포스 소방 펌프 유닛은 일반적으로 소방 호스 릴, 소화전 또는 스프링클러 시스템에 급수하는 소방 적용분야에 사용됩니다.

특징 및 이점

  • 펌프는 EN12845와 PrEN12259-12에 따라 만들어집니다.
  • 전기 또는 디젤로 동력을 만듭니다.
  • 기능 및 성능 신뢰성이 탁월하게 설계되었습니다.
  • 간편한 설치 및 용이한 유지보수
  • 컴팩트한 디자인
  • 신뢰성 있는 고객맞춤형 솔루션
  • 한 공급업체에서 가장 광범위하게 제공됨




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

혜택

  • 폭넓은 성능 범위
  • 고객맞춤형 솔루션
  • 컴팩트한 디자인
브로셔

브로셔

 

사례

사례

서비스
설치

설치

정보 및 도움말

그런포스는 펌프 및 관련 시스템의 세계적인 제공업체입니다. 펌프 또는 솔루션의 설치 단계에서 필요할 경우 교육을 받은 당사의 서비스 엔지니어가 고객의 설치를 지원해드릴 수 있습니다. 그런포스 제품은 엄격한 표준에 따라 제작되기 때문에 수명이 깁니다. 수 년에 걸친 여러 다양한 종류의 설치 경험과 설치 기술도 그런포스 제품 또는 시스템의 수명을 최대화하는 또 다른 주요 요인입니다.

당사에서 지원할 수 있는 사항:

  • 올바른 펌프 보호에 대한 정보
  • 필요한 정비/수리를 위한 펌프의 실제 위치선정에 대한 도움말
  • 올바른 운전을 유지하기 위한 펌프의 실제 위치선정에 대한 도움말
  • 모범 사용 및 전자파 적합성의 요구사항을 충족하는 올바른 배선

 

새 설치를 위해 전 지원을 받으려면 가까운 그런포스로 연락하십시오.

시운전

이 제품은 많은 그런포스 제품이 함께 작동하는 대규모 솔루션의 일부로 설치할 수 있습니다. 최적의 성능을 얻기 위해 제품/시스템을 처음부터 정확하게 설치하고 조정하는 것이 중요합니다. 그런포스 서비스 기술자의 지식과 경험을 바탕으로 펌프의 성능을 조정하는 데 그런포스 전용 공구를 사용함으로써 효율성을 가능한 최대로 높이고 장비를 정확하게 운전할 수 있도록 해드립니다. 다음과 같은 경우 펌프의 시운전을 권장합니다.

  • 두 개 이상의 그런포스 제품이 예를 들어 가압기 또는 폐수 시스템과 같은 하나의 시스템에서 작동하는 경우
  • 펌프가 예를 들어 빌딩 관리 시스템과 같은 대형 시스템에서 운전해야 하는 경우
  • 사용자가 펌프/시스템의 올바른 운전에 대해 교육을 받고자 하는 경우
  • 설치가 그런포스 제품을 예를 들어 수처리 시스템에서 계획된 수명 기간 동안 사용하는 데 중요한 경우 이러한 경우에는 시운전이 권장될 뿐만 아니라 필수적입니다.
  • 안전이 예를 들어 소독 시스템에서와 같이 중요한 사안인 경우

 

새로 설치한 그런포스 제품의 시운전에 대한 조정이 필요하면 언제라도 가까운 그런포스로 연락하십시오.

정렬

올바른 설치는 그런포스 제품의 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. 두 제품을 하나의 프레임에 장착하여 별도의 모터로 펌프를 구동할 경우, 두 제품을 정확하고 정밀하게 정렬하는 것이 매우 중요합니다. 그런포스 서비스 엔지니어는 그런포스 개발 엔지니어에게 교육을 받아 올바른 설치를 위한 정확한 요구를 충족하는 데 필요한 정확한 측정 기술을 사용할 수 있습니다. 그런포스 서비스 엔지니어는 또한 정확한 정렬을 하는 데 필요한 그런포스 권장 측정 도구를 사용합니다.

그런포스 제품의 정렬에 대한 조정이 필요하면 언제라도 가까운 그런포스로 연락하십시오.

권장 예비 부품

그런포스 전략이 고객에게 가능한 최상의 펌프 솔루션을 제공하는 것이지만, 장기간 사용하면 특정한 상황에서 일부 구성품에 마모와 파열이 발생하게 됩니다. 단기간의 운전 중단시간이 필요하거나 펌프가 접근이 어려운 지역에 설치되어 예비 부품의 인도에 시간이 오래 걸리는 경우, 소량의 권장 예비 부품을 현장에 비축해 놓는 것이 좋습니다.

권장 예비 부품이나 그런포스 제품의 서비스 키트에 대한 정보는 가까운 그런포스에 문의하십시오.

 

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
운전

운전

서비스 계약

그런포스 서비스 계약은 펌프 시스템의 효율적이고 중단 없는 운전을 보장하고 사용자가 연중무휴 24시간 내내 전세계에 걸쳐 있는 그런포스 서비스 센터 및 공인 서비스 파트너에 액세스할 수 있습니다.

수리보다 예방이 낫고 더 비용 효과적입니다.

펌프를 구입했다면, 효율적이고 신뢰성 있게 작동하기를 원하실 것입니다. 그런포스와 정식 서비스 계약을 체결하면 안심하실 수 있습니다. 경제적으로도 유리하여 유지보수 예산 비용이 안정적이고 상당한 할인을 받을 수 있습니다.

사용자의 니즈에 적합한 광범위한 서비스 프로그램을 조합하기만 하면 당사에서 예약된 출장 유지보수를 실시하여 중단시간을 방지합니다. 당사는 모든 펌프에 적용할 수 있는 세 가지 서비스 계약을 제공합니다.

  • 기본
  • 확장
  • 종합

 

어느 계약을 선택하든 항상 특별 교육을 받은 당사 직원이 사용자의 장비를 정비해드립니다.

비용 효과적인 선택

유지보수를 잘 받은 펌프는 최대 50%까지 에너지 소비를 절감할 수 있습니다. 게다가, 여러 개의 펌프가 함께 사용될 때 하나의 펌프에서 결함이 발생하면 다른 펌프들에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 그런포스 서비스는 펌프의 총 운영 비용을 최소화해줍니다. 구입에서 폐기할 때까지 드는 당사의 모든 제품에 대한 총 비용을 자세히 계산한다는 것은 각 펌프를 소유함으로써 드는 실제 비용을 전반적으로 파악한다는 것을 의미합니다.

서비스 계약을 체결하고 기술이 뛰어난 당사의 서비스 기술자가 귀하의 펌프를 정비하도록 하면 예기치 못한 지출을 확실하게 방지할 수 있습니다. 펌프를 정기적으로 정비하고 유지보수하면 최적의 효율성으로 펌프를 운전할 수 있습니다.

수리 및 유지보수

그런포스 서비스는 귀하의 펌프를 유지보수하고 수리합니다. 당사의 서비스 전문가는 효율성 문제에 대해 조언하고 장기적으로 비용을 절감하는 데 도움이 되는 제안을 제공합니다.

기존의 펌프 시스템에 대한 수리 및 유지보수

당연히 귀하가 당사에서 구입하신 펌프의 수리 및 유지보수는 반드시 그런포스에 문의하십시오. 그런포스는 귀하의 펌프를 새 사양과 동일한 사양으로 수리할 수 있습니다. 그러나 중요한 점은 장기적으로 보았을 때 펌프를 수리하는 것보다 업그레이드하거나 교체하는 것이 비용상 더 저렴할 수 있습니다. 이러한 방법이 어떻게 사업적으로 합리적인지 확인하려면 "업그레이드 및 교체"를 참조하십시오.

어디에 있든지 효과적인 서비스를 받을 수 있습니다.

항상 가까운 곳에서 그런포스 서비스 센터를 찾을 수 있습니다. 당사는 지역에 있는 공인 서비스 파트너와 협업함으로써 전세계에 걸쳐 서비스를 제공합니다. 즉각적인 지원이 필요하든 비용을 절감하는 방법에 관심이 있든, 멀지 않은 곳에서 자격이 있는 전문가에게 도움을 받을 수 있습니다.

그런포스 원격 관리

그런포스 원격 관리는 아주 낮은 비용으로 인터넷 PC에서 펌프 설치를 모니터링하고 관리할 수 있는 비용 효과적이고 안전하고 신뢰성 있는 방법입니다.

펌프와 사람의 연결

안전하고 신뢰성 있는 원격 관리 시스템을 사용하여 아주 낮은 비용으로 인터넷 PC에서 펌프 시스템을 모니터링하고 관리할 수 있습니다.

그런포스 원격 관리는 상업 건물과 상하수도 시스템에서 펌프 설치를 모니터링하고 관리할 수 있는 비용 효과적이고 간단한 시스템입니다. 이는 현장 검사의 필요를 줄이고, 알람 또는 경고가 발생할 경우 담당에게 직접 알립니다.

이 시스템은 휴대폰 기반의 모니터링에 비해 더 광범위한 이점과 기능을 제공합니다. 원격 프로세스 자동화가 필요하지 않은 사람의 경우, 그런포스 원격 관리는 종전의 SCADA(감시 제어 및 데이터 취득) 시스템에 비해 모니터링 및 원격 제어에 이상적인 솔루션입니다. 초기 투자가 최소로 들며, 낮은 고정 요금으로 데이터 트래픽, 호스팅 비용 및 모든 데이터 백업을 포함한 시스템 지원을 감당합니다.

효율적인 알람 관리

이 새로운 원격측정 시스템에서는 비상연락 스케줄이 있어 현장 컨트롤러의 알람 메시지가 담당자에게 직접 전달됩니다. 시스템 관리자는 어디서든지 PC에서 로그온하고 하루 중 일정 시간에 각 설치 펌프에서 알람 메시지를 받는 사람을 정할 수 있습니다. 관리자는 몇 년 앞서 계획을 세울 수 있고 스케줄에 일일 단위의 예외사항을 쉽게 처리할 수 있습니다.

서비스 및 유지보수 최적화

시스템에서 자동으로 생성되는 추이 그래프를 사용해 펌프 성능의 변화를 추적할 수 있습니다. 이러한 추적으로 설치 펌프의 마모 또는 손상을 알 수 있으며, 이에 따라 서비스 및 유지보수 계획을 세울 수 있습니다.

통신 인터페이스(CIU271 모뎀)의 경우 사용자의 그런포스 펌프 및 컨트롤러에서 GPRS/SMS를 통해 데이터를 전송할 수 있습니다. 내장된 다목적 I/O 보드에서는 센서와 스위치를 연결할 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
교체품

교체품 안내

그런포스 Pump Audit는 당사의 교체 분석 도구입니다. 이는 완전한 진단 도구로서, 사용자의 시설, 사용자 시스템의 에너지 효율성, 사용자 펌프 솔루션의 총 수명 비용을 고려합니다. 이 도구는 예상 회수 시간을 포함하여 교체에 대한 상세한 권장사항을 제공합니다.
당사의 Pump Audit를 이용하여 에너지 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

그런포스 Pump Audit는 사용자의 펌프 시스템을 포괄적으로 점검합니다. 이 도구는 일정 기간에 걸쳐 설치된 펌프의 유량, 압력, 흡수된 파워, 전반적인 효율성을 측정하고, 효율성이 더 높은 펌프와 모터로 전환할 경우 어느 정도의 에너지를 절약할 수 있는지 알려줍니다.

이 프로세스는 Pump Audit 팀이 사용자의 시설을 방문하여 앞으로 어떻게 해야 가장 좋은지를 알아내기 위해 사용자의 요구사항에 대한 설명을 듣는 것으로 시작합니다. 다음 단계로 시설에 대한 광범위한 현장 실사에 들어갑니다. 여기에는 운전 환경, 펌프, 밸브 및 배관 도면에 대한 검사가 포함됩니다.

CAPS

CAPS의 목적은 사용자의 적용분야에 최적합한 펌프를 선택할 수 있도록 그런포스 제품의 광범위한 카탈로그와 크기 조정 프로그램이 포함된 완벽한 도구를 제공하는 데 있습니다.

중앙 난방 순환 펌프, 온수 펌프, 폐수 S 펌프에 대한 광범위한 펌프 교체 선택 기능, 곡선, 도면, 견적 텍스트, 배선도 등을 포함하는 전문적인 견적을 작성하는 기능도 있습니다.

마지막이지만 역시 중요한 점으로, 소프트웨어에는 다국어로 된 거의 모든 그런포스 펌프의 지침 및 운전 매뉴얼이 포함되어 있습니다. 모든 하수 제품과 몇 가지 기타 펌프 타입에 대한 서비스 도면, 분해도 및 부품 목록이 제공됩니다.

CAPS는 다음 두 가지 버전으로 제공됩니다. WinCAPS는 CD-ROM으로, 온라인 버전인 WebCAPS는 그런포스 웹 사이트에서 제공됩니다. WebCAPS에서 제공되는 추가 기능으로 CAD 도면 및 참고문헌을 들 수 있습니다.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
예비 부품

예비 부품

"책임감"은 그런포스의 핵심 가치 중 하나입니다. 당사의 펌프가 수명이 다할 때까지 낮은 에너지 소비를 유지하고 가능한 최고의 성능을 발휘하도록 설계되어야 한다는 것은 필수적인 사항입니다. 이를 위해 예비 부품과 교체 키트를 포함한 서비스 제공품이 개발 단계에서 정의됩니다.
고객맞춤형 서비스 제공품, 온라인 주문, 응답이 신속한 대리점으로 부품 필요 시 부품 확보에 어려움이 없습니다.

권장 예비 부품 목록

목록은 펌프 정비를 위해 현장에 비축해야 할 부품을 지정합니다. 이러한 권장사항은 당사의 WebCAPS 도구의 제품 사이트에서 확인할 수 있습니다.

특별하게 설계된 서비스 키트

서비스 키트에는 탈거, 교체, 재조립에 대한 지침을 포함하여 특정 유지보수 또는 수리 작업에 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

24시간 예비 부품 인도 서비스

사용자가 기다리는 불편함을 없애기 위해, 사용자의 운전에 중요한 예비 부품의 재고는 별도로 준비해 놓을 수 있습니다. 이로써 사용자가 필요로 할 때면 언제든지 예비 부품을 구할 수 있습니다.

10년 보증

당사는 오늘 귀하가 구입한 그런포스 펌프에 대한 예비 부품을 최소 10년 동안 구할 수 있음을 보증합니다.

온라인 도구 서비스

어느 PC에서든지 당사의 온라인 도구인 WebCAPS에 24시간 액세스할 수 있습니다. 펌프를 정비하는 데 필요한 모든 기술 문서 및 정보를 언제든지 즉시 확인할 수 있습니다.

  • 정비 지침
  • 단계별 정비 비디오
  • 인터랙티브 분해도
  • 단면도




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
연락처
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

02-531-7600