DWK

개요

개요

DWK와 DPK는 배수 적용분야용으로 설계된 수중 펌프입니다. 주철 구조와 수력학적 디자인으로 내구성과 효율성이 우수합니다. DWK와 DPK 펌프 제품군의 차이점은 도출구 위치와 설치 타입에 있습니다. DWK는 상부 측 토출구와 하부에 흡입 스트레이너를 갖는 구조로 설계되어 있어 임시 설치에 더 적합한 반면, DPK는 측면에 토출구와 링 스탠드 또는 오토 커플링(액세서리로서)이 있어 영구 설치에 적합합니다.

적용분야

DWK/DPK는 배수 적용분야에 탁월한 기능을 발휘하는 펌프입니다. 컴팩트한 디자인과 고양정에서 운전이 가능한 이 펌프는 임시 설치든 고정 설치든 피트에서 사용하기에 적합합니다. 많은 니즈를 탄력적으로 충족시킬 수 있도록 다양한 설치 옵션을 제공합니다.

  • 공사현장
  • 땅파기
  • 터널
  • 양어장
  • 배수 웅덩이

특징 및 이점

  • 내구성
  • 고효율
  • 다양한 설치
  • 고압 성능, 비용 효율성




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

혜택

  • 내구성
  • 고효율
  • 다양한 설치
브로셔

브로셔

 

브로셔

제품 브로셔

Submersible Contractor PumpsFor dewatering and drainage applications 발행 번호: 96945340

서비스
설치

설치

정보 및 도움말:

Grundfos는 펌프 및 관련 시스템의 세계적인 제공업체입니다. 펌프 또는 솔루션의 설치 단계에서 필요할 경우 교육을 받은 당사의 서비스 엔지니어가 고객의 설치를 지원해드릴 수 있습니다. Grundfos는 고품질의 제품을 공급하지만 제품 또는 시스템의 수명을 극대화할 수 있도록 다양한 종류의 설치에 대한 수년 간의 경험을 보유하고 있으며 설치 기술면에서 모범 사례를 구축해 놓고 있습니다.

당사에서 지원할 수 있는 사항:

  • 올바른 펌프 보호에 대한 정보.
  • 필요한 정비/수리를 유지하기 위한 펌프의 실제 배치.
  • 올바른 운전을 유지하기 위한 펌프의 실제 배치.
  • 모범 사용 및 전자파 적합성의 요구사항을 충족하는 올바른 배선


새 설치를 위해 전 지원을 받으려면 언제라도 가까운 Grundfos사로 연락하십시오.

시운전 A:
최적의 성능과 작동 조건을 얻기 위해 제품/시스템을 처음부터 정확하게 설치하고 조정하는 것이 중요합니다. 펌프 성능을 조정하기 위해 Grundfos 서비스 기술자의 지식과 그런포스 특정 정비 공구를 사용함으로써 고객이 확실하게 최고 효율과 올바른 작동에 대한 확신을 가질 수 있도록 합니다. 다음과 같은 경우 펌프의 시운전을 권장합니다.

  • 펌프가 주파수 변환기에 의해 제어되는 경우
  • 펌프 시스템이 대형 시스템, 예를 들어 빌딩 관리 시스템에서 사용되는 경우
  • 사용자가 펌프의 올바른 운전에 대해 교육을 받고자 하는 경우
  • 펌프가 중요한 생산/적용분야 시설에서 없어서는 안 될 고리 역할을 하는 경우
  • 설정이 Grundfos 제품, 예를 들어 수처리 적용분야 제품의 정상적인 수명에 중요한 경우 시운전은 권장될 뿐만 아니라 필수적입니다.
  • 안전이 예를 들어 소독 시스템에서와 같이 중요한 사안인 경우


시운전은 단계별 절차에 따라 실시되고, 펌프의 세팅 보고서가 작성됩니다.
새로 설치한 Grundfos 제품의 시운전에 대한 조정이 필요하면 언제라도 가까운 Grundfos사로 연락하십시오.

권장 예비 부품

Grundfos 전략이 고객에게 가능한 최상의 펌프 솔루션을 제공하는 것이지만, 장기간 사용하면 특정한 상황에서 일부 구성품에 마모와 파열이 발생하게 됩니다. 단기간의 운전 중단시간이 필요하거나 펌프가 접근이 어려운 지역에 설치되어 예비 부품의 인도에 시간이 오래 걸리는 경우, 소량의 권장 예비 부품을 현장에 비축해 놓는 것이 좋습니다. 해당 용도에 어떤 제품이 적합한지에 관한 조언을 구하려면 언제라도 해당 지역의 Grundfos사에 문의하십시오.

권장 예비 부품이나 그런포스 제품의 서비스 키트에 대한 정보는 언제라도 가까운 Grundfos사에 문의하십시오.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
운전

운전

최적화

Grundfos는 기존의 펌프 시스템 효율성을 분석하여, 효율성 제고을 위한 제안을 제공함으로써 장기적으로 비용을 절감하도록 해줍니다.

기존 시스템의 효율성을 제고합니다.

기존의 펌프 시스템의 효율성을 분석함으로써 효율성 제공의 기반을 마련하고, 장기적으로 비용을 절감해줍니다. 효율성 분석으로 효율성 제고를 위한 제안을 제공하고 이러한 제안의 적용 시 비용이 어떻게 절감되는지 보여줍니다.

Grundfos는 펌프 시스템의 효율성 분석을 위해 다음 단계를 제공합니다.

  • 설치된 베이스 점검

기본 평가는 펌프 명판의 데이터를 기초로 하여 실시하여 조사된 성능을 더 새롭고 효율적인 기술이 제공하는 성능 및 최신 펌프 자료와 비교합니다.

  • 펌프 효율성에 대한 빠른 점검

펌프의 압력과 전력량 소비를 측정합니다. 현재 펌프 데이터와 측정 결과를 기초로 유량을 추정합니다.

효율성 제고를 위한 일부 제안의 예로 속도 제어 업그레이드, 모터 업그레이드, 치수가 다른 파이프, 컨트롤러의 설치 또는 정기적인 정비 계약 등을 들 수 있습니다.

펌프 감사 완료

Grundfos가 제공하는 효율성 분석은 펌프 시스템이 에너지를 최적으로 소비하면서 작동되는지 확인하는 데 사용되는 진단 도구인 Pump Audit에서 첫 단계로 실시됩니다. 이는 현재와 향후 비용을 최소로 유지하기 위해서입니다. Grundfos 펌프 감사(Pump Audit)에 대한 자세한 내용은 교체 분석을 참조하십시오.

Grundfos 서비스 계약은 펌프 시스템의 효율적이고 중단 없는 운전을 보장하고 사용자가 연중무휴 24시간 내내 전세계에 걸쳐 있는 Grundfos 서비스 센터 및 공인 서비스 파트너에 액세스할 수 있습니다.

수리보다 예방이 낫고 더 비용 효과적입니다.

펌프를 구입했다면 그 펌프가 효율적이고 안정적으로 작동되기를 원하실 것입니다. Grundfos와 정식 서비스 계약을 체결하면 안심하실 수 있습니다. 경제적으로도 유리하여 유지보수 예산 비용이 안정적이고 상당한 할인을 받을 수 있습니다.

중단 시간을 방지하기 위해 예약된 유지보수 방문을 받으십시오.

항상 특별 교육을 받은 당사 직원이 장비를 정비해드립니다.

비용 효과적인 선택

유지보수를 잘 받은 펌프는 에너지 소비를 최대 50%까지 줄일 수 있으며, 여러 대의 펌프가 함께 작동하는 경우 하나의 펌프가 고장나면 나머지 모든 펌프에 영향을 미칠 수 있습니다. Grundfos 서비스 계약은 당사의 모든 제품의 수명 비용을 세심하게 고려하여 펌프의 실제 소유 비용을 제어하기 때문에 펌프의 총소유비용을 최저로 유지시킵니다.

서비스 계약을 체결하고 기술이 뛰어난 당사의 서비스 기술자가 귀하의 펌프를 정비하도록 하면 예기치 못한 지출을 확실하게 방지할 수 있습니다. 펌프를 정기적으로 정비하고 유지보수하면 최적의 효율성으로 펌프를 운전할 수 있습니다.

Grundfos 서비스 센터에서는 사용자의 펌프를 유지보수하고 수리하며, 당사의 서비스 전문가는 효율성 문제에 대해 조언하고 장기적으로 비용을 절감하는 데 도움이 되는 제안을 제공합니다.

기존의 펌프 시스템에 대한 수리 및 유지보수

귀하가 당사에서 구입하신 펌프의 수리 및 유지보수는 반드시 Grundfos에 문의하십시오. Grundfos는 귀하의 펌프를 새 펌프와 동일한 사양으로 수리할 수 있으나, 중요한 점은 장기적으로 보았을 때 펌프를 수리하는 것보다 업그레이드하거나 교체하는 것이 비용상 더 저렴할 수 있습니다. 이러한 방법이 어떻게 사업적으로 합리적인지 확인하려면 "업그레이드 및 교체"를 참조하십시오.

어디에 있든지 효과적인 서비스를 받을 수 있습니다.

항상 가까운 곳에서 Grundfos 서비스 센터를 찾을 수 있습니다. 현지의 공인된 서비스 파트너와 혐력하여 당사는 전세계에 걸친 서비스를 제공하며, 즉각적인 지원이 필요하든 비용을 절감하는 방법에 관심이 있든, 멀지 않은 곳에서 자격이 있는 전문가에게 도움을 받을 수 있습니다.

Grundfos 원격 관리는 아주 낮은 비용으로 인터넷 PC에서 펌프 설치를 모니터링하고 관리할 수 있는 비용 효과적이고 안전하고 신뢰성 있는 방법입니다.

펌프와 사람의 연결

안전하고 신뢰성 있는 원격 관리 시스템을 사용하여 아주 낮은 비용으로 인터넷 PC에서 펌프 시스템을 모니터링하고 관리할 수 있습니다.

Grundfos 원격 관리는 상업용 빌딩, 상하수도 인프라에서 펌프 설치를 모니터링하고 관리할 수 있는 비용 효과적이고 간단한 시스템입니다. 이는 현장 검사의 필요를 줄이고, 알람 또는 경고가 발생할 경우 담당자에게 직접 알립니다.

이 시스템은 휴대폰 기반의 모니터링에 비해 더 광범위한 이점과 기능을 제공합니다. 원격 프로세스 자동화가 필요하지 않은 사람의 경우, Grundfos 원격 관리는 종전의 SCADA(감시 제어 및 데이터 취득) 시스템에 비해 모니터링 및 원격 제어에 이상적인 솔루션입니다. 초기 투자가 최소로 들며, 낮은 고정 요금으로 데이터 트래픽, 호스팅 비용 및 모든 데이터 백업을 포함한 시스템 지원을 감당합니다.

효율적인 알람 관리

이 새로운 원격측정 시스템에서는 비상연락 스케줄을 통해 현장 컨트롤러의 알람 메시지가 담당자에게 직접 전달됩니다. 시스템 관리자는 어디서든지 PC에서 로그온하고 하루 중 일정 시간에 각 설치 펌프에서 알람 메시지를 받는 사람을 정할 수 있습니다. 관리자는 몇 년 앞서 계획을 세울 수 있고 스케줄에 일일 단위의 예외사항을 쉽게 처리할 수 있습니다.

정비와 유지보수의 최적화

시스템에서 자동으로 생성되는 추이 그래프를 사용해 펌프 성능의 변화를 추적할 수 있습니다. 이러한 추적으로 설치 펌프의 마모 또는 손상을 알 수 있으며, 이에 따라 서비스 및 유지보수 계획을 세울 수 있습니다.

통신 인터페이스(CIU271 모뎀)의 경우 사용자의 Grundfos 펌프 및 컨트롤러에서 GPRS/SMS를 통해 데이터를 전송할 수 있습니다. 내장된 다목적 I/O 보드에서는 센서와 스위치를 연결할 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
교체품

교체

Grundfos Pump Audit은 교체 분석 도구로서, 사용자의 시설, 시스템의 에너지 효율, 펌핑 솔루션의 총 수명비용, 교체 및 비용 회수 시간에 대한 자세한 권장사항에 초점을 맞춘 완전한 진단 도구입니다.
Grundfos Pump Audit을 통해 에너지 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

Grundfos Pump Audit는 사용자의 펌프 시스템을 포괄적으로 점검합니다. 이 도구는 일정 기간에 걸쳐 설치된 펌프의 유량, 압력, 흡수된 파워, 전반적인 효율성을 측정하고, 효율성이 더 높은 펌프와 모터로 전환할 경우 어느 정도의 에너지를 절약할 수 있는지 알려줍니다.

이 프로세스는 Pump Audit 팀이 사용자의 시설을 방문하여 앞으로 어떻게 해야 가장 좋은지를 알아내기 위해 사용자의 요구사항을 듣는 것으로 시작합니다. 다음 단계로 기존 펌프, 주변 환경, 배관, 밸브 및 라인 도면 검사를 포함하여 시설에 대한 포괄적인 현장 육안 검사를 실시합니다.

CAPS의 목적은 사용자의 적용분야에 최적합한 펌프를 선택할 수 있도록 Grundfos 제품의 광범위한 카탈로그와 크기 조정 프로그램이 포함된 완벽한 도구를 제공하는 데 있습니다.

이 밖에 중앙 난방 순환 펌프, 온수 펌프, 폐수 S 펌프에 대한 광범위한 펌프 교체 선택 기능, 곡선, 도면, 견적 텍스트, 배선도 등을 포함하는 전문적인 견적을 작성하는 기능도 있습니다.
이 모든 것을 gif, bmp, txt, dxf 등과 같이 가장 널리 사용되는 파일 형식으로 내보낼 수 있습니다.

이 밖에도, 소프트웨어에는 다국어로 된 거의 모든 Grundfos 펌프의 지침 및 운전 매뉴얼이 포함되어 있습니다. 모든 하수 제품과 몇 가지 기타 펌프 타입에 대한 서비스 도면, 분해도 및 부품 목록이 제공됩니다.

CAPS는 다음 두 가지 버전으로 제공됩니다. WinCAPS는 CD-ROM으로, 온라인 버전인 WebCAPS는 Grundfos 웹 사이트에서 제공됩니다. WebCAPS의 추가적인 특징으로 CAD 도면과 참고문헌을 들 수 있습니다.






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
예비 부품

예비 부품

책임감은 Grundfos의 주요 동력 중 하나입니다. 따라서 당사의 펌프가 수명이 다할 때까지 낮은 에너지 소비를 유지하고 가능한 최고의 성능을 발휘하도록 설계되어야 한다는 것은 필수적인 사항입니다. 따라서 예비 부품과 교체 키트를 포함한 Grundfos 서비스 제공품이 개발 단계에서 정의됩니다.
고객맞춤형 서비스, 온라인 주문, 대리점의 신속한 응답을 통해 필요한 부품을 쉽게 확보할 수 있습니다.

권장 예비 부품 목록
목록은 펌프 정비를 위해 현장에 비축해야 할 부품을 지정합니다. 이 권장사항들은 당사 Web Caps 도구의 제품 사이트에서 확인할 수 있습니다.

특별하게 설계된 서비스 키트
서비스 키트에는 탈거, 교체, 재조립에 대한 지침을 포함하여 특정 유지보수 또는 수리 작업에 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

24시간 예비 부품 인도 서비스
사용자가 기다리는 불편함을 없애기 위해, 사용자의 운전에 중요한 예비 부품의 재고는 별도로 준비해 놓을 수 있습니다. 이로써 귀하가 필요할 때면 언제든지 부품을 구할 수 있습니다.

10년 보증
당사는 오늘 귀하가 구입한 Grundfos 펌프에 대한 예비 부품을 10년 동안 계속 제공할 것을 보증합니다.






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
연락처
한국그런포스펌프

Contact us

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
한국그런포스펌프

Contact us

Select country to contact your local sales company


전화번호

02-531-7600