Control MPC

개요

개요

그런포스 Control MPC 는 최대 6개의 동일한 펌프를 병렬로 연결하여 모니터링 및 제어할 수 있는 CU 351 컨트롤러가 장착된 부스터 시스템입니다. 이 제품은 시작하는 데 필요한 모든 것과 함께 제공되고, 사용자의 특정한 적용분야에 대해 최적화된 소프트웨어가 포함되어 있습니다. Control MPC는 에너지 소비를 최소화하고 에너지 비용을 현저히 절감해줍니다. 적용분야에 최적화된 소프트웨어를 사용하여 시스템 내의 펌프를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 자동 종속 제어와 같은 기능은 시스템의 에너지 효율을 최대치로 높여줍니다.


Control MPC는 사용자가 제공하는 펌프 곡선 데이터를 바탕으로 제어하는 펌프의 종류와 수량을 정확하게 파악하고, 성능을 최적화하며 에너지 소비를 최소화하는 세계 유일의 시스템입니다.

Control MPC의 경우 통신상 장애가 전혀 없습니다. 사용자가 광범위한 작동 언어를 자유롭게 선택할 수 있고, Control MPC가 다음과 같은 서로 다른 많은 필드버스 프로토콜을 통해 모니터링 장비 또는 기타 외부 장치와의 통신을 지원합니다.

  • 이더넷(VNC 서버가 Control MPC에서 표준입니다)
  • CIU 모듈을 통한 PROFIBUS
  • CIU 모듈을 통한 LON
  • CIU 모듈을 통한 Modbus
  • CIU 모듈을 통한 GSM 및 GPRS
  • IO 351B 모듈을 통한 PLC

Control MPC는 다른 그런포스 제품과 동일한 품질 표준에 따라 설계되고 제작됩니다. 보조 펌프 할당, 강제 펌프 전환, 공회전 방지와 같은 기능으로 시스템 신뢰성을 높이고 중단시간 및 비용이 많이 드는 유지보수를 줄여줍니다. 이와 같은 Control MPC 이점을 누리는 데 필요한 일은 간단한 설치 마법사를 따르기만 하면 되는데, 마법사가 정확한 순서에 따라 원하는 매개변수를 설정하는 일을 도와줍니다.

적용분야

  • 가압
  • 난방
  • 냉방
  • 공기 조화

 

특징

  • 효율적인 종속 제어
  • 설정값 조정
  • 개별 펌프 제어
  • 대체 설정값
  • 시간 프로그램
  • 비례 차압제어
  • 교번 운전
  • 보조 펌프
  • 펌프 테스트 운전
  • 파일럿 펌프
  • 저유량 정지 기능
  • 부드러운 압력 형성 기능(수충격 위험 최소화)
  • 비상 운전
  • 유량 예측
  • 공회전 방지
  • 이더넷




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

혜택

  • 신뢰성 있고 용이한 사용
  • 에너지 효율적인 종속 제어
  • 파이프 보호 기능
브로셔

브로셔

 

Control MPC – 제품 브로셔

Control MPC – 제품 브로셔

제품 브로셔

서비스
설치

설치

시운전 A:

최적의 성능과 작동 조건을 얻기 위해 제품/시스템을 처음부터 정확하게 설치하고 조정하는 것이 중요합니다. 펌프 성능을 조정시 그런포스 서비스 기술자의 지식과 그런포스 특정 정비 공구를 사용함으로써 고객이 확실하게 최고 효율과 올바른 작동에 대한 확신을 가질 수 있도록 합니다. 다음과 같은 경우 펌프의 시운전을 권장합니다.

 

  • 펌프가 주파수 변환기에 의해 제어되는 경우
  • 펌프 시스템이 대형 시스템, 예를 들어 빌딩 관리 시스템에서 사용되는 경우
  • 사용자가 펌프의 올바른 운전에 대해 교육을 받고자 하는 경우
  • 펌프가 중요한 생산/적용분야 시설에서 없어서는 안 될 중요한 역할을 하는 경우
  • 설치가 그런포스 제품을 예를 들어 수처리 시스템에서 계획된 수명 기간 동안 사용하는 데 중요한 경우 (이러한 경우에는 시운전이 권장될 뿐만 아니라 필수적입니다.).
  • 소독 시스템에서와 같이 안전이 중요한 사안인 경우

 


시운전은 단계별 절차에 따라 실시되고, 펌프의 설치 보고서가 작성됩니다.


새로 설치한 그런포스 제품의 시운전에 대한 조정이 필요하면 언제라도 가까운 그런포스로 연락하십시오.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
운전

운전

그런포스 서비스 센터는 효율성 문제를 상담하여 장기적으로 비용을 절감할 수 있는 제안을 제공합니다.

당사의 펌프는 수명이 다할 때까지 낮은 에너지 소비를 유지하고 가능한 최고의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 특히 기술 면에서 펌프를 수리하는 것보다 교체한 것이 훨씬 효율적이고 신뢰성 있음이 입증된 펌프의 경우 그러합니다.

그런포스 서비스는 귀하의 펌프를 유지보수하고 수리합니다. 당사의 서비스 전문가는 효율성 문제에 대해 조언하고 장기적으로 비용을 절감하는 데 도움이 되는 제안을 제공합니다.

기존의 펌프 시스템에 대한 수리 및 유지보수

귀하가 당사에서 구입하신 펌프의 수리 및 유지보수는 반드시 그런포스에 문의하십시오. 그런포스는 귀하의 펌프를 새 사양과 동일한 사양으로 수리할 수 있습니다. 그러나 중요한 점은 장기적으로 보았을 때 펌프를 수리하는 것보다 업그레이드하거나 교체하는 것이 비용상 저렴할 수 있습니다. 이러한 방법이 어떻게 사업적으로 합리적인지 확인하려면 "업그레이드 및 교체"를 참조하십시오.

어디에 있든지 효과적인 서비스를 받을 수 있습니다.

어디서나 가까운 곳에서 그런포스 서비스 센터를 찾을 수 있습니다. 현지의 공인된 서비스 파트너와 협력하여 당사는 전세계에 걸친 서비스를 제공하며, 즉각적인 지원이 필요하든 비용을 절감하는 방법에 대해서는 자격이 있는 전문가에게 도움을 받을 수 있습니다.  

그런포스 원격 관리

그런포스 원격 관리는 아주 낮은 비용으로 인터넷 PC에서 펌프 설치를 모니터링하고 관리할 수 있는 비용 효과적이면서 안전하고 신뢰성 있는 방법입니다.

펌프와 사람의 연결

안전하고 신뢰성 있는 원격 관리 시스템을 사용하여 아주 낮은 비용으로 인터넷 PC에서 펌프 시스템을 모니터링하고 관리할 수 있습니다.

그런포스 원격 관리는 상업 건물과 상하수도 시스템에서 펌프 설치를 모니터링하고 관리할 수 있는 비용 효과적이고 간단한 시스템입니다. 이는 현장 검사의 빈도를 줄이고, 알람 또는 경고가 발생할 경우 담당에게 직접 알립니다.

이 시스템은 휴대폰 기반의 모니터링에 비해 더 광범위한 이점과 기능을 제공합니다. 원격 프로세스 자동화가 필요하지 않은 경우, 그런포스 원격 관리는 종전의 SCADA(감시 제어 및 데이터 취득) 시스템에 비해 모니터링 및 원격 제어에 이상적인 솔루션입니다. 초기 투자가 최소화 되고, 낮은 고정 요금으로 데이터 트래픽, 호스팅 비용 및 모든 데이터 백업을 포함한 시스템 지원이 가능합니다.

효율적인 알람 관리

이 새로운 원격측정 시스템에서는 비상연락 스케줄을 통해 현장 컨트롤러의 알람 메시지가 담당자에게 직접 전달됩니다. 시스템 관리자는 어디서든지 PC에 로그온하고 하루 중 일정 시간에 각 설치 펌프에서 알람 메시지를 받는 사람을 정할 수 있습니다. (관리자는 향후 설비 관련 계획을 세울 수 있고 스케줄에 일일 단위의 예외사항을 쉽게 처리할 수 있습니다.)

서비스 및 유지보수 최적화

시스템에서 자동으로 생성되는 추이 그래프를 사용해 펌프 성능의 변화를 추적할 수 있습니다. 이러한 추적으로 설치 펌프의 마모 또는 손상을 알 수 있으며, 이에 따라 서비스 및 유지보수 계획을 세울 수 있습니다.

통신 인터페이스(CIU271 모뎀)의 경우 사용자의 그런포스 펌프 및 컨트롤러에서 GPRS/SMS를 통해 데이터를 전송할 수 있습니다. 내장된 다목적 I/O 보드에서는 센서와 스위치를 연결할 수 있습니다.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
교체품

교체품 안내

CAPS

CAPS의 목적은 사용자의 적용분야에 최적합한 펌프를 선택할 수 있도록 그런포스 제품의 광범위한 카탈로그와 크기 조정 프로그램이 포함된 완벽한 도구를 제공하는 데 있습니다.

이 밖에 중앙 난방 순환 펌프, 온수 펌프, 폐수 S 펌프에 대한 광범위한 펌프 교체 선택 기능, 곡선, 도면, 견적 텍스트, 배선도 등을 포함하는 전문적인 견적을 작성하는 기능도 있습니다.
이 모든 것을 gif, bmp, txt, dxf 등과 같이 가장 널리 사용되는 파일 형식으로 내보낼 수 있습니다.

소프트웨어에는 다국어로 된 거의 모든 그런포스 펌프의 지침 및 운전 매뉴얼이 포함되어 있습니다. 모든 하수 제품과 몇 가지 기타 펌프 타입에 대한 서비스 도면, 분해도 및 부품 목록이 제공됩니다.

CAPS는 다음 두 가지 버전으로 제공됩니다. WinCAPS는 CD-ROM기반으로, WebCAPS는 그런포스 웹 사이트에서 온라인 기반으로 제공됩니다. WebCAPS의 추가적인 특징으로 CAD 도면과 참고문헌을 들 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
예비 부품

예비 부품

책임감은 그런포스의 주요 동력 중 하나입니다. 따라서 당사의 펌프가 수명이 다할 때까지 낮은 에너지 소비를 유지하고 가능한 최고의 성능을 발휘하도록 설계되어야 한다는 것은 필수적인 사항입니다. 따라서 예비 부품과 교체 키트를 포함한 서비스 부품이 개발 단계에서 정의됩니다.
고객맞춤형 서비스 부품을 온라인이나 대리점을 통하여 필요시 신속히 대응할 수 있습니다.

권장 예비 부품 목록

목록은 펌프 정비를 위해 현장에 비축해야 할 부품을 지정합니다. 이 권장사항들은 당사 Web Caps 도구의 제품 사이트에서 확인할 수 있습니다.

특별하게 설계된 서비스 키트

서비스 키트에는 탈거, 교체, 재조립에 대한 지침을 포함하여 특정 유지보수 또는 수리 작업에 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

24시간 예비 부품 인도 서비스

사용자가 기다리는 불편함을 없애기 위해, 사용자의 운전에 중요한 예비 부품의 재고는 별도로 준비해 놓고 있습니다. 이로써 필요시 언제든지 부품을 구할 수 있습니다.

10년 보증

당사는 오늘 귀하가 구입한 그런포스 펌프에 대한 예비 부품을 10년 동안 계속 수급할 수 있음을 보증합니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
연락처
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

02-531-7600