취수

개요

개요

수처리할 물을 끌어들이는 것이 모든 급수 시스템에서 첫 번째 단계입니다. 수원이 지하수, 강이나 호수의 표층수, 담수화된 해수 또는 재생된 처리수이든 관계없이, 그런포스는 수중 펌프에서 편흡입 펌프와 대형 분할 케이스 축류 펌프에 이르기까지 다양한 크기의 종합적인 펌핑 솔루션을 제공합니다.

수원에서 물을 지속가능하게 끌어들이려면, 펌핑 솔루션이 비용 효과적이고 고장이 없는 운전을 보장하고 에너지가 최적화되어야 합니다. 그런포스는 펌핑 솔루션에 사용되는 컨트롤러, 모니터링 시스템 개발에 대한 수십 년의 경험을 자랑하며, 모든 액체 종류와 유량 요구사항에 적합한 자체 펌프 모터를 제조합니다.

모터 조건을 모니터링하는 가변 속도 드라이브와 모터 보호장치(MP 204)용 외부 주파수 변환기(CUE)로 변화하는 조건에 맞춰 최적으로 조정할 수 있습니다. 이로써 광범위한 펌핑 솔루션을 구성하는 유압장치, 모터, 전기장치 및 기타 모든 기계적 구성품과 완벽하게 일치시켜 가능한 최고의 효율 등급을 보장합니다.

여러 해에 걸쳐 그런포스는 업계의 표준이 되었거나 표준이 되고 있는 다양한 혁신을 주도해왔습니다. 그런포스는 계속해서 에너지 효율을 용이하게 끌어올리는 일과 지속가능한 기술을 개발하는 데 앞장설 것입니다. 급수 인프라가 미래의 문제와 규정을 충족할 수 있도록 하는 것은 이러한 혁신을 통해서입니다.

외부의 가변 주파수 드라이브 유무와 관계없이 그런포스가 개발한 고효율 모터는 전세계의 모터 효율 규정에 설정한 요구사항을 충족하고, 일부 모터는 이러한 요구사항을 상회하기도 합니다. 평균적으로 일반적인 펌프 시스템의 수명주기비용(LCC)의 85%가 에너지 비용인 점을 감안할 때, 고효율 모터 기술로 전환할 경우 LCC를 최대 50%까지 줄이는 한편 환경에 미치는 영향도 줄일 수 있습니다.

그런포스 솔루션은 유틸리티 설치를 위해 특별하게 설계되었으며 모든 구성품이 처음부터 완전히 통합됩니다. 그런포스는 경제적으로나 환경적으로 지속가능한 방법으로 생활에서 물을 사용할 수 있도록 하기 위해 다른 업체들을 앞서갈 수 있습니다. 수자원을 보호해야 하고, 소비자의 니즈를 충족하고, 비용효과적인 인프라를 보장해야 하는 등 주요한 문제를 대처하는 데 당사의 통찰력을 적용할 수 있습니다. 그런포스 시운전 계약은 올바른 설치를 보장하고, 서비스 계약은 일상적인 유지보수에서 예비 부품과 펌프 감사에 이르는 모든 사태를 처리합니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
다운로드

다운로드


SP 기준 도구

SP 기준 도구

최적의 SP 설치를 위한 엔지니어링 매뉴얼


Case Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


사례
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600