물 공급

개요

개요

가정과 기업에 음용수를 신뢰성 있고 깨끗하고 안전하게 분배하는 일은 확실히 모든 물 공급업체의 최우선순위입니다. 그러나, 물 회사의 경우 분배 시스템에서 손실되는 물보다 누수와 오버플로우로 인한 비용 부담이 훨씬 더 큽니다.

물 분배방식은 지형과 현지 규정에 따라 다르고, 종종 최상의 결과를 위해 중력 파이프와 압력 파이프 시스템를 혼합해 사용됩니다. 그런포스는 메인 및 로컬 펌핑 스테이션을 포함하여 물 분배 시스템 전체에 대한 펌프와 제어장치를 제공함으로써 파이프 네트워크 전체의 압력 구역을 신뢰성 있게 관리할 수 있습니다.

그런포스는 물 분배 시스템에서 효과적인 압력 조절을 통해 비용을 절감하고 물 손실을 줄여줍니다. 이는 파이프 시스템에서 발생하는 과잉 압력을 보정하고, 새로운 구멍을 내는 수격을 줄임으로써 이루어집니다.

그런포스의 수요 기반 분배는 비례압으로 작동하는 멀티 펌프 시스템으로서, 이 시스템은 필요한 압력에서 하나의 대형 펌프가 아니라 최상의 효율점에서 작동하는 여러 대의 펌프를 사용하여 필요한 유량을 정확히 공급할 수 있도록 설계되었습니다. 그런포스 Control MPC는 비례압 제어, 점진적인 램프업 및 랩프다운, 최대 6대의 펌프에 의한 캐스케이드 작동, 간결한 텍스트 메시지에 의한 모니터링 및 제어를 제공합니다. 그런포스 Control MPC는 모든 펌프 타입과 작동함으로써, 에너지 절감과 누수에 의한 손실 감소로 상당한 경제적 이익을 얻을 수 있습니다.

물분배 시스템이 장기간에 걸쳐 지속가능성을 갖추려면, 펌핑 솔루션의 내구성이 우수하여 비용 효과적이고 고장이 없는 운전이 보장되어야 합니다. 그런포스는 펌핑 솔루션에 사용되는 컨트롤러, 모니터링 시스템 개발에 대한 수십 년의 경험을 자랑하며, 모든 액체 종류와 유량 요구사항에 적합한 자체 펌프 모터를 제조합니다. 이로써 광범위한 펌핑 솔루션을 구성하는 유압장치, 모터, 전기장치 및 기타 모든 기계적 구성품과 완벽하게 일치시켜 가능한 최고의 효율 등급을 보장합니다.

외부의 가변 주파수 드라이브 유무와 관계없이 그런포스가 개발한 고효율 모터는 전세계의 모터 효율 규정에 설정한 요구사항을 충족하고, 일부 모터는 이러한 요구사항을 상회하기도 합니다. 평균적으로 일반적인 펌프 시스템의 수명주기비용(LCC)의 85%가 에너지 비용인 점을 감안할 때, 고효율 모터 기술로 전환할 경우 LCC를 최대 50%까지 줄이는 한편 환경에 미치는 영향도 줄일 수 있습니다.

시스템을 제어하고 모니터링할 경우 효율과 신뢰성을 모두 향상시킬 가능성이 높아집니다. 그런포스는 펌핑 시스템에 완전히 통합되는 외부의 가변 속도 드라이브(그런포스 CUE), 전용 컨트롤과 인터넷 기반 감시(그런포스 원격 관리)를 제공합니다. 전용 컨트롤에서는 사용이 간편한 SCADA 인터페이스를 사용하여 펌프 기능을 쉽게 제어할 수 있습니다. 그런포스 모니터링 및 제어 시스템에는 시장에서 사용 가능한 통신 표준의 95%와 통신되는 플러그앤플레이 방식의 통신 인터페이스가 포함되어 있습니다.

그런포스 솔루션은 펌핑 설치를 위해 특별하게 설계되었으며 모든 구성품이 처음부터 완전히 통합됩니다. 수명주기 비용분석은 이처럼 외관상 복잡하고 비용이 많이 드는 프로세스가 어떻게 소유주에게 확실한 이익을 가져다 주는지 보여줍니다. 그런포스는 장기간 귀하와 귀하의 펌핑 솔루션과 함께 하기 위해, 그런포스 시운전 계약으로 올바른 설치를 보장하고 서비스 계약으로 일상적인 유지보수에서 예비 부품과 펌프 감사에 이르는 모든 사태를 처리합니다.

압력 관리

수요 기반 분배

물 회사는 계속해서 비수익수(NRW)와 관련된 문제를 해결하기 위해 중요한 자원을 투입합니다. NRW는 생산되긴 하지만 고객에게 이르기 전에 "손실"되는 물로서, 물 회사 입장에서는 비용이 증가하는 셈입니다. 국제물협회(IWA)는 NRW의 다양한 구성요소를 평가하는 상세한 방법론을 개발하여 다음과 같은 구성요소를 식별해냈습니다. 비부과합법사용량, 도수와 부정확한 계량과 같은 명목 손실, 실제 손실

그런포스는 특히 메인의 구멍으로부터 누수되는 실제 손실을 줄이고 제어하는 데 뛰어납니다. 그런포스는 파이프 시스템에서 과잉 압력을 상당히 줄이거나, 새 구멍을 내는 수충격의 위험을 줄이는 두 가지 방법으로 도움을 줄 수 있습니다. 이러한 두 가지 방법 모두 솔루션은 그런포스 Control MPC입니다.

누수 손실을 줄이는 게 중요합니다.

누수와 오버플로우를 줄이려면 누수 탐지 속도를 높이고 자산 관리를 최적화하고 압력 관리 방법도 설계하는 등 적극적인 초치가 필요합니다. 압력 관리는 이제 효과적인 누수 관리에 필수적인 요소로 자리잡았습니다.

대표적인 전략에서 중요한 점은 기존 누수의 손실을 최소화하고 앞으로 발생한 누수의 위험을 줄이는 것입니다. 압력 관리(압력 감소, 서지 릴리프 및 레벨 컨트롤)에서 사용할 수 있는 방법 중 압력 감소가 가장 널리 쓰이는 방법으로서, 몇 가지 접근방식이 있습니다. 그런포스는 압력 관리 시스템을 지원하기 위해 몇 가지 시스템을 개발했으며, 이들을 당사의 펌핑 시스템에 통합했습니다.

과잉 압력과 수격이 주요 원인입니다.

유량이 적은 상황에서 발생한 과잉 시스템 압력은 기존 누수를 통해 손실이 증가시키는 주요 원인입니다. 그런포스 Control MPC에 설치된 비례압력제어기능은 이러한 과잉 압력을 제거하는 독특한 도구입니다. 컨트롤러가 시스템 조건을 모니터링하고 시스템 압력의 상승을 탐지하고 이에 따라 설정점을 조정합니다. 소비자의 경우, 수도 압력에 변화가 없으나 누수가 상당히 줄어듭니다.

입형 다단 원심 펌프(CR)를 사용하는 그런포스 Hydro MPC 가압기에서 잘 알려진 그런포스 Control MPC는 CR 펌프가 아닌 시스템에서도 사용됩니다.

새로운 누수를 발생시키는 중요한 요인으로 수격을 들 수 있습니다. 파이프 시스템에서 갑작스러운 운동량의 변화로 발생하는 이러한 현상은 예를 들어 유속을 낮추거나 점진적인 램프업/램프다운 또는 펌프 크기를 줄임으로써 줄이거나 없앨 수 있습니다. 현재 소프트웨어 분석 패키지들이 나와 있습니다. 이 패키지들은 모델링 프로세스에 따라 복잡성이 다릅니다.

한 가지 예로서, 수격을 발생시키는 갑작스러운 운동량 변화는 램프 다운에서와 마찬가지로 점진적인 램프업에 의해 방지할 수 있습니다. 이는 그런포스 Control MPC에서 사전 프로그래밍되는 표준 기능입니다.

NRW를 제어하고 펌프 시스템을 최적화합니다.

물 회사의 경우 분배 시스템에서 손실되는 물보다 누수와 오버플로우로 인한 비용 부담이 훨씬 더 큽니다. 그런포스 전문기술은 항상 수격 및 과잉 압력의 파괴적인 영향으로부터 고객의 펌프 시스템을 보호하는 데 사용할 수 있습니다.

그런포스 전문가는 시스템 조건과 소비 패턴을 분석함으로써 각 분배 네트워크의 옵션을 평가합니다. 당사는 누수의 경제적 손실을 줄이고 실행 가능한 압력 관리 방법을 유지하기 위해 사용 가능한 자원을 확보하는 방안을 권장합니다.

예를 들어 대형 펌프는 수격에 의한 영향이 그만큼 큽니다. 이는 펌프 무력화의 요인입니다. 소형 펌프는 수격의 위험이 적고, 자본 투자 및 운영비가 낮으며, 에너지 소비와 누수 손실을 줄여줍니다.

그런포스 고유의 비례압력 제어

비례압력 제어는 에너지 소비량을 자동으로 최적화하고 물 손실을 최소화하고 이는 그런포스 고유의 솔루션입니다. 비례압력 제어장치인 Control MPC는 설정점을 실제 유량에 맞게 자동으로 조정함으로써 과도한 압력을 보정합니다. 유량이 높은 상황에서는 파이프 시스템의 압력 손실이 상대적으로 높습니다. 파이프 시스템에서 압력 손실이 1 바인 경우, 5바의 시스템 압력을 전달하기 위해 시스템의 배출압력을 6바로 설정해야 합니다.

유량이 낮은 상황에서, 파이프 시스템의 압력 손실은 0.2 바에 불과할 수 있습니다. 설정점이 6 바로 고정된 경우, 이는 시스템 압력을 5.8 바로 증가시킵니다. 과잉 0.8 바가 에너지를 과도하게 소비하고 메인 파이프에 부담을 주게 합니다.

이 과도한 시스템 압력을 보정하려면, 비례압력 기능이 배출압력을 5.2 바로 자동으로 낮춰 에너지 소비량과 비수익수를 대폭 줄입니다.

다운로드

다운로드


수요 기반 분배

수요 기반 분배

신뢰성 있고 비용효과적인 물 분배


펌프 핸드북

펌프 핸드북

신뢰성 있는 펌핑 시스템의 치수 및 최적화에 대한 설명서


DDD

수요 기반 분배 사례

그런포스 수요 기반 배분은 누수 손실 및 에너지 비용을 상당히 줄여줍니다.


연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국