오폐수 처리

개요

개요

폐수 처리는 가정, 산업 또는 상업 부지와 지표류에서 배출되는 물의 오염물을 제거하는 공정입니다. 폐수 처리는 이러한 오염물을 제거하기 위해 일반적으로 기계적, 생물학적, 화학적 공정을 사용합니다. 그런포스는 완전한 기계적, 생물학적, 화학적 폐수 처리 플랜트용 구성품 전 제품군을 공급할 수 있습니다.

폐수 처리 공정은 침전에만 의존하는 간단한 탱크부터 오늘날 우리가 알고 있는 생물학적 고급 처리를 채택한 정제된 처리 공정에 이르기까지 다양합니다. 처리 목적은 폐수가 수역에 이르기 전에 박테리아와 바이러스, 산소를 소비하는 구성요소, 영양소, 약품, 화학물질, 중금속과 같이 폐수에 함유된 공해를 줄이는 데 있습니다.

그런포스는 펌핑 솔루션에 사용되는 컨트롤러, 모니터링 시스템 개발에 대한 수십 년의 경험을 자랑하며, 모든 액체 종류와 유량 요구사항에 적합한 자체 펌프 모터를 제조합니다. 이로써 광범위한 펌핑 솔루션을 구성하는 유압장치, 모터, 전기장치 및 기타 모든 기계적 구성품과 완벽하게 일치시켜 가능한 최고의 효율 등급을 보장합니다.

시스템을 제어하고 모니터링할 경우 효율과 신뢰성을 모두 향상시킬 가능성이 높아집니다. 그런포스는 그런포스 제품군에 대해 사전 프로그래밍된 외부 가변속도 드라이브(그런포스 CUE)를 제공하여 최적의 운전을 보장합니다.

외부의 가변 주파수 드라이브 유무와 관계없이 그런포스가 개발한 고효율 모터는 전세계의 모터 효율 규정에 설정한 요구사항을 충족하고, 일부 모터는 이러한 요구사항을 상회하기도 합니다. 평균적으로 일반적인 펌프 시스템의 수명주기비용(LCC)의 85%가 에너지 비용인 점을 감안할 때, 고효율 모터 기술로 전환할 경우 LCC를 최대 50%까지 줄이는 한편 환경에 미치는 영향도 줄일 수 있습니다.

그런포스는 폐수 취급 및 처리를 위해 특별하게 설계된 광범위한 장비를 제공합니다. 하수 처리 플랜트가 지속가능성을 갖추려면, 펌핑 솔루션의 내구성이 우수하여 비용 효과적이고 고장이 없는 운전이 보장되어야 합니다. 그런포스는 장기간 귀하와 귀하의 솔루션과 함께 하기 위해, 시운전 계약으로 올바른 설치를 보장하고 서비스 계약으로 일상적인 유지보수에서 예비 부품과 펌프 감사에 이르는 모든 사태를 처리합니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 어플리케이션
설계

탱크 설계를 최적화하기 위한 시뮬레이션

유량 시뮬레이션은 설계자에게 믹서/플로우메이커 구성이 사양을 충족할 거라는 문서를 제공합니다.

설계자는 설계를 최종적으로 확정하기 전에 전산 유체 역학(CFD)을 사용하는 유량 시뮬레이션을 이용하여 믹서 및 플로우메이커 구성의 실제 결과를 비교할 수 있습니다. 그런포스는 2004년부터 CFD 유량 시뮬레이션을 문서로서 체계적으로 제공해오고 있습니다.

설계자는 CFD 시뮬레이션을 사용하여 믹서의 최적 위치와 수를 찾아 다음을 수행합니다.

  • 고형물을 부유 상태로 유지시킵니다.
  • 호기 구역에서 최적의 속도를 유지합니다.
  • 데드 존을 방지합니다.
  • 폭기 시 역류를 방지합니다.

노력할 만한 가치가 있습니까?
탱크에 두 개 이상의 믹서가 있는 경우, 이들이 실제로 서로의 작용을 방해할 위험이 있습니다. 효율이 떨어지고, 어떤 경우에는 운전자가 원하는 결과에 이르도록 더 많은 믹서를 설치하기도 합니다. 결함이 있는 설계는 수정하는 데 비용이 매우 많이 들 수 있습니다.

CFD 시뮬레이션은 다른 믹서 구성이 탱크의 유량에 미치는 영향을 시각화합니다. 다른 구성과 위치를 비교함으로써 설치된 믹서의 수와 관련된 자본 지출과 혼합 결과/kWh와 관련된 운영 지출 사이의 균형점을 찾을 수 있습니다.

대부분의 공정 탱크는 몇 가지 전형적인 형태 중 하나를 채택하므로, CFD 시뮬레이션을 특정 프로젝트에 적용하는 데 있어 대체로 속도가 상대적으로 빠르고 경제적입니다.

귀하가 다음에 폐수 처리 플랜트 프로젝트에 관여하게 될 경우 그런포스에 연락해주십시오. CFD 시뮬레이션은 시간과 비용을 대폭 절약해줄 수 있습니다.


다운로드

다운로드


수중 및 건조장소 설치 펌프

수중 및 건조장소 설치 펌프

공격적인 환경용 펌프


하수 핸드북

하수 펌핑

인프라 최적화에 대한 간결한 정보 및 이론


펌프 핸드북

펌프 핸드북

신뢰성 있는 펌핑 시스템의 치수 및 최적화에 대한 설명서


수처리에 사용되는 펌프

수처리에 사용되는 펌프

펌프를 중심 요소로 채택한 수처리


모터 설명서

모터 설명서

전동 모터, 운전 모드 및 용도에 관한 정보


원심 펌프

원심 펌프

펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어에 관한 핸드북


사례
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600