농업용 수처리

개요

개요

관개용 용수를 댔으면 다음 단계로는 필요한 경우 수처리를 들 수 있는데, 이 경우는 여과 또는 비료나 화학물질을 추가할 때입니다. 수처리는 물을 원하는 최종 용도에서 허용 가능성을 높이는 데 사용되는 공정을 포함하는데, 이 경우는 농업용 관개입니다.

고객은 그런포스 한 공급업체에서 펌핑, 도징, 소독, 측정 솔루션을 포함한 전제품을 공급받을 수 있습니다.

최신 관개 농업 전용

그런포스는 에너지 비용을 줄이고 수자원을 보호하고 생산성을 최대로 유지하는 관개용 펌핑 솔루션을 제공할 수 있습니다. 당사의 펌핑 전문지식과 기술로 변화하는 조건에도 불구하고 이러한 문제들을 일관성 있게 처리할 수 있습니다. 그런포스는 업계에서 가장 광범위한 관개용 펌핑 시스템 제품군을 제공합니다. 당사의 펌핑 시스템은 효율적이고 신뢰성 테스트를 거쳤으며 최신 농작법에서 원활하게 적용되도록 설계되었습니다.

적용분야의 규모와 관계없이 그런포스는 최신 관개 농업에 필요한 압력과 유량을 공급할 수 있습니다. 가변 속도 펌프와 통합이 용이한 컨트롤러가 변화하는 조건과 요구에 자동으로 대응하여 지속적으로 운영비를 절감시킵니다. 시스템의 각 구성품은 다음 구성품과 원활하게 작동하도록 사전 제작됩니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 어플리케이션
연락처
판매 회사

전화번호

1588-7696
서비스 센터

전화번호

1588-7696