농업용수 취수

개요

개요

관개는 지하수나 수로 또는 저수지의 표층수에서 물을 끌어다 농작물에 대는 것으로 시작합니다. 용수 유입에 사용되는 펌프는 매일 그리고 계절마다 필요한 압력과 유량에 영향을 미치는 지상 또는 지하의 변화하는 조건을 충족해야 합니다.

펌핑 시스템은 노즐에서 적합한 양의 압력과 유량을 전달할 수 있어야 합니다. 전통적으로, 물은 낮거나 일정한 압력의 수원에서 단일한 속도로 작동하는 펌프를 통해 분배되었는데, 이 경우 간단한 솔루션은 대형 펌프를 사용하는 것입니다. 그러나 이는 에너지, 물 그리고 농부의 투자를 낭비하는 일입니다.

그런포스는 수위의 변화를 보정하여 양정과 유량을 조정함으로써 에너지 요금을 줄여주는 가변 속도 펌프를 제공할 수 있습니다. 용수 유입 시 여과를 해야 할 경우, 지능형 펌프 제어장치가 시간이 지나면서 노즐에서 압력이 저하되지 않도록 해줍니다.

최신 관개 농업 전용

그런포스는 에너지 비용을 줄이고 수자원을 보호하고 생산성을 최대로 유지하는 관개용 펌핑 솔루션을 제공할 수 있습니다. 당사의 펌핑 전문지식과 기술로 변화하는 조건에도 불구하고 이러한 문제들을 일관성 있게 처리할 수 있습니다. 그런포스는 업계에서 가장 광범위한 관개용 펌핑 시스템 제품군을 제공합니다. 당사의 펌핑 시스템은 효율적이고 신뢰성 테스트를 거쳤으며 최신 농작법에서 원활하게 적용되도록 설계되었습니다.

적용분야의 규모와 관계없이 그런포스는 최신 관개 농업에 필요한 압력과 유량을 공급할 수 있습니다. 가변 속도 펌프와 통합이 용이한 컨트롤러가 변화하는 조건과 요구에 자동으로 대응하여 지속적으로 운영비를 절감시킵니다. 시스템의 각 구성품은 다음 구성품과 원활하게 작동하도록 사전 제작됩니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 어플리케이션
최신 펌핑 시스템

현대 관개 농업을 위한 최신 펌핑 시스템

최신 관개 농업에서는 지속가능한 에너지 소비와 물 사용, 시장 상황, 경험 및 지식의 적용 등이 복잡하게 상호 작용하여 관개 적용분야용 최상의 설계를 만들어냅니다. 과거의 관행, 현재의 물 및 에너지 문제와 펌프 기술에서의 개발이 모두 현대 농업의 니즈에 가장 부합되는 펌핑 시스템을 만드는 데 기여합니다.

농업 문제 해결을 위해서는 생산성을 높일 신기술이 필요합니다. 농업 시장은 급속도로 변하고 있기 때문에, 오늘날의 농부는 과거의 기술과 관행에만 의존할 수 없습니다.
생산성을 높게 유지하고 농업 제품용 시장에서 경쟁력을 유지하려면, 농부는 수익성에 초점을 맞춰야 할 필요성이 점점 높아지고 있는데 여기에는 에너지 최적화와 물 자원 사용의 개선이 포함됩니다. 이 경우 펌핑 시스템이 중요한 역할을 담당합니다.

관개란 무엇인가?
간단히 말해, 관개는 농작물의 성장을 돕기 위해 식물의 뿌리에 물을 인위적으로 뿌리는 것입니다. 비료와 화학물질은 관개 시스템에 추가할 수 있으며, 관개는 또한 서리방지 역할도 합니다.

농업의 성공은 농부가 물을 충분히 확보할 수 있느냐에 달려있습니다. 지난 세기 중반을 돌이켜 보면, 물은 무한한 자원이라는 게 일반적인 생각이었습니다. 오늘날, 우리는 물이 관리되어야 하는 자원이라는 사실을 인식하고 있습니다. 이는 먹여 살려야 하는 식구가 많다는 문제일 뿐 아니라, 오늘날 사람들은 더 많은 칼로리와 더 많은 육류를 섭취하고 이로써 음식을 만드는 데 더 많은 양의 물이 필요합니다.

에너지 소비는 현대 농부에게도 문제입니다. 현재 관개 펌프에 사용되는 에너지는 농부에게 가장 큰 비용 요인 중 하나이며, 아직도 많은 농부가 에너지를 보다 효율적으로 사용할 때 어느 정도 절약할 수 있는지조차 모르고 있습니다.

현대 농업에서는 관개의 안정성을 최적화하고 에너지 비용을 절감하고 수자원을 보호하고 생산성을 최대로 유지하는 관개 솔루션이 필요합니다. 농업 시장이 계속 변하고 있으며, 이러한 변화로 인해 지식, 경험 그리고 모든 구성요소를 통합하는 종합적인 관개 솔루션에 점점 더 초점을 맞춰야 함니다.

농작물에 물을 댈 때 고려해야 할 사항
관개는 지하수나 수로 또는 저수지의 표층수에서 물을 끌어다 농작물에 대는 것으로 시작합니다. 다음 단계로는 필요한 경우 수처리를 들 수 있는데, 이 경우는 비료 또는 화학물질을 추가할 때입니다. 마지막으로, 물은 범람, 스프링클러 관개 또는 물방울/미세 분사 등 다양한 방법을 통해 농작물에 공급됩니다.

피벗 관개와 같이 기계식 스프링클러는 넓은 면적을 처리하는 데 효과적입니다. 이러한 시스템은 일반적으로 필요한 양의 물과 압력을 공급할 수 있는 펌프에 연결되는데, 다음과 같은 경우 특히 그러합니다. 밸브는 일반적으로 과도한 유량과 압력을 처리합니다.

물방울 및 미세 분사식 관개는 저압 적용분야용으로서, 여기서는 가능한 한 최대로 잠재적인 기화와 지표류를 줄여야 합니다. 압력을 일정하게 유지하는 게 시스템의 각 구역 전체에 걸쳐 일정하게 물을 공급하는 데 매우 중요하고, 이는 제대로 관리될 경우 가장 에너지 효율적인 관개 방법입니다. 이를 위해 시스템이 구역의 변화에 따른 유량의 변동을 보정하여 일정한 압력을 유지해야 합니다.

가변 속도 드라이브 제어방식 펌프인 그런포스 CRE가 장착된 그런포스 Hydro MPC 가압 시스템은 변화하는 조건에 맞춰 압력을 일정하게 유지할 수 있습니다.

전통적인 접근방식 및 펌핑 솔루션
지하수 양수에는 일반적으로 물을 표면으로 끌어올릴 수 있는 수중 또는 입형 터빈 펌프를 사용합니다. 표층수 유입의 경우, 다양한 구성의 원심 펌프, 분할 케이스 및 편흡입 펌프가 전통적인 솔루션입니다.

이러한 펌프는 매일 그리고 계절마다 필요한 압력과 유량에 영향을 미치는 지상 또는 지하의 변화하는 조건을 충족해야 합니다. 펌핑 시스템은 노즐에서 적합한 양의 압력과 유량을 전달할 수 있어야 합니다. 간단한 솔루션은 펌프의 크기를 늘려 펌프가 최악의 시나리오를 처리할 수 있도록 하는 것입니다. 그러나 그 결과 펌프가 최적의 운전점에서 거의 작동하지 않게 됩니다. 과도한 압력이 발생하고 에너지 소비량도 너무 커서, 생산성을 기대할 수 없습니다.

전통적으로 물은 지하수이든 수로 또는 저수지의 표층수이든 낮거나 일정한 압력의 수원으로부터 단일 속도로 작동한 펌프를 통해 분배되어 왔습니다. 농작물에 대한 물 전달은 노즐을 통해 이루어졌으며, 이 경우 지표류, 군락 증발, 바람 편류와 같은 요소는 그다지 감안하지 않고 처리 표면적에만 초점을 맞추었습니다. 물을 대는 면적 전체에 걸쳐 골고루 물을 뿌리도록 하는 토양 습기 모니터링은 상대적으로 새로운 방식입니다.

그러나 압력 관리는 오랫동안 문제가 되어 왔으며, 몇 년 동안 시스템의 압력을 줄이기 위해 일반적으로 감압 밸브를 사용해 왔습니다. 그러나 밸브는 설치하는 데 비용이 많이 들고 정비와 교체가 빈번하게 실시해야 하고 운전에 많은 에너지가 소비됩니다.

현대의 관개 농업 시스템이 자동차이고 펌프가 엔진이라고 가정할 때, 자동차를 항상 풀 스로틀 상태에서 운전하고 브레이크로 속도를 조절하는 게 말이 되겠습니까? 이는 관개용 펌프에서 매우 일반적인 접근방식입니다.

펌프가 계속해서 최고 레벨로 작동하도록 지정된 경우, 예를 들어 코너 섹션에서는 에너지가 낭비됩니다. 피벗 적용분야에서 최적의 에너지 사용을 위해 변화해야 하는 요구사항은 가변 속도 펌프를 사용하여 쉽게 충족시킬 수 있습니다. 이 경우 압력을 유지하면서도 에너지를 상당히 절약할 수 있습니다.

현대 농업의 문제 대처
대형의 개별 펌프 대신 일체형 펌핑 시스템이 성공적인 방법입니다. 예를 들어, 효과적인 압력 관리용 펌프 컨트롤러에 투자할 경우 정압을 유지하기 위해 비용과 시간이 많이 소요되는 감압 밸브를 사용하지 않아도 됩니다. 이 경우 장기적으로 비용을 절감할 뿐만 아니라 정비도 수월하고 에너지 소비도 줄일 수 있습니다.

이는 스프링클러 관개에 밸브를 사용할 때도 마찬가지입니다. 피벗에 가변 속도 펌프와 압력 펌프를 사용하면 훨씬 더 나은 효과를 발휘하고, 이 경우 피벗의 요구사항에 부합되도록 펌프 성능이 자동으로 조정됩니다. 이로써 관개의 안정성이 높아지고 에너지 비용이 절약됩니다. 펌프 컨트롤러는 공회전이나 불규칙한 전원 공급으로부터 펌프를 보호하는 추가적인 이점을 제공함으로써 펌프이 수명을 연장합니다.

지하수와 표층수의 수위가 높아졌다 낮아졌다 하면 이러한 변화로 양정이 바뀌기 때문에 본질적으로 펌핑 시스템의 사양이 변하게 됩니다. 가장 낮은 수위로부터 높이를 높여 치수를 맞춘 단일 속도 펌프는 수위가 높을 때 에너지가 낭비되면서 비용이 증가합니다. 반면 가변 속도 펌프는 양정과 유량을 조정하여 이러한 수위 변화를 보정함으로써 에너지 비용을 절감할 수 있습니다.

관개 농업에서 펌프 적용분야의 범위는 여러 가지이며 다양합니다. 성공의 핵심은 해당 적용분야용으로 설계된 지능형 펌프 제어장치를 사용하는 것입니다.

현대 관개 시스템 설계
우리는 관개의 특정 적용분야를 새로운 방법으로 깊이 생각해야 하고, 특히 관개 시스템 설계의 적용을 생각해야 합니다. 펌프가 관개 시스템의 나머지 부분에 훨씬 더 많이 통합되어야 합니다. 이는 관개 장비의 나머지 부분과 일치되도록 펌프를 설계해야 한다거나 펌프에 부합되도록 관개 장비를 설계해야 한다는 것을 의미합니다.

단순히 항상 충분한 양의 물보다 많이 공급할 수 있는 펌프를 설치하는 현재의 접근방식은 비용과 에너지를 허비하는 결과를 낳을 뿐입니다. 다시 펌프를 모터에 비유한 경우로 돌아가 봅시다. 나중에 생각이 나서 자동차에 장착할 과도한 크기의 엔진을 구입할 경우, 이는 비용이 많이 드는 결과를 낳고 편리하거나 연료 효율이 좋은 주행을 보장하지 못합니다!

펌프를 효과적으로 사용하기 위해 펌프가 단순히 물을 파이프에 공급하는 일 이상을 해야하는 관개 시스템에 이를 적용할 방안을 생각해봅시다. 예를 들어, 가변 속도 드라이브를 추가하면 직접 관개 시스템으로 펌핑할 때 지하수 추출 효율이 높아집니다. 멀티 펌프 압력 가압 시스템을 사용하면 표층수 유입 및 분배를 향상시킬 수 있고, 전반에 걸쳐 모니터링 및 제어 시스템은 펌프의 공회전, 엔진 고장 또는 불규칙한 전원 공급을 방지함으로써 훨씬 더 신뢰성 있는 물의 흐름을 보장합니다.

최신 관개 펌핑 시스템이 농부에게 제공할 수 있는 이점을 얻으려면 설계에 이 모든 요소를 완전히 통합해야 합니다. 파이프와 노즐에서 정확한 압력과 유량을 유지하면 kWh당 유량이 늘어나고, 농경 비용에서 가장 높은 비율을 차지하는 에너지 비용을 절감할 수 있습니다.

앞서 우리는 피벗 관개 시스템에서 정압 유지의 중요성을 논의했습니다. 이는 피벗에 엔드 건, 심지어 코너 섹션이 장착되면 매우 커다란 의미를 띠게 됩니다. 엔드 건이나 코너 섹션이 장착되자마자 피벗의 메인 라인의 압력이 떨어지고, 이로써 관개의 안정성이 영향을 받습니다.

솔루션은 피벗의 메인 펌프를 가변 속도 펌프로 교체하는 것으로서, 이 경우 엔드 건이나 코너 섹션이 작동하기 시작하면 압력 저하에 즉각적으로 반응합니다. 이러한 구성에서는 모든 스프링클러에서 동일한 압력을 정확하게 유지하고, 그 결과 높은 안정성을 제공할 수 있습니다.

최신 펌프 시스템은 펌프 문제에만 국한되지 않습니다. 가변 속도 드라이브, 지능형 컨트롤, 심지어 원격 관리 모두가 모든 구성품을 관개 시스템에 통합해야 합니다.

미래: 적용분야에 맞춘 종합 솔루션
위에서 설명한 개발은 적용분야에 맞춘 관개 시스템 전체와 각 구성품의 통합에 대한 세심한 고려의 필요성을 보여줍니다. 그러기 위해서는 경험과 지식, 수원에서 농작물까지, 즉 물 유입에서 수처리 및 분배를 거쳐 관개 적용분야에 이르기까지 이 모든 과정을 내내 모니터링하고 조절하면서 물을 댈 수 있는 능력이 필요합니다.

현대 농업에서는 구성품 통합에 대한 광범위한 이해가 필요하며, 시스템은 절약을 할 수 있는 지역을 분리하고 헥타아르당 수익을 증대시킴으로써 농부가 에너지 소비 및 물 공급 문제에 대응할 수 있도록 해야 합니다.

이는 분리 상태에서 실행할 수 있는 작업이 아닙니다. 모든 유의미한 현지 조건이 토양 조건, 농작물, 지형, 기상 패턴과 같은 여러 가지 요소를 고려해야 하는 상황에 추가되어야 합니다. 그런 다음에 모니터링과 지능형 관리를 포함한 펌프 제어가 이루어져야 성공할 수 있습니다.

그래야 실질적인 에너지 절약이 이루어질 수 있습니다. 운영 비용을 절감하는 것 외에, 농부에게 추가적인 이점은 물이 훨씬 더 정확한 양으로 농작물에 공급되고 그 결과 수확량이 늘고 수익이 증대하고 물 관리가 개선되면서 미래에 지속가능한 농업을 보장합니다.

연락처
판매 회사

전화번호

1588-7696
서비스 센터

전화번호

1588-7696