농업용수 공급

개요

개요

물 분배는 스프링클러 관개 또는 물방울/미세 분사 등 다양한 방법을 통해 농작물에 공급하는 것입니다.

파이프와 노즐에서 정확한 압력과 유량을 유지하면 kWh당 유량이 늘어나고, 농경 비용에서 가장 높은 비율을 차지하는 에너지 비용을 절감할 수 있습니다. 펌프 제어장치는 또한 펌프의 공회전, 모터 고장 또는 불규칙한 전원 공급을 방지함으로써 신뢰성 있는 물의 흐름을 보장합니다.

최신 관개 농업 전용

그런포스는 에너지 비용을 줄이고 수자원을 보호하고 생산성을 최대로 유지하는 관개용 펌핑 솔루션을 제공할 수 있습니다. 당사의 펌핑 전문지식과 기술로 변화하는 조건에도 불구하고 이러한 문제들을 일관성 있게 처리할 수 있습니다. 그런포스는 업계에서 가장 광범위한 관개용 펌핑 시스템 제품군을 제공합니다. 당사의 펌핑 시스템은 효율적이고 신뢰성 테스트를 거쳤으며 최신 농작법에서 원활하게 적용되도록 설계되었습니다.

적용분야의 규모와 관계없이 그런포스는 최신 관개 농업에 필요한 압력과 유량을 공급할 수 있습니다. 가변 속도 펌프와 통합이 용이한 컨트롤러가 변화하는 조건과 요구에 자동으로 대응하여 지속적으로 운영비를 절감시킵니다. 시스템의 각 구성품은 다음 구성품과 원활하게 작동하도록 사전 제작됩니다.


    Facebook Twitter LinkedIn
관련 어플리케이션
연락처
판매 회사

전화번호

1588-7696
서비스 센터

전화번호

1588-7696