수처리


 
 

개요

수처리

수처리의 형태와 형식은 다양합니다. 그런포스는 광범위한 전용 펌프로 이 모든것을 전문적으로 처리할 수 있습니다. 해수와 같이 공격적인 매질을 처리하려고 하든 물을 초고순도로 만들려고 하든(WFI), 그런포스는 물을 효율적으로 재사용할 수 있도록 해주기 때문에 경제 문제까지 해결해주는 신뢰성이 높은 솔루션을 제공합니다.

그런포스의 물처리 펌프는 다음과 같은 수처리 방법을 제공합니다.

  • 여과
  • 이온 교환
  • 멤브레인
  • 전기 탈이온법(EDI)
  • 증발(담수 생성기)
  • 화학물질 도징
  • 물의 재사용

모든 수처리 펌프는 도징 펌프와 결합하여 수처리 전 또는 수처리 동안 첨가제를 매우 정확하게 도징할 수 있습니다.

그런포스 제품이 수처리 공정에서 탁월한 이유는 공격적인 매질이나 까다로운 환경에 지속적으로 노출되어도 결함없이 작동할 수 있는 능력 때문입니다. 멤브레인 여과가 적용되는 역삼투압 공정에서 다단 펌프가 최적화되어 매우 높은 압력(60바)을 처리하는데, 이 펌프는 티타늄 버전으로 제공되며 해수에 대한 저항력이 높습니다. 저압에서 멤브레인 여과는 제약 생산, LCD 생산, 반도체 전자장치 생산용 초고순도 물의 처리에도 적합합니다. 음용수 처리는 위험한 레지오넬라균을 효율적으로 물리치기 위해 이산화염소를 사용하여 수행합니다.

모든 펌프에는 주요한 물 화학 및 공정 엔지니어링 변수를 정화하게 측정하고 제어하는 측정 및 제어 시스템을 제공할 수 있습니다.



전화번호: 1588-7696
웹사이트: http://www.grundfos.co.kr

전화번호: 1588-7696
웹사이트: http://www.grundfos.co.kr

저희 웹사이트를 어떻게 평가하실건가요?



추가 의견

메일