급수

개요

개요

급수

소비 패턴은 업종마다 다릅니다. 어떤 업종에서는 물의 소비가 소량이면서 빈번하고, 어떤 업종에서는 빌딩의 다른 부분이 급수의 영향을 받지 않고도 즉시 여러 대의 대형 탱크를 채워야 할 때가 있습니다. 그런포스의 광범위한 유틸리티 펌프 제품군은 급수 적용분야에서 항상 일정한 압력과 고른 유량을 보장할 수 있도록 특별하게 설계되었습니다. 필요한 경우, 고급의 측정 및 제어 시스템을 사용하여 수질을 효율적으로 측정하고 제어합니다.

특정한 적용분야에 따라, 당사의 신뢰성있는 펌프를 고객맞춤형으로 제작하여 정확한 필요 압력을 제공할 수 있습니다. 단단 및 다단 펌프 외에, 고성능 부스터 펌프를 사용하여 중요하고 까다로운 적용분야에서 일정한 압력을 보장할 수 있습니다. 가압기 시스템은 VFD와 제어장치를 완전히 갖춰 공급 가능합니다.

당연히 그런포스의 모든 급수 적용분야용 펌프는 공식적인 음용수 승인 표시를 부착합니다.


    Facebook Twitter LinkedIn
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

1588-7696