저수지

개요

개요

폐수에서 고형물 및 특정 불순물을 제거한 후, 표층수로 흘려보내기 보다 대수층에 채우는 물을 재활용수라고 합니다. 처리된 폐수는 주료 관개 용도로 사용되어 대수층에 채워집니다.

통상적으로 기계적, 화학적 및 생물학적 공정을 거친 재활용수는 그 안에 포함된 오염물질을 제거하기 위해 처리가 필요합니다.그런포스는 폐수 처리에 관한한, 모든 구성품과 장비 및 각기 다른 의무 배출 허용 기준에 부응하기 위한 소독 제품도 제공합니다.

그런포스의 완전 자동 소독 시스템은 아주 쉬운 염소 기반의 소독 솔루션을 제공합니다. 그런포스는 염소 가스(Cl2), 차아염소산나트륨(NaOCl), 이산화염소(ClO2)와 같은 염소 화합물을 활용한 소독 솔루션 제품과 컨설팅을 제공합니다.

그런포스는 침전, 소독 그리고 pH조절 등 다양한 기술을 기반으로 한 소규모 및 대규모 용도의 완전한 도징 펌프 시스템을 제공합니다. 뿐만 아니라, 그런포스는 전기 및 전기 화학적 액세서리를 갖추고 있어 도징 및 소독 공정을 완전히 제어하고 시스템에 원활하게 통합할 수 있습니다.

그런포스는 가변 속도 드라이브와 모터 보호 장치가 통합된 완전한 시스템을 제공합니다. 그런포스 CUE주파수 변환기는 시중의 펌프에 적용되는 제품 중에서도 외부 가변 속도 드라이브가 가장 포괄적이고 용도가 다양합니다. MP204 모터보호장치는 사용이 용이하며, 공회전 또는 과부하와 같은 중요한 파라미터를 24시간 모니터링 및 제어하여 안정적인 운전을 보장합니다.

그런포스는 펌핑 솔루션과 도징 시스템에 대한 초기의 니즈 파악에서 선정, 설치, 운전, 유지보수까지 고객의 성능 목표을 충족시키는 데 도움이 되는 전문기술을 제공할 수 있습니다. 그런포스 커미셔닝을 통해 올바른 설치를 지원하고, 서비스를 통해 일상적인 유지보수와 예비 부품을 조달할 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
다운로드

다운로드


수처리에 사용되는 펌프

수처리에 사용되는 펌프

펌프를 중심 요소로 채택한 수처리


wu 프로필

한 단계 뒤로 돌아가기...

확대 그림을 참조하십시오. 그런포스 워터 유틸리티 브로셔


연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

1588-7696