폐수

개요

개요

폐수

그런포스의 오폐수 펌프는 실제로 모든 종류의 오폐수를 처리할 수 있도록 세심하게 설계되었습니다. 건식 또는 수중 설치할 수 있으며 섬유, 절삭 조각, 유기 입자, 고형물 등을 모두 효율적으로 처리합니다. 다음과 같은 솔루션에 추천합니다:

  • 하수
  • 배수
  • 오수
  • 폐수 분배 이송

주철과 다양한 스테인레스 스틸 재질의 펌프를 제공합니다. 펌프의 재질은 오폐수의 성질 및 펌프가 운전되는 환경을 고려하여 선택해야 합니다. 유체에 절삭 조각이나 이와 유사한 금속 조각이 포함되어 있는 경우에는 펌프에 그라인더를 장착할 수도 있습니다.

그런포스의 상하수를 비롯한 수처리 분야 전문가는 오폐수 펌프 및 오폐수 펌프 시스템에 관한한 전문지식과 노하우를 보유하고 있습니다.

중요한 유의사항

  • 그런포스는 폭발 위험성 환경을 위한 ATEX 승인 모터와 펌프를 공급합니다.


    Facebook Twitter LinkedIn
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

1588-7696