폐수관리

개요

개요

쉽고 효율적인 폐수 관리
대부분의 사람에게 있어서 싱크대와 세탁기에서 나오는 오수와 화장실 오수 형태의 가정용 폐수는 저절로 배수구를 통해 사라져 버리는 것 정도로 간주되며, 대부분의 경우 그렇습니다.

그러나 홍수가 나거나 지하수가 지하실로 흘러 들어오거나 하수구 레벨보다 낮은 곳에서 폐수를 배출해야 하거나 메인 하수관에서 멀리 떨어진 곳에 별도의 위생 설비를 추가하려고 하는 경우 그런포스 폐수 솔루션이 필요합니다.

일가구 및 이가구 주택에 사용되는 그런포스의 가정용 폐수 솔루션 제품군에는 수중 오폐수 펌프, 휴대형 수중 폐수 및 배수 펌프와 회색 폐수와 화장실 오수를 메인 하수 라인으로 펌핑하는 리프팅 스테이션이 포함됩니다. 귀하의 니즈가 무엇이든 당사는 솔루션을 가지고 있습니다. 귀하가 탁월한 가정용 성능을 원하신다면, 그런포스의 Home Performance를 선택하십시오!

컴팩트한 일체형 리프팅 스테이션
당사의 모든 가정용 리프팅 스테이션은 현대 생활에 맞게 설계되었습니다. 컴팩트한 일체형 장치는 밀폐가 심한 공간에 잘 맞는데, 이는 귀하가 원하는 곳에 여분의 싱크대나 화장실을 추가하거나 새 욕실을 마련할 수 있다는 것을 의미합니다. 용이한 설치와 저소음이 이 제품군의 또 다른 특징적인 이점입니다.

신뢰성있는 범용 폐수 펌프
또한 폐수 및 배수 펌프는 가구주와 많은 적용분야 가능성을 염두에 두고 설계했습니다. 수중 펌프는 세탁기, 싱크대, 샤워에서 나오는 가정용 폐수를 펌핑하거나 정원에서 주기적으로 물을 빼기 위해 지하에 설치됩니다.

일시적인 사용과 유연성을 높이기 위해, 경량의 휴대형 펌프를 이동하면서 예를 들면 홍수 시나 수영장과 탱크에서 물을 뺄 때와 같이 특정한 배수 작업을 현장에서 처리할 수 있습니다.

모든 펌프는 성능, 신뢰성, 내구성 면에서 우수합니다. 이들은 가정에서 장애 없이 오랫동안 사용할 수 있도록 만들어졌습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
사례
다운로드
브로셔

폐수관리

그런포스의 폐수 제품군과 관련 사항에 관한 정보는 다음에서 다운로드하십시오.

Home Performance

HOME PERFORMANCE는 모든 니즈를 만족시킵니다.

HOME PERFORMANCE 펌프 제품군의 자세한 내용과 이번 시즌의 캠페인 플랜에 대한 벽보 및 전체 개요 보기


Home Performance 제품군

HOME PERFORMANCE 제품군 폴더

이제 HOME PERFORMANCE 제품군에 관한 모든 중요한 정보를 언제라도 참조할 수 있습니다.


뉴스
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600