세척 시스템

개요

개요

세척 시스템

세척 시스템에 그런포스 펌프를 적용할 경우 적용분야가 이동식이든 고정식이든 관계없이 탁월한 성능을 보장합니다.

고정식 솔루션의 경우 다단 원심 펌프는 언제나 압력이 높은 반면, 이동식 세척 시스템은 에너지 효율적일 뿐만 아니라 고성능인 부분 세척을 제공합니다. 컴팩트한 이 펌프는 그런포스 E-솔루션 프로그램의 주파수 변환기가 장착되어 저압에서 소독제를 살포하거나 고압에서 세척하거나 훨씬 더 높은 압력에서 부분 세척을 하는 등 다양한 압력에서 쉽게 작동합니다.

고정식 솔루션과 이동식 솔루션 모두 크기와 압력 면에서 사용자가 제시하는 요구사항을 완벽하게 수용하도록 조정할 수 있습니다. 그런포스 도징 펌프는 고급 세척 시스템에 세정제를 정밀하게 추가하는 데 사용할 수 있습니다.


중요한 유의사항

  • 세척 시스템이 종종 접하게 되는 까다롭고 습기가 있고 거친 환경으로 인해 시스템 구성부품이 견고해야 합니다.
  • 그런포스는 전세계에 걸쳐 80개국에서 활동하고 있으며 귀하나 귀하의 고객이 전문적인 지원이 필요할 때 항상 가까이 있습니다.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600