자동차 세차

개요

개요

자동차 세차

그런포스 펌프가 세차 프로세스의 일부로 사용될 경우 승용차, 트럭, 기차등을 안전하고 신뢰성있게 세척할 수 있습니다. 풀 라인 공급업체로서 다음 용도의 고품질 펌프를 공급해 세차 사이클의 모든 측면을 처리합니다.

  • 비누 살포
  • 브러시에 물 공급
  • 하체 세척
  • 왁스 칠하기

차종과 정확한 요구사항에 따라, 적용분야는 한 대 또는 두 대의 다단 원심 펌프와 한 대의 도징 펌프를 사용합니다. 두 대의 주 펌프가 필요한 세차 시, 일반적으로 압력과 수처리 면에서 모두 정확한 고객 사양에 맞도록 시스템을 용도에 맞게 조정합니다. 고압 펌프는 최대 40바까지의 압력을 효율적으로 처리하고, 필요한 세정제 또는 화학물질을 정확하게 도징하는 고급 도징 펌프를 공급할 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600