지하 탈수/배수

개요

개요

원활한 채광을 위해서는 지하수를 뿜어내는 것이 매우 중요합니다. 갱도, 채석장 또는 자갈 피트에서 배수한 유체에는 일반적으로 마모성 물질 즉 모래, 진흙, 입자, 드릴 커팅등이 함유되어 있으며 보통 강산성을 띠고 있습니다. 그런포스 배수펌프는 가장 열악한 환경에서도 최적의 운전을 보장하며 전세계 가공업 및 연안 사업에서 널리 사용되고 있습니다.

그런포스 AP 배수 펌프는 견고한 구조를 갖고 이씅며 크롬강과 탄화규소와 같은 고급 재질이 사용되었으며 피트에 적합하고 모래를 비롯한 기타 마모성 물질을 함유하여도 고압, 고성능을 유지합니다. 건식 및 수중 설치가 가능합니다. 그런포스 DWK 펌프에는 견고한 주철이 사용되었으며 컴팩트한 구조로 설계되었습니다. 따라서 그런포스 AP 보다도 많은 유량 조건에서 작은 돌을 함유한 유체를 이송하는데 적합합니다.

그런포스 SE/SEV 펌프는 견고한 설계를 갖고 있으며 많은 양의 오폐수를 처리할 수 있고 열악한 환경에도 적합하고 수중 및 건식 설치가 가능합니다. 유체 및 환경 조건에 따른 다양한 재질의 펌프도 제공합니다.

마모 및 부식을 방지하고 펌프 시스템의 수명을 연장하기 위해서는 적합한 재질을 선택하는 것이 매우 중요합니다. 그런포스는 펌핑 솔루션과 도징 시스템에 대한 초기 니즈 파악에서 선정, 설치, 운전, 유지보수까지 고객의 성능 목표를 충족시키는데 도움이 되는 전문기술을 제공할 수 있습니다. 그런포스 커미셔닝을 통해 올바른 설치를 지원하고, 서비스를 통해 일상적인 유지보수와 예비 부품을 조달할 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600