표층수

개요

개요

채광 분야에서의 오폐수 처리는 채광 및 선광 작업 중에 흘러 나오는 유체에서 오염물질을 제거하고 또 부지에서 유출된 물과 표면 유출을 처리하는 것을 의미합니다. 오폐수 처리 과정에서 이와 같은 오염물질을 제거하기 위해 일반적으로 기계적, 생물학적 그리고 화학적 공정을 거칩니다.

그런포스는 저장된 오폐수 및 슬러지를 이송, 처리 및 정화 그리고 기계적, 생물학적, 화학적 처리에 필요한 다양한 솔루션을 제공합니다. 뿐만 아니라, 고객이 선택할 수 있는 완전한 모니터링, 콘트롤 및 원격 관리 솔루션도 제공하고 있습니다.

오폐수 처리 공정은 단순히 침전에 의지하는 간단한 탱크를 비롯해 오늘날 우리가 흔히 알고 있는 생물학적 처리를 통한 보다 섬세한 처리 공정을 포함하고 있습니다. 예를 들어 침출 공정을 다시 거치기 위한 공정수의 처리 과정 또한 매우 중요합니다. 이는 왜냐하면 그 과정 중 원수의 취수를 상당량 줄일 수 있기 때문입니다.

그런포스 펌프가 제공하는 강력한 성능을 통해 채광 및 선광 작업 중 발생하는 배수, 오수 및 폐수 그리고 광산 마을에서 유출되는 오폐수를 처리할 수 있습니다. 고효율의 S-튜브 임펠러 또는 SuperVortex 임펠러를 장착한 그런포스 SE 펌프 (재질에 따른 다양한 펌프 버전 제공)는 고형물 통과가 원활하며 막힘의 위험성을 크게 낮춥니다.

그런포스 믹서 및 플로우메이커는 그 어떤 크기의 탱크에도 믹싱을 위한 에너지 효율적인 최적의 솔루션을 제공합니다. 즉, 거의 일정한 유량-점도를 유지한 채 많은 유량을 만들고 데드존을 최소화합니다. 이 제품들은 견고하게 설계되었으며 항부식성 재질로 구성되어 있습니다. 뿐만 아니라, 유지보수가 용이하며 열악한 환경에서도 원활한 운전이 가능합니다.

그런포스는 당야한 기술을 기반으로 한 소규모 및 대규모 용도의 완전한 도징 펌프 시스템을 제공합니다. 뿐만 아니라, 그런포스는 전기 및 전기화학적 액세서리를 갖추고 있어 도징 및 소독 공정을 완전히 제어하고 시스템에 원활하게 통합할 수 있습니다.

마모 및 부식을 방지하고 펌프 시스템의 수명을 연장하기 위해서는 적합한 재질을 선택하는 것이 매우 중요합니다. 그런포스는 펌핑 솔루션과 도징 시스템에 대한 초기 니즈 파악에서 선정, 설치, 운전, 유지보수까지 고객의 성능 목표를 충족시키는데 도움이 되는 전문기술을 제공할 수 있습니다. 그런포스 커미셔닝을 통해 올바른 설치를 지원하고, 서비스를 통해 일상적인 유지보수와 예비 부품을 조달할 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
다운로드

다운로드


SP 기준 도구

SP 기준 도구

최적의 SP 설치를 위한 엔지니어링 매뉴얼


wu 프로필 브로셔

한 단계 뒤로 돌아가기...

확대 그림을 참조하십시오. 그런포스 워터 유틸리티 브로셔


연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600