소프트 드링크 혼합

개요

개요

소프트 드링크 혼합

소프트 드링크 생산의 혼합 공정에서 제일 큰 문제는 시럽의 처리입니다. 이 점이 바로 이 중요한 성분이 공정의 일부일 때마다 모든 그런포스 펌프가 결함없는 운전을 보장하기 위해 최적화하는 이유입니다.

로브 펌프는 끈끈한 시럽을 부드럽게 믹서로 이송하도록 설계되었는데, 여기에서 고급 믹싱 펌프가 소프트 드링크를 동시에 혼합하면서 펌핑하여 이를 신속하게 주입 스테이션으로 밀어낼 수 있습니다. 두 가지 펌프 타입 모두에 플러시 샤프트 씰 시스템이 장착되어 있습니다. 이로써 시럽이 결정화되는 걸 효율적으로 방지하고 펌프의 수명을 연장합니다. 플러시 샤프트 씰 시스템의 또 다른 장점은 사용자 친화적인 구조 때문에 서비스가 아주 수월하다는 점입니다.

일괄 블렌딩과 연속 블렌딩 중 어느 것이 소프트 드링크 생산에 우세하든, 공정 라인은 모든 그런포스 펌프의 CIP 및 SIP 호환성의 이점을 이용합니다. CIP 및 SIP 시스템은 장비를 탈거하지 않고도 탱크, 파이프, 공정 라인을 효율적으로 세척함으로써 빠르게 다음 배치를 위한 생산 라인을 준비합니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600