해수

개요

개요

해수의 담수화는 세계 여러 지역에서 필요로하고 추가적인 음용수원으로써 빠르게 확산되고 있는데, 그런포스는 담수화를 위한 종합 펌핑 솔루션을 제공하며 시장을 주도하는 업체입니다.

그런포스는 내식 등급이 높은 스테인레스강 구조 펌프를 사용하는 1단 또는 2단 시스템과 에너지 복구 시스템으로 운용되는 역삼투압 플랜트의 배출구에 펌프 터빈을 장착할 수 있습니다. 이러한 구조는 담수화 플랜트에서 유지보수, 수리, 전력 소비, 화학물질에 대한 비용을 절감해줍니다.

해수는 원천에서 가장 잘 수처리하여 쉽게 배출할 수 있고 부식 위험을 최소화할 수 있습니다. 유량 요구사항과 소금 함량에 따라 해수 유입은 바다로 수백 미터 나간 곳에서 이루어질 수 있는 반면, 내륙 해수 유입은 부식성이 없는 해변 우물 또는 해안 제방 여과를 거칠 수 있습니다.

그런포스는 육상 및 수중 설치용 펌프를 모두 공급할 수 있습니다. 특히 그런포스 SPRE 펌프는 물의 탄화수소 농도가 높고 많은 화학물질이 함유된 경우 부식을 견딜 수 있도록 특별하게 설계되었습니다.

그런포스가 개발한 전자동 소독 시스템은 염소 기반의 소독 방법에 대해 용이한 솔루션을 제공합니다. 그런포스는 염소 가스(Cl2), 차아염소산나트륨(NaOCl), 이산화염소(ClO2)와 같은 염소 화합물을 사용하는 소독 솔루션에 관해 조언하고 이를 공급할 수 있습니다. 자동화 공정의 경우 유지보수가 거의 필요하지 않고, 효율이 높으며 운영 비용이 절감됩니다.

가변속도 드라이브와 모터 보호 구성품을 통합함으로써, 그런포스는 사전 제작된 일체형 시스템을 제공할 수 있습니다. 그런포스 CUE 주파수 변환기는 현재 출시된 펌프 적용분야용 외부 가변속도 드라이브로 구성된 가장 광범위한 다목적 제품군입니다. 사용이 용이한 MP 204 모터 보호유닛을 채택하여 당사는 공회전 또는 과부하와 같은 모든 중요한 매개변수를 24시간 모니터링하고 제어하여 작동 안정성을 보장합니다.

그런포스는 펌핑 솔루션에 대한 초기의 니즈 파악에서 선택, 설치, 운전, 유지보수까지 고객의 성능 목표를 충족시키는 데 도움이 되는 전문정보를 제공합니다. 그런포스 시운전 계약은 올바른 설치를 보장하고, 서비스 계약은 일상적인 유지보수에서 예비 부품과 펌프 검사에 이르는 모든 상황에 적용됩니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
다운로드

다운로드


SP 기준 도구

SP 기준 도구

최적의 SP 설치를 위한 엔지니어링 매뉴얼


wu 프로필 브로셔

한 단계 뒤로 돌아가기...

확대 그림을 참조하십시오. 그런포스 워터 유틸리티 브로셔


연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600