위생 온수

개요

60년 경험에 관한 개요
그런포스는 가정용 온수의 가열 및 재순환 전문업체입니다. 가정용 적용분야에서 60년 이상의 음용수 펌핑 경험이 그런포스의 설계팀에 의해 편의성과 안전에 초점을 맞춘 위생 제품의 개발에 적용되었습니다.

거친 환경에 적합한 튼튼한 펌프
가정용 온수에서 장애 없는 지속적인 운전을 보장하기 위해, 펌프는 매우 견고해야 하고 석회와 염소와 같은 물질에 대한 저항성이 있어야 합니다. 그런포스 위생 온수 펌프의 경우, 여러 해가 지나도 고객의 시스템이 원활하게 작동합니다.

당사 제품을 사용하면 안전합니다.

장점

  • 온수 적용분야에 관한 전문기술
  • 온수 적용분야에 맞게 설계된 특별 펌프
  • 높은 신뢰성 - 비용에 관한 좋은 조치


특징

  • 순간 온수와 가압 - 높은 편의성
  • 정체를 방지하기 위한 지속적인 재순환 - 높은 안전
  • 내장된 차단방지 기능 - 높은 내구성
  • 필요한 모든 승인을 받은 저항이 높은 재질로 된 다른 하우징

 


저희 웹사이트를 어떻게 평가하실건가요?



추가 의견

메일