피벗

개요

개요

피벗 관개와 같이 기계식 스프링클러는 넓은 면적을 처리하는 데 효과적입니다. 피벗에 가변 속도 펌프와 압력 펌프를 사용하면 피벗의 요구사항에 부합되도록 펌프 성능이 자동으로 조정됩니다. 이로써 관개의 안정성이 높아지고 에너지 비용이 절약됩니다. 펌프 컨트롤러는 공회전이나 불규칙한 전원 공급으로부터 펌프를 보호하는 추가적인 이점을 제공함으로써 펌프의 수명을 연장합니다.

물에 대한 니즈의 기대 범위에 기초하여, 그런포스는 균일한 유량과 압력을 피벗을 따라 있는 각 노즐에 전달하는 펌핑 시스템을 공급합니다. 가변 속도 드라이브의 표준 기능이 유량 변동으로 인해 발생하여 라인에서 변화하는 양정 손실의 정도를 보정합니다. 이로써 파이프 파열 위험을 방지하고 누출 손실을 최소화하며 에너지 비용을 절감할 수 있습니다. 그리고 마지막으로 강조하지 않을 수 없는 점은 그런포스의 설계는 피벗을 따라 올바른 압력과 관개의 균일성을 확실히 보장하는 것 입니다.

연락처
판매 회사

전화번호

1588-7696
서비스 센터

전화번호

1588-7696