노천 피트 배수

개요

개요

순조로운 채광 작업을 위해서는 노천 피트 배수가 필수적입니다. 노천 피트 광산 폐수에는 일반적으로 돌, 진흙, 황과 같은 마모성 물질이 함유되어 있고 pH 값이 매우 낮을 수 있습니다. 그런포스의 배수 펌프는 가장 열악한 환경에서 운전되도록 설계되었고 전세계 광산 및 연안 산업에서 사용되고 있습니다.

견고한 주철 구조와 콤팩트한 설계가 그런포스DWK 배수 펌프 특징이며 임시 또는 고정식 설치로 피트에서 사용하는데 적합하고, 모래, 작은 돌 또는 기타 마모성 물질에 대한 제약 없이 고압 펌프 성능을 제공합니다.

그런포스 배수 펌프는 내구성이 뛰어나며 열악한 환경에도 적합한 건식 또는 수중 설치 펌프입니다. 뿐만 아니라, 적용 환경을 고려한 다양한 소재가 제공됩니다. 설치 깊이에 대한 제한이 있을 경우, 표면에서 사용할 수 있는 축 구동식 펌프를 추천합니다.

올바른 재질 선택이 부식을 방지하고 펌프 시스템의 수명을 연장할 수 있는 가장 중요한 방법입니다. 그런포스는 펌핑 솔루션에 대한 초기의 니즈 파악에서 선정, 설치, 운전, 유지보수에 이르기까지 고객의 성능 목표을 충족시키기 위한 전문기술을 제공합니다. 그런포스는 또한 고객의 요구사항을 반영한 커미셔닝 및 서비스를 제공합니다. 예비 부품 키트 및 현장 보유 권장 예비 부품도 준비되어 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600