주스

개요

개요

주스

주스 생산의 핵심은 맛과 품질로서, 그런포스 펌프는 농축에서 재구성에 이르는 모든 공정 단계에서 이상적입니다.

농축 공정에는 공격적인 주스 농축액을 처리하기 위해 스테인레스강으로 만든 펌프가 필요합니다. 그런포스는 또한 견고한 펌프를 세척 설비에 공급할 수 있는데, 여기서 주스를 과일에서 추출하기 전에 과일을 먼저 세척합니다.

농축 공정 동안 단단 원심 펌프가 묽은 주스를 원심 분리기로 내보냈다가 받았다 하면서 추출액을 점진적으로 진하게 만듭니다. 주스의 점도에 따라 텍스처를 유지하면서 매질을 부드럽게 이동하는 데 로브 펌프를 사용할 수 있습니다.

마지막으로 재구성 공정에서 로브 펌프를 사용하여 농축액을 부드럽게 혼합 탱크로 이동 시킵니다. 주스가 완성되면, 단단 원심 펌프가 완제품을 주입 스테이션으로 이송합니다.

모든 그런포스 펌프는 CIP와 호환 가능하여 장비를 탈거하지 않고도 탱크와 파이프를 효율적으로 세척할 수 있는데, 이로써 다음 배치를 위해 생산 라인을 빠르게 준비할 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

1588-7696