현장 침출

개요

개요

현장 침출 또는 솔루션 채광은 종전처럼 채광할 필요없이 형성물에 드릴로 낸 천공 구멍을 통해 구리와 우라늄과 같은 광물을 찾아내는 공정입니다. 그런포스는 빈약하거나 풍부한 솔루션을 형성물 속으로 효과적으로 펌핑했다가 선광 공정 설비로 다시 끌어들이는 수중 펌프와 편흡입 펌프를 제공할 수 있습니다.

침출수 솔루션은 소금 퇴적물의 경우 담수에서 구리의 경우 산 용액, 우라늄의 경우 중탄산나트륨 침출수에 이르기까지 광상에 따라 다릅니다. 이는 펌프 구조에 과도한 요구를 가하고, 그런포스는 현장 침출을 위해 고객맞춤형 펌프를 제공합니다. 펌프 제품군은 고급강 또는 일부 경우 티타늄으로 제공되며, 자기 드라이브 또는 다양한 종류의 샤프트 씰 솔루션으로 제공됩니다. 그런포스 펌핑 솔루션은 매우 낮은 pH 레벨을 처리할 수 있고 농도가 낮거나 90% 이상으로 농도가 높은 황산을 처리할 수 있습니다.

그런포스 도징 펌프 시스템의 완전한 제품군은 다른 기술에 기초를 두고 대량 또는 소량의 유량용으로 사용할 수 있고, 그런포스는 완전한 제어를 위한 전기 및 전기화학적 액세서리, 건조 물질의 준비와 신뢰성있는 도징을 위한 PLC 제어방식의 완전 자동 시스템도 공급할 수 있습니다.

성능 요구에 대한 변동 가능성이 크고 여러 대의 펌프가 설치된 경우, 가변 주파수 드라이브를 추가하여 우물에 대한 유압 부하를 균등화하여 펌프 속도를 요구에 맞게 자동으로 조정할 수 있습니다. 이로써 풍부한 솔루션을 형성물에 최적으로 전달할 수 있습니다.

그런포스의 모터 보호장치는 단지 모터만이 아니라 펌프를 위해서도 개발되었으며, 모터의 전기 조건 외의 변수도 유지되기 때문에 인터페이스 모듈과 함께 사용하여 탈수 전용 수위 제어장치가 보호 기능을 더 발휘할 수 있도록 하였습니다. 이로써 일정 시간이 지나 작동하여 펌프와 모터를 손상시키지 않는 정지/시작 루틴이 가능하며 이로써 갑작스러운 정전을 피하는 데 도움이 됩니다.

그런포스의 펌핑 솔루션을 사용하면 재생된 공정수를 최대로 사용하여 원수 소비를 줄이고 처리된 물의 배출을 최소화할 수 있습니다. 이로써 작업이 현지 환경에 미치는 영향을 최소화하고, 이는 오늘날 현대 광산업계의 가장 중요한 목표입니다.

올바른 재질 선택이 부식을 방지하고 펌프 시스템의 수명을 연장할 수 있는 가장 중요한 방법입니다. 그런포스는 펌핑 솔루션에 대한 초기의 니즈 파악에서 선택, 설치, 운전, 유지보수까지 고객의 성능 목표를 충족시키는 데 도움이 되는 전문기술을 제공할 수 있습니다. 이 밖에 그런포스는 시운전 계약과 서비스 계약을 사용자의 요구사항에 맞게 조정하고, 예비 부품 키트와 현장에 비축할 권장 예비 부품도 조정할 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600