지하수

개요

개요

지하수

지하로부터 물을 끌어올려야 하는 경우, 그런포스의 깊은 우물용 펌프와 펌프 시스템이 제격입니다. 아주 깊이 내려가야 한다 할지라도 당사의 고압 다단 펌프는 이러한 작업을 무리없이 처리해 필요한 수량을 공급합니다. 물을 일단 지상으로 끌어올리면, 단단 가압 펌프를 사용하여 물을 후속 처리를 하든 즉시 사용하든 다음 단계로 이동시킬 수 있습니다.

지하수를 지상으로 곧장 펌핑하여 사용할 경우, 그런포스의 제품이 지하에서 효율적으로 물을 처리하여 화학물질을 제거합니다. 저장 공간이 부족한 경우 물의 현장 처리를 하는 게 확실한 솔루션입니다.

모든 그런포스 깊은 우물용 펌프에는 펌프 동작을 신뢰성있게 제어하고 측정하도록 조정된 제어 솔루션을 제공할 수 있습니다. 제어가 더 필요한 경우, 고급 모니터를 사용하여 지하에서 일어나는 일을 하나도 빠짐없이 추적할 수 있습니다. 불규칙한 현상이나 편차가 발생하면 모니터가 경고를 발행하여 즉각적인 조치를 취하게 되므로 중단시간을 방지할 수 있습니다. 신뢰성있는 측정 및 제어장치를 사용하여 모든 처리 단계에서 지하수의 수질을 모니터링할 수도 있습니다.

관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
서비스 센터

전화번호

1588-7696