응집

개요

개요

응집과 침전은 음용수의 정화에 광범위하게 채택되고 있습니다. 응집제는 수처리 공정에 사용되어 침전 또는 작은 입자의 여과성을 향상시킵니다. 예컨대, 혹 물을 탁하게 만들고 여과 과정만으로 제거하기 힘들거나 불가능한 미세 입자를 제거합니다.

신뢰할 수 있는 믹서와 정량 펌프 시스템 그리고 체계적으로 유량을 조절할 수 있는 펌프 시스템을 통해 올바른 응집과 침전이 이루어집니다. 그런포스는 이에 필요한 솔루션과 제품을 제공합니다. 그런포스의 SE 펌프는 열악한 환경에서도 적합하며 수중 또는 건식 설치가 가능합니다. 신뢰성 높은 운전을 통해 바른 침전을 형성합니다.

그런포스는 침전, 소독 그리고 pH 조절 등 다양한 기술을 기반으로 한 소규모 및 대규모 용도의 완전한 도징 펌프 시스템을 제공합니다. 이 밖에, 그런포스는 전기 및 전기화학적 액세서리를 갖추고 있어 도징 및 소독 공정을 완전히 제어하고 시스템에 원활하게 통합할 수 있습니다.

효율적이고 경제적인 분말 시스템을 사용한 수질 개선 방안이 수처리 분야에서 증가 추세에 있습니다. 유기 응고제 또는 고분자 전해질을 준비하고 도징하기 위한 목적으로 그런포스는 PLC로 제어되는 완전한 자동 시스템을 제공합니다.

부하 조건을 변경하려면 낮은 양정에서 대량의 유량을 처리할 수 있는 펌프 시스템이 필요합니다. 그런포스 AFG 플로우메이커는 큰 탱크에서 믹싱하기 위한 에너지 효율적인 최적의 솔루션을 제공합니다. 즉, 거의 일정한 유량-점도를 유지한 채 많은 유량을 만들고 데드존을 최소화 합니다. 플로우메이커가 여의치 않는 구조의 탱크인 경우, 견고한 설계의 내마모성, 내부식성 재질을 갖는 그런포스 AMD 및 AMG 믹서를 추천합니다. 그런포스 믹서는 유지보수가 용이하며 열악한 환경에도 적합합니다.

그런포스는 펌핑 솔루션과 도징 시스템에 대한 초기의 니즈 파악에서 선정, 설치, 운전, 유지보수까지 고객의 성능 목표을 충족시키는 데 도움이 되는 전문기술을 제공할 수 있습니다. 그런포스 커미셔닝을 통해 올바른 설치를 지원하고, 서비스를 통해 일상적인 유지보수와 예비 부품을 조달할 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
다운로드

다운로드


수처리에 사용되는 펌프

수처리에 사용되는 펌프

펌프를 중심 요소로 채택한 수처리


wu 프로필

한 단계 뒤로 돌아가기...

확대 그림을 참조하십시오. 그런포스 워터 유틸리티 브로셔


연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600