분진 억제

개요

개요

분진 억제는 채광 작업에서 중요한 요소로서 필요한 원수의 양을 줄이기 위해 침하 탱크에서 재생한 공정수를 종종 이 목적으로 사용합니다. 분진의 생성은 채광 작업에서 불가피하게 발생하는 결과로서 파이프와 기계적 부품을 막히게 하여 추가적인 유지보수와 수리를 발생시킵니다.

물 분사 시스템이 공정과 떠다니는 분진 방출 모두에 있어서 분진 관리을 위한 가장 효율적이고 비용 효과적인 수단입니다. 그런포스 펌핑 솔루션은 대량의 물을 단시간에 이동시킬 수 있으며, 이로써 대형 노즐 사용이 가능하고 여과 필요성을 최소화할 수 있습니다.

침하 연못이 중력으로 하여금 불순물을 제거하도록 하여 폐수 내의 유기 부하를 줄임으로써 후속 수처리의 규모와 비용을 줄일 수 있는 비용 효과적인 방법입니다. 그 결과 만들어진 물을 여과하여 선광 공정이나 분진 억제에 재사용하기 위해 처리할 수 있습니다.

그런포스의 Hydro MPC 다단 가압 시스템 제품군은 사용자가 압력 구역을 쉽게 관리하여 탱크를 채우고 물을 물 분사 시스템으로 전달하기 위해 침하 탱크의 물을 최적으로 운반할 수 있도록 최적화 되었습니다.

크롬강과 탄화규소와 같은 고급 재질을 사용한 견고한 구조는 그런포스의 AP 탈수 펌프 제품군이 피트 또는 일시적이거나 고정적인 설치에 이상적이며, 모래나 작은 돌 또는 기타 마모성 물질에 의해 제약을 받지 않고 고압 펌프 성능을 제공할 수 있다는 것을 의미합니다. 견고한 주철 구조와 좁은 설계는 그런포스의 DWK 탈수 펌프 제품군의 특징을 이루며, 이 제품군은 그런포스의 AP 제품군에 비해 작은 돌을 더 큰 유량으로 펌핑할 수 있습니다.

올바른 재질 선택이 부식을 방지하고 펌프 시스템의 수명을 연장할 수 있는 가장 중요한 방법입니다. 그런포스는 펌핑 솔루션에 대한 초기의 니즈 파악에서 선택, 설치, 운전, 유지보수까지 고객의 성능 목표를 충족시키는 데 도움이 되는 전문기술을 제공할 수 있습니다. 이 밖에 그런포스는 시운전 계약과 서비스 계약을 사용자의 요구사항에 맞게 조정하고, 예비 부품 키트와 현장에 비축할 권장 예비 부품도 조정할 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600