물방울/미세 분사

개요

개요

물방울 및 미세 분사식 관개는 저압 적용분야용으로서, 가능한 최대로 잠재적인 기화와 지표류를 줄여야 합니다. 압력을 일정하게 유지하는 것이 시스템의 각 구역 전체에 걸쳐 일정하게 물을 공급하는 데 매우 중요하고, 이는 제대로 관리될 경우 가장 에너지 효율적인 관개 방법입니다. 이를 위해 시스템이 구역의 변화에 따른 유량의 변동을 보정하여 일정한 압력을 유지해야 합니다.

가변 속도 펌프는 구역에서 일정한 압력을 보장하는 한편, 동시에 운영 비용을 절감시킵니다. 또한 그런포스 펌프와 연결된 펌프 컨트롤은 펌프 데이터를 모니터링할 수 있고 이는 모래 필터에 세척이 필요한 시점을 감지하는 데 사용할 수 있습니다. 정밀 관개 시스템에서, 그런포스는 또한 화학물질 분사 장비를 균일한 혼합을 보장하는 라인에 통합할 수 있습니다.

연락처
판매 회사

전화번호

1588-7696
서비스 센터

전화번호

1588-7696