CIP

개요

개요

CIP/SIP

CIP(Cleaning In Place) 및 SIP(Sterilisation In Place) 시스템은 위생이 가장 중요하고 모든 공정에서 오염을 방지해야 하는 산업에 이상적입니다. 장비를 분해하지 않고도, 탱크, 파이프 및 전체 공정 라인을 효율적으로 세척하여 시간을 절약할 수 있고 따라서 비용이 절감됩니다.

그런포스의 CIP 펌프는 최대 180 °C까지의 온도를 처리하는데, 세척 과정에서 사용되는 강력한 세정제를 견딜 수 있는 스테인레스강으로 만들어집니다. CIP 시스템은 식품이든 의약품이든 실제 공정과 접촉하지 않기 때문에 위생 펌프가 필요하지 않습니다. 그러나 CIP 펌프는 잔여물이 내부에 부착되는 것을 방지하기 위해 전해연마 처리됩니다. 정밀한 도징 펌프는 필요한 세정제만 추가함으로써 CIP 프로세스의 속도를 높이고, 그 결과 시스템의 플러싱을 줄여줍니다.

조금 더 까다로운 SIP 프로세스의 경우, 예를 들어 고온으로 병을 효율적으로 세척하는 증기를 생성하는 보일러의 급수펌프에는 그런포스 다단 펌프가 사용됩니다.


    Facebook Twitter LinkedIn
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600