화학용액 관수 및 시비 적하법

개요

개요

화학용액 관수와 적하식 관수는 별개일 수도 있으나 특정 관점에서 볼 때, 그 원리는 동일합니다. 안전하고 정교한 도징 그리고 수선에서의 균일한 혼합이 가능합니다. 그런포스 도징 및 측정장비를 사용하여 화학약품을 매우 효율적이고 효과적으로 쉽게 처리할 수 있습니다.

그런포스는 그 어떤 화학 물질도 처리할 수 있는 펌프 기술을 가지고 있어 조절과 유지가 용이합니다. 항부식의 특성을 갖는 도징 펌프는 양양소, 살충제 그리고 유기물질 제거를 위한 산성액 주입에 이상적입니다. 주입준비가 완료된 농축 화학 물질을 정밀하게 정량만 주입하며 유량에 변화를 감지하여주입량을 자동으로 조절합니다.

논밭에서는 경작물에 필요한 만큼만의 정확한 농도의 영양소와 살충 화학물질을 투여합니다. 정확한 장소에 정확한 시간에 정확한 양을 주입합니다. 그런포스는 국내 법규에 의거한 안전 절차 및 역류 방지 등에 대한 컨설팅을 제공합니다.






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
연락처
판매 회사

전화번호

1588-7696
서비스 센터

전화번호

1588-7696